安全で効率的な電力・エネルギー運用で信頼性の高い運転を実現
発電設備やエネルギーインフラは、日常生活や産業活動を支える基盤です。重要なプロセスに安定したエネルギーを供給するとともに、安全で信頼性の高い運転を実現します。
概要
プロセスの見える化と測定により、安全で効率的かつ信頼性の高い運転を実現
安全で効率的かつ高品質な運転の基盤となるプロセスの見える化
産業分野やエネルギー分野の事業者は、安全性、高効率、安定した品質を同時に実現することを求められています。発電設備や重要なエネルギーインフラでは、これらの要素は密接に関係しています。需要の増加、設備の老朽化、システムの複雑化が進むなか、プロセスの見える化の重要性はますます高まっています。信頼性の高い測定と実用的なデータは、安全性の向上、性能の最適化、長期にわたる安定運転を支える基盤となります。
なぜ安全性、効率、品質を一体的に管理する必要があるのか
安全性、効率、品質は別々の優先事項として扱われることが少なくありません。しかし、これらは共通の基盤の上に成り立っています。プロセスの見える化が不十分な場合、運転リスクが高まり、不必要なエネルギー消費を招くだけでなく、プロセスのばらつきも増加します。一方、正確な測定と信頼性の高いデータがあれば、逸脱を早期に把握し、プロセスの安定化や無駄の削減につなげることができます。産業環境では、プロセスとシステムが密接に結び付いているため、安定した運転を支えるソリューションが求められます。
エネルギーシステムの複雑化に伴い、統合的な最適化の重要性が高まる
発電設備や重要なエネルギーインフラの運営において、このような統合的なアプローチはますます重要になっています。エネルギーシステムは、電化やデジタル化の進展に加え、変動要因の増大によって複雑さを増しています。需要が拡大するなか、安全で信頼性が高く、強靭なエネルギー供給を維持することはますます難しくなっています。そのため、プロセスの見える化と信頼性の高い測定を組み合わせることが、運転の安定性維持、性能向上、長期的なレジリエンスの確保に不可欠です。
©Cultura Images RF/Strandperle
安全な運転
プロセスの見える化を高め、より安全な運転を実現する方法
発電設備の運転環境には、高圧システム、極端な温度条件、燃料や化学物質の取り扱い、設備の老朽化に加え、人的ミスのリスクも存在するため、本質的に高い危険性を伴います。故障が発生すると、有害物質の漏洩、爆発、設備損傷、負傷、規制違反につながる可能性があり、重大な安全リスクや高額な法令違反関連コストを招くおそれがあります。こうしたリスクを管理するうえで、信頼性の高い運転データは不可欠です。
ガス流量、煙道ガス処理、危険物質の取り扱いといった重要なプロセスを継続的に監視することで、漏洩や過熱、運転限界からの逸脱などの異常状態を早期に検知できます。こうした早期検知は迅速な対応を可能にし、運転の安定性、信頼性、安全性の向上に役立ちます。また、重大事故や予期しない設備故障、多大なコストを伴うダウンタイムの防止にもつながります。
インダストリ
メーター交換によるリスクの最小化 - あらゆる予防策が緊急停止よりも費用対効果は高くなります。機械式メーターやその他の旧式テクノロジーを、より信頼性の高いシステムに交換してください。
インダストリ
一般的に、溢れのリスクは不十分な計画、予期せぬ自然災害、機器の故障などにより生じます。弊社の水力発電所向けソリューションをご覧ください。
/
©Endress+Hauser
エネルギー効率
エネルギー効率と運転性能を向上させる方法
エネルギー需要の増加と燃料コストの上昇により、オペレータには発電設備やインフラ資産全体の効率最適化が求められています。タービン、ボイラー、熱回収システム、系統接続設備は、時間の経過とともに摩耗やファウリング、最適でない運転条件の影響を受け、性能が低下することがあります。その結果、燃料消費量の増加、エネルギー出力の低下、熱交換性能の低下につながります。
正確な測定により、流量、温度、圧力、水質、燃料供給量などの主要なパラメータを監視し、実際の運転状況を把握できます。これにより、オペレータは非効率な要因を特定し、燃料消費量の最適化や運転パラメータの調整、保全計画の効率化といった的確な改善策を講じることができます。その結果、運転性能の安定化と投資対効果の向上につながります。
インダストリ
発電設備や重要インフラにおいて、測定と監視を統合的に活用し、データに基づく運用改善を通じて、安全性、効率性、信頼性に優れた運転を実現します。
インダストリ
データセンターの冷却最適化では、高精度な測定とシステム全体の制御により、エネルギー効率の向上、ダウンタイムリスクの低減、信頼性と拡張性に優れた運用を実現します。
インダストリ
先進的なデータセンターの冷却アーキテクチャでは、空冷、ハイブリッド冷却、液冷を組み合わせることで、増加する電力密度に効率的に対応し、信頼性と拡張性に優れた運用を実現しています。
インダストリ
液体分析、圧力、流量、温度の正確な測定により、冷水システムや液冷システムにおける設備稼働率の向上、エネルギー効率の改善、安全な運用を支援します。
インダストリ
AIや高密度負荷に液冷で対処するデータセンターでは、機器の保護、エネルギー使用の最適化、ダウンタイム防止のために水質分析が不可欠です。
インダストリ
少量の蒸気で大量のエネルギーを伝達できますが、少量の水でもタービンを損傷してしまいます。水/蒸気回路のライフサイクルコストを最適化する方法をご紹介します。
ビジネス環境
過去10年で、エンジニアや技術的なスキルを持つ従業員が不足する深刻なリスクに気づきました。 この状況にどのように対処しますか?
/
©Endress+Hauser
品質と信頼性
品質とプロセスの信頼性を向上させる方法
エネルギー転換の進展に伴い、太陽光や風力といった変動の大きいエネルギー源の導入が進んでいます。こうした変化によって生じるプロセスのばらつきは、発電分野における大きな課題となっています。不安定な運転条件は設備への負荷を増大させ、排出量の増加や下流システムへの悪影響を招く可能性があります。その結果、燃料利用効率の低下、コンプライアンスリスクの増加、予期しないダウンタイムにつながることがあります。
そのため、プロセス品質を一定に維持することが重要です。特に、蒸気性能や燃料性能といった主要なコスト要因においては、その重要性がさらに高まります。蒸気条件、流量の安定性、圧力の安定性、燃料組成といったパラメータを継続的に監視することで、オペレータは逸脱を早期に検知できます。高精度な計装機器を活用することで、制御システムを通じて迅速に是正措置を講じることができ、出力の安定化、設備の保護、長期にわたる信頼性の高い運転につながります。
インダストリ
水は蒸気発電所に不可欠なもので、その品質は正確な監視にかかっています。
Quality & Compliance
腐食やスケール付着は水蒸気回路の敵です。ですから、水の化学的性質のバランスを保つ信頼性の高いソリューションを見つける必要があります。
インダストリ
AIや高密度負荷に液冷で対処するデータセンターでは、機器の保護、エネルギー使用の最適化、ダウンタイム防止のために水質分析が不可欠です。
/
お客様の課題についてエキスパートにご相談ください
お近くのEndress+Hauserのエキスパートがお客様をサポートいたします。
©Endress+Hauser
デジタル化
産業環境におけるデジタル化とデータに基づく最適化の重要性
エネルギー分野では、より柔軟で分散型かつ相互接続されたシステムへの移行が進み、システムの複雑化が進んでいます。こうした変化に対応するため、事業者はリモート監視、接続機器の活用、データに基づく運転の導入を進めています。これらの取り組みにより、分散したインフラ全体の見える化が進み、需要や運転条件の変化にも迅速に対応できるようになります。
現場で収集された測定データは、高度な分析によって実用的な知見へと変換され、予知保全、プロセスの最適化、さらなるオートメーションの実現を可能にします。デジタルシステムの有効性は、その基盤となる測定データの信頼性と精度に左右されるため、高品質なデータが不可欠です。
©Endress+Hauser
測定は、安全で効率的かつ信頼性の高い産業運転を実現するうえで重要な役割を果たします。設備の状態やプロセスパラメータを継続的に監視することで、漏洩、ファウリング、過熱、プロセスドリフトといった問題の兆候を早期に把握できるため、事後保全から予防保全・予知保全への移行を支援します。これにより、予期しないダウンタイムを削減し、設備利用率を向上させるとともに、安定した運転の維持に貢献します。また、統合された測定・監視システムは、データ収集を日常の運転に組み込むことで、環境、安全、認証に関する要求事項への対応を支援します。これにより、監査の効率化や規制報告への対応が容易になるほか、オペレータによる早期の是正措置が可能となり、ペナルティや運転中断のリスク低減につながります。
計装は単なる技術的要件ではなく、オペレーショナルエクセレンスを実現するための戦略的基盤でもあります。産業向けの測定ソリューションは、過酷な環境下でも高精度、長期安定性、信頼性の高い性能を提供します。これらは、データに基づく意思決定、プロセスの最適化、オートメーションの基盤となります。測定によって見える化と制御が強化されることで、オペレータは複雑な産業システム全体にわたり、安全性の向上、効率改善、安定した品質の維持を実現できます。
ビジネス環境
最新技術を導入しないかぎり、メンテナンスコストの削減には大きなリスクが伴います。弊社の設置機器一式を組み合わせるオプションにより、適切な機器の運転を確実にします。
ビジネス環境
過去10年で、エンジニアや技術的なスキルを持つ従業員が不足する深刻なリスクに気づきました。 この状況にどのように対処しますか?
/
©Endress+Hauser
Endress+Hauserの強み
安全性、効率、品質の向上を支援
Endress+Hauserは、計装、デジタルソリューション、アプリケーションに関する専門知識を通じて、産業分野およびエネルギー分野の事業者がプロセスの見える化や制御を強化し、より確かな運転を実現できるよう支援しています。プロセス産業や重要インフラの分野において、Endress+Hauserはお客様の次のような取り組みをサポートします。
- 主要なプロセスパラメータの見える化を向上
- 運転の安定性とエネルギー効率を向上
- コンプライアンスと品質目標の達成を支援
- データに基づく最適化の基盤を強化
- 過酷な環境下でも信頼性を維持
電力とエネルギー産業:未来に力を
エネルギーを世界に供給する発電所の事業者様に、Endress+Hauserは発電所用アプリケーションノウハウ - 火力(石炭、ガス、石油)、ガスタービンコンバインドサイクル、廃棄物利用エネルギー、水力、原子力など - を提供します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。