Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

リアルタイムで反応を可視化し、スラリー重合制御を強化

インラインラマン分光法により、スラリーリアクタ内でのモノマー消費、ポリマー形成、水素挙動を継続的に把握できます。これにより、ポリエチレンおよびポリプロピレン生産において、より迅速な判断、グレードの安定化、規格外リスクの低減につなげています。

Borealis Polymers社のポリエチレン工場、ポルヴォー(フィンランド)、Borealis、化学産業
はじめに

スラリー重合プロセスにおける製品グレードの安定化

ポリプロピレンやポリエチレンのスラリー重合では、高速かつ多相的に進行する化学反応を安定的に制御する必要があります。モノマー濃度、水素レベル、ポリマー形成状態にわずかな変化が生じ、それを検出できない場合、その影響は急速に広がり、製品特性の一貫性、分子量目標、リアクタ安定性に影響を及ぼす可能性があります。

実際の産業環境では、以下のような要因によって、このリスクがさらに高まります。

  • 従来の分析手法では対応が難しい、不透明で高固形分のスラリーシステム
  • サンプリング、ラボ分析、是正措置までに生じる時間的な遅れ
  • グレード切替え、スタートアップ、スケールアップ時に伴う不確実性

一般的に、最も大きな製品ロスや収益機会の損失は、反応が安定化したことを把握する前の段階で発生します。

解説

インラインラマン分光法で把握できること

インラインラマン分光法により、スラリーリアクタ内部の化学情報をその場で継続的に把握できるようになります。これにより、従来の手法では測定が難しかった環境でも、リアルタイムのインライン監視が可能になります。

リアルタイムで以下を把握できます。

  • モノマーおよびコモノマー(エチレンやプロピレンなど)の消費状況
  • 不透明で高固形分の混合系におけるポリマー形成の進行状況
  • 分子量やメルトフローレート(MFR)制御に重要な低濃度水素の状態
  • バッチ完了後や切替え後ではなく、変化が発生した時点での化学的な変化や逸脱

こうした情報は、液相、固相、気相をまたいで取得でき、反応開始から最初の1時間以内に把握可能です。

ポリオレフィンのスラリー重合で生成された ©Endress+Hauser
運用

反応可視化がオペレーション判断をどう変えるか

スラリー重合リアクタ内の化学反応を継続的に把握できるようになることで、判断は事後対応型から先回り型へと変わります。これにより、オペレータやエンジニアは以下を実現できます。

  • 是正措置が可能な段階で逸脱を検出
  • グレード切替え中に、規格内品質へ到達したタイミングを把握
  • スタートアップや再起動後の運転条件をより迅速に安定化
  • 間接的な指標ではなく、実際の反応挙動に基づいたスケールアップ判断

重要なのは、単にデータ量を増やすことではなく、化学反応の変化をリアルタイムで把握し、より的確な判断につなげることです。

スラリーリアクタ内で実現する反応制御

スラリー重合プロセスでは、グレード切替えや反応初期段階において、製品品質や処理能力のリスクが最も高くなります。インラインラマン監視により、モノマー消費、ポリマー形成、水素挙動をリアクタ内で反応全体を通じて直接把握できるようになることで、間接的な推測ではなく、実際の反応状態に基づいた制御が可能になります。反応をまだ制御できる段階で判断を行い、逸脱を早期に是正することで、規格外品の発生を抑制できます。これにより、最も重要な生産段階における不確実性を低減し、グレード切替えを安定化させながら、一貫した品質と高い生産効率の実現につなげます。

導入効果

反応可視化がもたらす生産効果

スラリーオレフィン重合の生産では、規格外品の多くがグレード切替え時に発生します。この段階では、新しいグレードが規格に達したことを確認できるまで、切替え完了の判断を待つ必要があります。インラインラマン監視により、ポリマー形成やグレード安定化をより早期に検出できるようになることで、規格外品として扱われる時間を短縮できます。

エチレンまたはプロピレンを原料とするスラリー重合では、反応可視化による経済効果は、グレードの安定化をどれだけ早く判断し、対応できるかによって決まります。実際に反応が安定してから判断が確定されるまでの遅れは、本来避けられるはずの規格外品の発生や、生産マージンの損失につながります。

現実的な運転条件における経済効果の例

グレード切替え時に反応状態に関する情報をより早期に把握できれば、規格内品として回収できる量が増え、年間で明確な経済効果につながります。各生産現場で重要なのは、経済効果の有無ではなく、反応が実際に安定したタイミングで判断できた場合に、切替え時間や規格外品の量をどこまで削減できるかです。

経済効果の試算:

  • リアルタイム情報がない場合の一般的な規格外切替え時間:約90分
  • ラマンベースのグレード検出を使用した場合の規格外切替え時間:約60分
  • 切替え1回あたりの規格外品削減量:約30 t
  • 週3回の切替えでは、年間約4,680 tを規格内品として回収可能
  • 規格内品と規格外品の価格差を約400 USD/tと仮定した場合、年間約1.87 M USDの経済効果を想定

実際には、グレード切替えをどれだけ早期に確認し、規格内品の回収を再開できるかによって、経済効果は大きく変わります。

この価値は、以下により実際のスラリーリアクタで実現できます。

  • スラリーリアクタ内に直接設置される浸漬型ラマンプローブ
  • アナライザを管理区域に配置したATEX環境での運転
  • モノマー、ポリマー、微量水素をインラインで定量するための十分な感度
  • 分析モデルやプロセス理解を維持しながら、ラボ→パイロット→生産へ段階的に展開

ラマン技術は、既存の制御システムを置き換えるものではありません。これまで把握できなかった反応変数を制御、最適化、意思決定に活用できるようにすることで、既存システムの機能をさらに強化します。

Borealis社のポリマー製造工場で働くスタッフ @Borealis
ケーススタディ

産業用スラリー重合プロセスでの導入実績

Borealis社はEndress+Hauserと提携し、インラインラマン分光法を活用して、プロピレンまたはエチレンのスラリー重合プロセスにおけるモノマー消費とポリマー形成を監視しています。この取り組みにより、以下を実現しています。

  • 重合プロセスにおける液相、固相、気相にわたるリアルタイム監視
  • 重合プロセスにおけるプロピレン、ポリプロピレン、微量水素の定量
  • 重合プロセスの運転開始後1時間以内に反応状態を明確に把握
  • ラボからパイロット、本生産へのスケールアップに対する信頼性向上
Alexander Standler氏、Borealis Polyolefine社

「Endress+Hauserの石油化学およびポリマー分野における光学分析技術の豊富な経験と専門知識は、弊社の重合プロセスの開発・改善を進めるうえで大きな力となりました。」

Alexander Standler, オンラインガス分析担当エキスパート, Borealis Polyolefine社(オーストリア・リンツ)
専門性

Endress+Hauserが選ばれる理由

Endress+Hauserは、以下を通じて、ポリマーメーカーによる安全で安定した生産プロセスの実現を支援します。

  • ATEX環境で実証済みのラマンシステム
  • 多相で変化し続ける反応条件に対応する浸漬型プローブ
  • ポリマー化学とプロセス分析に関する深い専門知識
  • ケモメトリックスや実験計画を含む、豊富なコンサルティング経験
  • 強力なローカル技術サポートを備えた広範なグローバルサービスネットワーク

ラボ開発から本生産まで、Endress+Hauserの技術はプロセス理解の深化を支援し、一貫したポリマー品質の実現に貢献します。

導入検討

ラマン分光法は自社プロセスに適しているか

ラマン分光法が自社プロセスに適しているかを検討するために、実践的なポイントや確認項目をご紹介します。

製品ハイライト

Endress+Hauserのラマン分光システム

/
FAQ

知っておきたい基礎知識

次のステップ

お問い合わせ

化学業界のエキスパートが、お客様のプロセス課題に関するご相談を承ります。Endress+Hauserがお客様の取り組みをサポートいたします。

注釈

こちらもおすすめ