Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

プロセス理解を維持したまま、ファインケミカル製造のスケールアップを加速

ラボ実験から実生産に至るまで、継続的なリアルタイムデータによりプロセス理解を維持することで、ファインケミカル製造およびスペシャルティケミカル製造における早期の意思決定、予測可能なスケールアップ、製品リリースの迅速化が可能になります。

化学産業におけるEvonikのラマンPAT導入
はじめに

ファインケミカル製造のスケールアップでプロセス理解が失われる場面

ファインケミカル製造において、大きな遅延や非効率の原因が化学反応そのものにあることはほとんどありません。遅延や非効率は、プロセスをより大きなスケールに移行する際、すなわちラボで得られた知見がパイロット環境や生産環境に確実に引き継がれない場合に発生します。これは、すでに得られている知見を継続的に活用できず、各段階でプロセス理解を改めて構築しながら生産の効率化を進めなければならないためです。

そのような場合、オフライン分析、手動サンプリング、段階ごとのモデル再検証により、以下の対応が必要になります。

  • スケールアップ時の実験のやり直し
  • 生産スケールでの運転条件範囲の再特定
  • 仕様逸脱の原因調査による製品リリースの遅延
  • 廃棄物、手戻り、追加開発コストの負担

ラボ、パイロット、生産の各段階で分析に基づく知見が引き継がれない場合、スケールアップは計画的に進められず、試行錯誤の繰り返しになります。

知見

ラボ、パイロット、生産の各段階で把握できること

ラマン分光法などのインラインプロセス分析技術(PAT)により、反応や変換が実際に起こる場所、すなわちラボ用リアクタ、パイロット設備、生産設備において、化学的知見を直接得ることが可能になります。同じラマンプローブと同じ分析モデルをプロセスストリームに直接適用することで、それぞれのスケールで継続的なin situ測定を行います。これにより、外部ラボ分析の結果を基にプロセス挙動を後から推定するのではなく、機器内で直接可視化できます。

ラマン分光法では、どのスケールでも以下のような重要なプロセス知見を可視化できます。

  • 反応の進行状況と主要な化学変換
  • 実際の運転条件下でのプロセスのばらつき
  • 発生時点での逸脱(損失が蓄積した後ではなく)
  • 生産へ移行した際の開発モデルの妥当性

ラマン分光法では、多くの場合、個別のピークを特定の物質に割り当てることができるため、1つのスペクトルで複数の成分を同時に測定できます。情報量の豊富なスペクトルにより、プロセスに関する深い知見が得られるほか、スケールごとのモデル再校正に伴う負担も軽減できます。その結果、定量結果をより迅速に取得でき、開発とスケールアップにおいて大きな利点となります。

継続的な知見が開発とスケールアップの意思決定を加速

同じ分析測定とモデルをラボ、パイロット、生産の各段階で一貫して適用することで、意思決定のあり方は大きく変わります。チームは結果を後から検証するのではなく、実験や試験の実施中に対応できるようになります。

ラボから生産まで一貫したプロセス分析により、以下が可能になります。

  • 開発中の迅速で根拠に基づく意思決定
  • スケールアップ準備状況の早期確認
  • 条件が変動した場合の即時対応
  • 分析モデルの再構築ではなく再利用
  • 時間がかかりミスの生じやすい手動サンプリングの代替

ラマン分光法の価値は、データ量の増加ではなく、スケールを問わず一貫した意思決定を支える知見を提供できることにあります

ドイツのBASFシトラール製造工場 ©Endress+Hauser
実現

ラボから生産までの一貫性を実現

ファインケミカル製造プロセスでは、プロセス理解がラボ、パイロット、生産の各段階で引き継がれない場合に、性能と市場投入までの期間に関するリスクが最も高くなります。インラインラマン分光法では、すべての段階で継続的なリアルタイム分析を適用することにより、重要なプロセスパラメータと製品品質に関する知見の一貫性を、開発から製造まで維持できます。

分析モデルは、ラボ用リアクタで検証され、パイロット設備で確認され、生産スケールへと展開されます。その際、プロセスインタフェースでは一貫して同じ測定原理が用いられます。これにより、重要な移行段階における不確実性を低減し、試行錯誤を繰り返すことなく、予測可能なスケールアップ、製品リリースの迅速化、安定した生産性能を実現できます

ラボの知見を生産プラントへ展開する方法

ラボから生産まで一貫したリアルタイム監視は、以下によって実現されます。

  • プロセス分析技術として適用されるインラインラマン分光法
  • 研究開発から生産まで一貫して適用されるプロセス分析技術
  • 重要なプロセスパラメータを対象とした複数測定点の同時監視
  • 装置内でリアルタイムに実行されるケモメトリクス解析
  • 過酷な環境やATEX認証環境での運用

各スケールでプロセス理解を改めて構築し直すのではなく、得られた知見を維持しながら再利用することで、生産ライフサイクル全体にわたる信頼性の高い単一の分析基盤を構築します。

導入効果

開発段階で得た知見を生産現場での成果につなげる

ファインケミカル製造では、段階間で知見が分断されると、開発サイクルの長期化、廃棄物の増加、市場投入の遅れに直結します。ラボから生産まで一貫した継続的なプロセス分析技術により、開発段階で得られた知見を実際の操業へと確実に展開できます。

これにより、製造現場では以下の運用改善を見込めます。

  • プロセス理解の迅速化と市場投入までの期間短縮
  • スケールアップ時の想定外の事象と手戻りの削減
  • 的確な最適化による原材料およびエネルギー消費量の削減
  • 既存設備を活用したスループットの向上
  • 手動介入の削減による、より安全でコンプライアンスに準拠した運用

これらの成果は、生産上の損失が発生した後の是正対応によって得られるのではなく、損失が発生する前に実現されます。

Evonikファインケミカルプラントに設置されたEndress+Hauserのラマンプローブを確認する2人の従業員 ©Endress+Hauser
ケーススタディ

生産スケールでの導入事例:Evonik

Evonikの事例から、継続的な分析がファインケミカルの開発と製造をどのように変革するかが分かります。手動サンプリングをインラインラマン分光法に置き換え、同じ分析モデルを研究開発から生産まで一貫して適用することで、スケールアップを経てもプロセス理解が維持され、より安全で効率的な操業へと直接つながります。

Evonikが実現したこと:

  • 開発から生産への分析モデルのシームレスな展開
  • 時間がかかり、エラーが発生しやすい手動サンプリングを置き換えるリアルタイム監視
  • 校正作業の削減と定量結果の迅速な取得
  • ATEXゾーンを含む環境での安全性と操業効率の向上
  • プロセス理解の迅速化と市場投入までの期間短縮

Evonikでは、世界各地で50を超える測定点と16台のラマン分光計が導入されています。この事例は、継続的な分析によって、スケーラブルで信頼性の高い製造を実現できることを示しています。

Dr. Andreas Ohligschläger at Evonik

"With Raman spectra, you might be able to assign isolated peaks to individual substances in the mixture. This significantly reduces the calibration effort and quickly leads to quantitative results."

Dr. Andreas Ohligschläger, PAT Engineer, Evonik Industries AG
専門性

Endress+Hauserが選ばれる理由

Endress+Hauserは、プロセス分析技術を開発および生産ワークフローに直接組み込むことで、ファインケミカルおよびスペシャルティケミカルメーカーによる予測可能でスケーラブルなプロセスの構築をサポートします。これを支えるのが、Endress+Hauserの以下の専門性です。

  • 化学プロセスおよびスペシャルティプロセスに関する豊富な専門知識
  • 過酷な環境に対応する堅牢なラマンシステム
  • アプリケーションエンジニアリングの高い専門性とグローバルプロジェクトの豊富な経験
  • 継続性と信頼性を支える長期的なサービスパートナーシップ

初期開発から実生産まで、Endress+Hauserは、ラボで得られた知見を日常の操業における再現性と信頼性の高いプロセスとして定着させます

導入検討

ラマン分光法の導入を検討する際の確認事項

ラマン技術の導入に時間やリソースを投入する前に、プロセスエンジニアが導入準備状況を評価する際に用いる確認事項と判断基準をご確認ください。

製品ハイライト

Endress+Hauserのラマン分光法システム製品

/
FAQ

知っておくべき基礎知識

次のステップ

お問い合わせ

Endress+Hauserの化学分野のエキスパートにプロセスの課題をご相談ください。Endress+Hauserがサポートいたします。

注釈

こちらもおすすめ