Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

自動化された原料確認によるポリマー工場の安全性向上

インラインプロセス分析により、荷卸し時の搬入原料をリアルタイムで確認し、ヒューマンエラーの低減につなげます。さらに、自動アラームや制御を合成ポリマー製造プロセスへ直接組み込むことで、安全で安定した運用を支援します。

右側にタンク設備と黄色の防護服を着用した作業員が写る、Melamin社工場の荷卸しエリア
はじめに

ポリマー工場におけるリスクの起点:化学製品の荷卸し

ポリマー製造では、安全性や安定性に関わる重大なリスクの多くが、生産開始前の段階で持ち込まれます。特に、タンクローリーによる積込みや荷卸しを含む化学製品物流は、外部サプライチェーンとプラント内オペレーションをつなぐ重要な受け渡しポイントです。

業界データによると、輸送関連の化学品事故の多くは輸送中ではなく、積込みや荷卸し時に発生しています。その主な原因として、情報伝達不足、手順上の不備、手作業による確認ミスといった人的要因が挙げられています。

不適切な化学製品や仕様に適合しない化学製品が移送されてしまうと、その影響は深刻です。例えば、以下のような問題につながる可能性があります。

  • 貯蔵タンクの汚染
  • 混合できない物質同士の接触による危険反応
  • 下流工程における重合反応の不安定化
解説

原料確認をシステムで徹底する理由

重合プロセスは、原料の種類や純度に非常に敏感です。モノマーや溶媒の種類、阻害剤の有無にばらつきがあると、プロセスの安全性だけでなく、製品品質や安定性にも影響を及ぼす可能性があります。

従来の安全対策では、書類確認、ラベル確認、スポットサンプリングなどが用いられてきました。しかし、これらは作業員による手作業や、時間を要するラボ確認に大きく依存しています。一方、インラインによる自動確認を導入することで、こうした手作業への依存を低減できます。ラボ作業の負担を抑えながら、荷卸しや受入れ可否の判断を、現場オペレーションの中で迅速かつ安定的に行えるようになります。

インライン測定により、以下のような運用改善が可能になります。

  • 移送開始前に、正しい化学製品であることを確認
  • 指定外物質の混入や意図しない混合を防止
  • 確認済み原料による下流重合プロセスの安定化
  • 手作業によるサンプリングを最小限に抑え、作業員の曝露リスクを低減

インラインラマン分光法を自動バルブ制御やインターロックと組み合わせることで、荷卸し工程を手作業による判断中心の運用から、システム制御に基づく安定した運用へと移行できます。

運用

自動確認によって荷卸し業務はどう変わるのか

これまでは、作業員が以下の対応を行っていました。

  • サンプルを採取
  • ラボへ提出
  • 受入れ確認後に荷卸しを開始

一方、ラマン分光監視を導入すると、原料が流れている間も、確認をリアルタイムかつ連続的に行えるようになります。

これにより、荷卸し業務は次のように変わります。

  • 正しい化学製品であることが確認された場合のみ、移送を開始
  • 予定された化学製品と一致しない場合は、自動インターロックによって荷卸しを防止
  • 連続確認によって、荷卸し中の組成変化を検出
  • 作業員の判断ではなく、制御ロジックに基づいて判断を実施
  • 夜勤帯のラボ確認や手作業への依存を低減(荷卸しスケジュールをより安定して運用できるようになり、現場対応の負担軽減にもつながります)
化学製品製造工場のタンクローリー荷受けエリア ©Endress+Hauser

荷卸し工程に組み込まれた安全対策

ポリマー製造では、荷卸しや原料受入れの工程が、安全性とプロセス安定性の両面で最もリスクの高いポイントの一つとなります。インラインラマン確認により、荷卸し前から荷卸し中まで継続的に原料確認を行うことで、手順に依存した確認作業から、システムによって管理された安全対策へと移行できます。

正しい原料であることが連続的に確認された場合にのみ移送が許可され、一致しない場合は直ちに移送が停止されます。これにより、最もリスクの高い工程で作業員の判断に頼る必要がなくなり、不適切または仕様に適合しない化学製品が製造工程へ流入することを防止できます。さらに、安全性が手順だけに依存するのではなく、システム設計そのものに組み込まれていることを、監査可能な形で示すことができます。

導入効果

判断が求められる現場でのリアルタイム確認

インラインラマン分光法により、荷卸し開始から終了まで、化学製品の種類を連続的に確認できます。測定は自動的に正規化され、露光設定の影響を受けないため、ポリマーや樹脂製造で使用される幅広い溶媒を、化学組成に基づいて高精度に識別できます。

確認は、安全性に直結する判断が求められる荷受け現場でリアルタイムに行われます。これにより、時間を要するラボ確認への依存を低減しながら、荷卸し時間の短縮、荷受けエリアの稼働率向上、物流フローの改善につなげることができます。

ポリマーメーカーが実現できる運用改善

荷卸し時の原料確認を自動化することで、ポリマーメーカーは以下のような運用改善を実現できます。

  • 誤原料投入事故の防止
  • ラボ確認待ちを削減し、荷卸しを迅速化
  • 危険化学物質の取り扱いや曝露リスクを低減
  • 荷卸し工程全体を通じた溶媒組成の継続的な確認
  • 正しい原料受入れに関する監査可能なデジタル記録を確保
  • ラボ確認への依存を減らし、より迅速かつ安定した受入れ検査を実現
  • 即時の荷卸し承認によるタンクローリー待機時間の短縮
  • リアルタイム確認によってシフト運用を安定化し、夜間対応や長時間対応の負担を軽減

こうした改善は、日常の運用改善につながるだけでなく、化学製品物流における人的ミスの低減に向けた業界の推奨事項にも対応しています。

ラマンシステムによる、安全かつ正確なインライン溶媒移送制御を示したタンクローリー荷受けのイメージ ©Endress+Hauser
ラマンシステムによる、安全かつ正確なインライン溶媒移送制御を示したタンクローリー荷受けのイメージ
ケーススタディ

荷卸し時の確実な原料確認:Melamin社が導入した自動確認システム

Melamin社は、タンクローリーからの荷卸し時に搬入されるすべての溶媒を確認するため、インラインラマン分光法を導入しました。確認結果に基づいて、自動バルブ制御とインターロックが作動し、正しい化学製品のみが指定されたタンクへ移送される仕組みを構築しています。

このアプローチにより、従来のオフラインサンプリングや手作業による受入れ確認を、連続的なオンライン確認へ置き換えることが可能になりました。これにより、荷卸し中の組成変化や逸脱もリアルタイムで検出できます。詳細については、ケーススタディ全文をご覧ください。

Melamin社テクニカルマネージャー Igor Mihelič氏

「MelaminとEndress+Hauser、両社の専門知識と尽力により、現在ではEndress+Hauserの計装機器が、弊社の工場運営を支える重要な基盤となっています。」

Igor Mihelič氏, テクニカルマネージャー, Melamin社
専門性

Endress+Hauserが選ばれる理由

Endress+Hauserは、ポリマーメーカーや化学製品メーカーが、化学製品物流から生産工程に至るまで、安全性をシステムとして組み込めるよう支援しています。プロセス分析技術を安全性が重要となるワークフローへ直接統合することで、リスクが最も高い原料受入れ工程での制御強化を実現します。こうした取り組みを、以下の強みで支えています。

  • ポリマー、樹脂、エラストマー生産における豊富な知見と実績
  • 危険性の高い重要工程にも対応できる高信頼の計測機器
  • プラント運用に組み込まれた自動原料確認システム
  • グローバルに展開するサービスネットワークと現地技術サポート
導入検討

より早く、より明確に化学製品を把握することで、プロセス判断はどう変わるのか

ラマン分光法の導入を検討する際に、意思決定の迅速化や運用改善につながるポイントをご紹介します。

製品ハイライト

Endress+Hauserのラマン分光システム

/
FAQ

知っておきたい基礎知識

次のステップ

お問い合わせ

化学産業のエキスパートが、お客様のプロセス課題に関するご相談を承ります。Endress+Hauserがお客様の取り組みをサポートいたします。

注釈

こちらもおすすめ