Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

流加バイオリアクタを監視し、リアルタイム制御を実現

プロセスの培養状態を把握し、収率、品質の均一性、バッチの成果を維持できるように、より早期かつ確かな情報に基づいた意思決定を行いましょう。

バイオ医薬品製造のバイオリアクタで作業を行う科学者
はじめに

動的な生物学的システムの管理

流加培養では、上流バイオプロセスが絶えず変化し続けています。培養工程を通して、栄養分の消費量、代謝産物の形成量、バイオマス量の推移、酸素要求量、および目的産物の発現量が変動し得る一方で、プロセスに関する多くの意思決定は依然として定期的なオフライン測定に依存しています。これにより、培養の状態と、オペレータが実際に観察できるものとの間にギャップが生じます。

栄養分の不足、代謝の変動、ストレス応答、または基質需要の変化といった重要な生物学的事象が、サンプリングの合間に発生している可能性があります。こうした変化が見過ごされ、気づいた時には生産性や品質に影響が及んでしまうことが考えられます。課題は、単により多くのパラメータを測定することだけではありません。本質的な課題は、プロセスがまだ調整可能な段階で、培養の生物学的な推移を早期に把握することにあります。

上流バイオリアクタモニタリングとは?

上流バイオリアクタモニタリングとは、細胞培養や発酵の過程において、生物学的パラメータやプロセスパラメータを連続的に監視することです。その目的は、チームがプロセスの挙動を理解し、早期に逸脱を検出し、重要な生産段階においてより適切なプロセス制御を行えるよう支援することです。

流加バイオプロセスにおいては、これは単発的な分析データだけではなく、経時的な培養状態の変化をより明確に把握することを意味します。継続的な監視によって、サンプリングの合間に発生している事象が明らかになり、流加、プロセス調整、調査開始の判断を早期に行えるようになります。

重要なプロセスウィンドウ:バイオリアクタ内での流加工程

上流バイオプロセスのパフォーマンスは、流加工程によって左右されます。流加計画、栄養分の可用性、および代謝バランスは、生育、生産性、そしてバッチの最終的な結果に直接的な影響を及ぼします。この段階では、小さな偏差が即座にプロセスエラーを引き起こすことは稀です。とはいえ、この小さな偏差は、培養のパフォーマンスを徐々に低下させ、ばらつきを増大させたり、バッチから得られる有効な生産量を制限したりします。オフライン分析によってこれらの影響が確認される頃には、バッチが本来持つ潜在能力の一部がすでに失われている可能性があります。プロセスの状況を継続的に可視化し、収率、一貫性、バッチの推移、そして製品品質が未だ確定していないうちに、培養がどのように変化しているかを示すことで、このギャップを埋めることが可能になります。

ラマン分光法がどのようにしてバイオプロセスに関する情報をもたらすかを示す図 ©Endress+Hauser
ラマン分光法がどのようにしてバイオプロセスに関する情報をもたらすかを示す図
インサイト

個々の測定値だけでなく、培養の推移を理解する

上流バイオプロセスを効果的に制御できるかどうかは、単独の測定対象物の値よりも、むしろ培養の生物学的状態がどのように推移しているかを理解できるかにかかっています。グルコース濃度だけでは、得られる情報は限られます。重要なのは、栄養分の需要が増加しているか、代謝が変化しているか、そして培養が意図されたプロセスウィンドウ内に維持されているかです。

これが、培養の現在の状態、そこに至るまでの経緯、今後の推移の予測、そして何らかの操作が必要かどうかを把握するという、プロセス状態認識の原則です。

インラインラマン分光法は、バイオリアクタから直接、リアルタイムで分子レベルの情報を取得できるため、プロセス状態の把握に役立ちます。適切なケモメトリクスや機械学習のモデルと組み合わせることで、ラマン測定により、用途やモデルの検証方法に応じて、栄養素、代謝産物、生細胞密度、力価、その他プロセスや品質に関連する変数についての経時的な分析が可能になります。

バイオプロセスモニタリングのためのPATツールとしてのラマン分光法

ラマン分光法は、プロセスの重要な変数に関する情報をリアルタイムかつ現場で提供できるため、プロセス分析技術(PAT)において広く利用されています。上流バイオプロセスにおいて、ラマン分光に基づくPAT戦略は、培養の進行に伴う栄養分の消費、代謝産物の生成、および培養状態の理解を支援することで、プロセスの理解、監視、および制御に役立ちます。

栄養分の需要量や代謝挙動が必ずしも既定のスケジュール通りには推移しない流加培養において、これは特に有用です。ラマン分光に基づく監視によって、生物学的変化をリアルタイムで捉えることで、生産性の低下、ばらつきの増大、またはバッチの偏差といった形で顕在化する前に、オペレータがプロセスドリフトの兆候を検知できるようになります。

行動

培養のリアルタイムな需要に応じた流加が可能に

培養の状態を継続的に把握できれば、オペレータは培養中に細胞が示す状況に応じて適切な対応をとることができます。たとえば、グルコース消費量、乳酸生成量、バイオマス量の推移、あるいはその他のラマン分光法に基づくプロセス指標の変化は、培養が予想される推移から逸脱しつつあることを示している可能性があります。チームは次回のオフライン分析結果を待たずして、流加のタイミングを変更する、流加速度を調整する、潜在的な栄養分の偏りを調査する、またはプロセスが意図されたウィンドウ内に収まっていれば、現在の方法を維持するといった判断を下すことができます。

これにより、プロセスがまだ調整可能な段階で、チームは観察から行動へと移行できるようになります。

  • 栄養分の需要が予想よりも速く増加している場合:生産性に影響が及ぶ前に、流加プロファイルを見直し、流加のタイミングを調整します。
  • 基質または代謝物の過剰な蓄積が検知された場合:流加方法を調整することで、過剰な流加や代謝バランスの乱れのリスクを低減します。
  • 培養の状態が、予想される推移の軌道から逸脱している場合:是正措置がまだ有効な早期の段階で調査を開始します。
  • 培養の状態が安定している場合:現在の方法が適切であることを確認し、不要な介入を避けます。
  • 代謝遷移が発生するタイミングにばらつきがある場合:既定のスケジュールのみでなく、実際のプロセス状態に基づいて流加を行います。

これにより、運用がレシピ主導の操作から、状態主導の制御へと明らかに変化します。流加戦略は、次のサンプリング結果で変更の必要性が確認されるまで従う固定されたスケジュールではなく、培養中に再評価できる判断ポイントとなります。その判断は、培養物が想定どおりに栄養分を消費しているか、代謝変化の兆候を示しているか、あるいは介入によって生産性を維持できるようなプロセス状態に近づいているかに基づいて行われます。

実際には、チームは「何が起きたか」を振り返るのではなく、「次に何が起こるべきか」を判断することになります。「現在の培養状態が何を示しており、それに対して何らかの行動が必要なのか」が重要な問題となるのです。

ラマン技術がプロセスの可視化を実現し、測定可能な成果をもたらす仕組みを示した図 ©Endress+Hauser
ラマン技術がプロセスの可視化を実現し、測定可能な成果をもたらす仕組みを示した図
測定可能な値

バッチの成果が決定づけられる段階での収率と品質の保護

流加の段階において、培養状態を意図されたプロセスウィンドウに近い状態で維持することで、わずかな偏差が蓄積してパフォーマンスの低下を招く前に対策を講じることが可能になります。これにより、プロセス性能がより安定し、収率と製品品質の双方に影響を及ぼし得るばらつきが低減します。ただし、単に監視を行うだけで成果が生まれるわけではありません。流加を早めるか、遅らせるか、または減らすか、代謝の変化を調査するか、あるいは現在のプロセス推移が許容範囲内にあることの確認のみに留めるかを、リアルタイムの信号を使用して判断することで、初めて成果が得られるのです。

この判断により、3つの領域で価値が生み出されます。

  • バッチあたりの収率の向上 – 基質の需要や代謝の状態をリアルタイムで把握することで、培養プロセスの最も重要な段階において、生産性を維持するための条件確保が可能になります。上流バイオプロセス制御におけるインラインでのラマンモニタリングは、流加を開始する最適なタイミングの特定に役立ち、収率の向上につながります。
  • バッチの一貫性の向上 – バイオリアクタを継続的に監視することで、プロセスのドリフトを早期に検知できるため、サンプリングポイントの合間の目には見えない生物学的変化によって生じるばらつきを低減することが可能になります。これにより、培養の推移の予測可能性、流加のパフォーマンスの安定性、および製品品質に影響を及ぼす条件の制御が改善されます。
  • 既存のバイオリアクタ容量の有効利用 – プロセスの制御を改善することで、プロセス設計や設備能力を変更することなく、既存のアセットの生産量を高めることができます。培養のパフォーマンスにまだ影響を及ぼし得る、より早い段階で行動を起こすことで、この成果が生まれます。

継続的なリアルタイムモニタリングがもたらす日々の運用の変革

プロセスを継続的に把握できるようになると、上流バイオプロセスの運用に以下のような変化がもたらされます。

  • 事後対応から予防的な制御に:オペレータはサンプリング後に偏差を確認するのではなく、プロセスがまだ調整可能な段階で対応を行います。
  • レシピ主導から状態主導の運用に:あらかじめ用意された前提だけでなく、培養細胞の需要に応じた流加を行います。
  • 変動の大きなプロセスから管理された推移に:培養が意図されたプロセスウィンドウに近い状態で維持されるため、プロセスが安定し、品質結果の予測がしやすくなります。
  • 保守的な生産からパフォーマンス重視の生産に:不必要な安全マージンを削減し、プロセスの潜在能力をより有効に発揮できるようになります。

実質的に、これは最も重要な局面、すなわち最終的なバッチ結果や製品品質が確定する前の流加の段階において、より適切な意思決定が可能になることを意味します。

BICRO BIOCentre Ltdの微生物学研究室長Marja Marinović, PhDがNicroの成功事例について述べました

「代謝スイッチは必ずしも毎回同じタイミングで起こるわけではなく、介入すべき正確なタイミングを把握する唯一の方法がインライン監視です」

Maja Marinović, PhD, 微生物学研究室長, クロアチア、Croatia
ケーススタディ

リアルタイムでの上流バイオプロセス制御

BICRO BIOCentreでは、インラインでのラマンモニタリングにより、上流バイオプロセスにおける代謝の変化をリアルタイムで追跡することが可能になりました。研究チームは、細菌が利用する炭素源を、ある炭素源から別の炭素源へと切り替える時点を特定することに成功し、最適なタイミングで流加を行えるようになりました。この代謝の切り替わりは、すべての実施回において必ずしも同じタイミングで起こるわけではなかったため、リアルタイムでの監視によって、既定の流加スケジュールだけでは実現し得ない意思決定を可能にしました。

この事例は、具体的な意思決定のシナリオにおいて、継続的なプロセスの可視化がもたらす運用の価値を実証するものです。研究チームは、プロセスの変化を単に観察しただけでなく、代謝の切り替わりがいつ発生するかを特定し、そのタイミングが実施回ごとに異なることを認識した上で、この情報を活用して適切なタイミングで流加することができたのです。実際に、この情報がプロセス中の特定の操作に役立ち、生産量と収率の向上が実現しました。

この研究は、インラインでのラマンモニタリングによって、いかにして培養状態に関する実用的なリアルタイムの情報が提供され、流加工程において、より早期かつ確実なプロセス上の意思決定が可能になるかを示しています。

Endress+Hauserの専門技術

Endress+Hauserが選ばれる理由

継続的なプロセスの可視化による価値の創出は、単なる計測機器の導入では実現できません。それには、プロセス情報を信頼性の高い意思決定へと変換し、PATから得られる情報を業務ワークフローに統合して、厳しい規制下にあるバイオプロセス環境への実装を支援する能力が求められます。

Endress+Hauserは、数十年にわたるラマン分光法の経験、バイオプロセスアプリケーションの知識、およびGMPに準拠した導入支援を組み合わせ、製造者が培養に関するリアルタイムの情報を明確なプロセス改善へとつなげられるよう支援します。開発から製造に至るまで、弊社のエキスパートが各チームを支援し、適切な測定戦略の策定、ラマン分光法による情報とプロセス上の意思決定との結び付け、そして技術のライフサイクル全体を通じた信頼性の維持を実現します。

必要に応じて、モデル開発やライフサイクル管理、システム統合、適格性評価に対する要求事項、さらにはGMP規制環境下におけるラマン分光法の実際の導入に関する検討についても、弊社のチームがサポートします。

製品ハイライト

Endress+Hauserのラマン分光法システムをご紹介します

Endress+Hauserのラマン分光システムは、バイオプロセスの開発から製造に至るまで、プロセス内での継続的な可視化をサポートするように設計されています。適切なプローブ、オプティック、モデル、および導入戦略を組み合わせることで、ラマン技術は培養状態に関するリアルタイムの情報を提供し、データに基づくプロセス上の意思決定を支援します。

/
ホワイトペーパーから抜粋した、ラマン分光法による継続的なバイオプロセスの可視化に関する図 ©Endress+Hauser
ホワイトペーパーから抜粋した、ラマン分光法による継続的なバイオプロセスの可視化に関する図
ホワイトペーパー

サンプリングの合間に隠された生物学的変化を明らかに

サンプリングポイントの合間で発生する事象が、上流バイオプロセスの結果を決定づける可能性があります。オフライン分析のみに依存すると、栄養分の不足、代謝の変動、ストレス応答、基質需要の変化といった事象が見落とされてしまうおそれがあります。このホワイトペーパーでは、ラマン分光法がいかにして培養の生物学的推移を明らかにし、より早期かつ十分な情報に基づいた意思決定を支援できるかについて解説しています。

ホワイトペーパーの内容:

  • なぜプロセスの可視化がプロセスの測定と同様に重要であるのか
  • 継続的な監視により、いかにしてサンプリングの合間に隠された生物学的事象が明らかになるのか
  • なぜ個々の測定対象物の値よりもプロセスの推移を理解することの方が有益であるのか
  • プロセス状態の把握が、早期介入とより良い成果をどのように後押しするのか
  • ラマン分光法から得られる情報が、PAT、プロセス制御、スケールアップにどのように役立つのか
  • 継続的なプロセスの可視化が価値を創出する場所を特定するための実践的なフレームワーク
FAQ

知っておくべき基本知識

次のステップ

流加バイオリアクタの運転時の可視性と制御の改善をお考えですか?

Endress+Hauserのライフサイエンス分野のエキスパートは、継続的なラマン分析による情報が、お客様の上流ワークフローにおけるより良いプロセス判断、より深いプロセス理解、そして大きな成果の創出にどのように役立つかを見出すお手伝いをいたします。

注釈

おすすめ記事