湧水を包括的に監視
清浄な水源のデジタルリモート監視
バーゼル=ラント準州の自治体ティッターテンでは、地方にある泉を利用して村に水を供給しています。しかし、パイプラインの劣化と最近の長い乾期が原因で水道局に課題が生じていました。
ティッターテンの給水改善とIIoT
Promag W 800およびNetilionのIIoTエコシステムにより、この自治体では泉の流出量をリモートで確認してデータを評価し、漏れが悪化する前に検出できるようになりました。
気候の変動については、Promag W 800およびNetilionにより、最近の干ばつによって水量がどの程度減少しているかを解析できます。
全体として、Promag W 800およびNetilionのIIoTサービスは、ティッターテンの給水の安定化に大きく貢献しました。
課題
この泉は荒れ地の雑木林にあり電気は通っていないため、現場での手動測定が必要になりますが、非常に困難な環境です。水道局は、公共の送電線網に頼らず水流量を測定して測定データを送信する手段を必要としていました。
Endress+Hauserのソリューション
Endress+HauserのProline Promag W 800流量計は、2つのバッテリを使用して、送電線網を利用せずに冗長電源を供給できます。このセンサは流量値を15分ごとに記録し、保護されたLTE接続を介してそのデータをNetilionデジタルサービスに毎日送信します。
Netilion Valueを使用してデータ解析を行い、その情報をCSV形式のファイルにエクスポートして、プロセス制御システムに毎月転送します。さらにNetilion Healthで機器の状態を監視し、問題が発生した場合はメンテナンスチームに通知します。
製品の適用範囲
以下のデジタルコンポーネントおよびサービスを提供しました。
電磁流量計 - Proline Promag W 800(バッテリ駆動またはLTEデータ伝送)は、分離型変換器を使用して電子機器部をオーバーフローから保護し、バッテリ寿命を節約できるよう調整できます。
Netilion Value - デジタル監視サービスにより、いつでもどこからでも測定データにアクセスできます。
Netilion Health - 機器監視用のデジタルサービスにより、問題が発生する前にメンテナンスチームに通知できます。