Boliden Odda:持続可能な亜鉛製錬を支える40年にわたるパートナーシップ
データに基づくプロセス最適化により、世界でも特に気候への影響が少ない亜鉛製錬所を支援
>インダストリ:
鉱工業
Boliden Odda亜鉛製錬所では、持続可能な亜鉛製錬を産業規模で実現する方法を実証しています。
Endress+Hauserは、40年以上 にわたり、測定技術とプロセスの可視化を通じてこの製錬所をサポートしてきました。Boliden Oddaは、再生可能な水力発電、地下での残渣処分、廃棄物からの価値のある金属の回収、データに基づくプロセス最適化により、世界でも特に気候への影響が少ない亜鉛製錬所 となっています。
その成果として、環境負荷の低減、資源効率の向上に加え、亜鉛の年間生産能力を20万トンから35万トンに増強する計画が挙げられます。
廃棄物の隔離
地下深くに保管 - 収容能力400万立方メートル
Boliden Oddaが亜鉛生産の持続可能性を向上させている方法
Bolidenのサステナビリティへの取り組みにおける大きな節目は、1990年代後半にまでさかのぼります。当時、このプラントでは残渣管理に新しいアプローチを導入しました。地表に有害物質を廃棄するのではなく、周囲の山々の地下深くにある空洞に残渣を送り込んで安全に隔離するのです。この解決策は、従来の地表処分と比較して、長期的な環境リスクを大幅に低減します。
廃棄物を貴重な資源に変換
これを基盤として、Boliden Oddaはその後、従来は廃棄物だったものを価値ある製品に変換するプロセスに投資しました。化学処理と熱処理を行うことで、残渣を年間約4万トンのいわゆる「オッダ浸出物」に加工します。銀や鉛などの有価金属が選択的に回収されます。こうして、かつては廃棄物とみなされていたものが、より進んだ循環型のバリューチェーンの一部になっています。
信頼性の高い測定データと長期的なプロセス可視化は、沈殿工程の管理や、塩化銀と塩化鉛を安定的に分離させる上で重要な役割を果たします。
再生可能エネルギーである水力発電によるエネルギー効率の向上
亜鉛製錬の過程で発生する大量の排熱は体系的に回収され、プラント内で再利用されます。
敷地内には、近くの滝での水力発電によって得られた再生可能な電力のみが供給されています。発電所は、およそ1キロ離れたフィヨルド沿いに位置しています。こうした取り組みにより、この規模の亜鉛生産としては極めて低いCO₂排出量にとどまっています。
バリューチェーン全体にわたる持続可能性への取り組み
Boliden Oddaは、船舶で搬入される原材料から、出荷される精製亜鉛まで、グリーンエネルギー、高度なプロセス設計、信頼性の高い計装を取り入れて、最先端の亜鉛バリューチェーンを構築する方法を示しています。その成果として、同クラスの電解亜鉛プラントの中でも、特にカーボンフットプリントの低いプラントが実現しました。
信頼性の高い測定技術と継続的なプロセス可視化が、バリューチェーン全体のサステナビリティと効率化の取り組みを支えています。
「弊社のプラントでは、過酷な環境下で操業しているため、信頼性の高い計装が不可欠です。また、弊社の特定のプロセス要件に合った機器の仕様を柔軟に選択できるかどうかも重視しています」
Knut Gunnar Skare Opedal, オートメーションエンジニア, Boliden Odda
Boliden社は、規制や社会からの圧力が高まる中、ノルウェーのOddaで亜鉛製錬事業を展開しています。規制当局や政府は、金属業界に対し、環境への影響を大幅に低減し、責任のある方法で有害廃棄物を管理するとともに、短期的な規制対策ではなく、持続可能な操業に向けた長期的な戦略を策定するよう求めています。
従来、亜鉛の製錬工程では、水銀などの有害物質を含む残渣が発生していました。世界の多くの亜鉛製錬所では、現在もこうした物質を地表の広大な尾鉱堆積場に貯蔵しており、長期的な環境リスクや土地利用での問題を引き起こしています。また、亜鉛の生産では大量のエネルギーが消費されます。大量生産、排出量の抑制、責任のある資源利用のバランスを取ることが、特に大規模な電解亜鉛プラントにおいて、大きな課題となっています。
Boliden社は、こうした課題に取り組むため、製錬所の長期的な変革に着手しました。原材料の荷受けから精製亜鉛に至るまでのバリューチェーン全体を見直し、環境負荷の低減、エネルギー効率の向上、廃棄物から貴重な資源への転換に注力したのです。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Endress+Hauserのソリューション:
データに基づいたプロセスの最適化
Endress+Hauserは、測定技術とプロセスの可視化における長期的なパートナーとして、Boliden Oddaを約40年間支えてきました。この協力関係は、原材料の荷受けから亜鉛の製錬・精製に至るまでの生産プロセス全体にわたります。
流量測定、圧力測定、各種分析により、プラント全体にわたって信頼性の高い情報が得られます。HARTを介したデジタル通信により、Bolidenの中央システムへのシームレスな統合が実現し、試運転、安定した稼働、継続的な改善を支えます。Bolidenは、このようなデータを活用して、技術的、環境的に持続可能な方法でプロセスを最適化しています。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
お問い合わせ先
>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?
圧力測定
液体・気体・蒸気向けの圧力および差圧測定
詳細情報
レベル計・レベルスイッチ
液体、ペースト、粉体、または液化ガスの連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserは幅広い製品ラインアップでお客様のニーズにお応えします。
詳細情報
液体・気体・蒸気の流量測定
水、天然ガス、蒸気、鉱物油、化学製品などの流体には、日々の流量測定が欠かせません。お客様のプロセスニーズに最も適した流量計をお選びください。
詳細情報
記事
持続可能性への取り組みと意思決定が、業界全体においてどのように目に見える形になり、構造化され、結果主導型になってきているのか、その詳細をご覧ください。
Boliden Oddaの亜鉛が環境に優しい理由は何ですか。どのように環境負荷を低減させていますか?
Boliden Oddaの亜鉛は、再生可能エネルギーである水力発電、余熱の体系的な回収と再利用、廃棄物の発生や排出量を最小限に抑えるよう設計されたプロセスを用いて生産されています。また、このプラントでは、従来は廃棄物として扱われていたものを価値ある製品へと変換するとともに、有害な残留物を地下に安全に隔離しています。
信頼性の高い測定データを活用し、継続的な最適化を行う取り組みにより、この規模の電解亜鉛プラントとしては極めて低いカーボンフットプリントを実現しています。
地下での残留物の処理はどのように行われるのでしょうか。また、なぜ地表での保管よりも安全なのですか?
1990年代後半以降、Boliden Odda亜鉛製錬所から生じる残渣は、周囲の山々の地下深くにある空洞に送り込まれ、安全に隔離されています。この方法により、水銀等を含む可能性のある広域の地表尾鉱堆積場に伴う長期的な環境リスクや土地利用における問題を回避でき、長期にわたる潜在的な影響を大幅に低減できます。
Boliden Oddaのサステナビリティの取り組みにおいて、Endress+Hauserはどのような役割を果たしていますか?
Endress+Hauserは、パートナーとして約40年にわたり、原材料の荷受けから製錬・精製に至るバリューチェーン全体において、計測機器やプロセス可視化用ソリューションを提供してきました。流量および圧力の測定や各種分析とデジタルHART通信を組み合わせて、試運転、安定した稼働、継続的な最適化を支えるデータ基盤を提供し、亜鉛の品質安定にも貢献しています。
より持続可能な亜鉛生産を実現するには?
再生可能エネルギーの活用、資源の回収、責任ある残渣管理、継続的なプロセス最適化を行うことで、より持続可能な亜鉛生産が可能です。
Boliden Oddaでは、再生可能エネルギーである水力発電、熱回収、データに基づくプロセス改善により、排出量の削減に貢献し、循環回収プロセスにより、従来は廃棄物として扱われていたものを価値ある製品に変換します。これらの対策に地下での残渣処分を組み合わせることで、高い生産量と優れた環境性能の両方を実現しています。
Boliden Odda is one of Norway’s leading industrial sites and a major producer of zinc and zinc alloys. Located on the Sørfjorden in western Norway, the smelter has operated since the 1920s, processing zinc concentrates and recycled zinc.
With an annual capacity of around 200 kilotonnes, the company is investing to increase production to 350 kilotonnes. Powered by renewable hydropower and continuous process improvements, Boliden Odda is among the world’s most climate-efficient zinc producers.
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる