Bluetooth®機器とIIoTを接続する方法
シンプルな3ステップの接続ガイド
Article
05.01.2026
要約
産業環境では、機器の接続と設定にケーブルとインタフェースが利用されることが多く、複数のプロトコルに対応するために複数のドングルが必要となることがよくあります。 ドングルは、日常生活でさまざまなアダプタやケーブルが使用されているのと同様に、産業においても長年にわたり標準的に利用されています。 無線通信は、当初は限られた規格と独自のプロトコルから始まり、徐々に普及し、その後WirelessHARTのようなオープンソリューションへと移行してきました。 このような進歩を遂げたにもかかわらず、環境の複雑さが原因でドングルはこれまで変わることなく利用されてきました。 Bluetooth®は、クラウドとのシームレスな統合を可能にし、よりスマートなプラント操業に向けた実用的なデジタル化を推進できるため、大きな転機をもたらしています。
オートメーションにおけるドングルの時代は終焉を迎えつつあります
産業オートメーションでは、機器設定にアクセスする場合、これまでは複数のアダプタとインタフェースが必要でした。たとえば、RS-485アダプタ、HARTインタフェース、イーサネットケーブル、さらには4~20 mA信号用ツールなどが必要とされていました。多くの場合、この複雑さが遅延や効率低下の原因となっています。
これは製造者全体が抱える共通した課題です。プロトコルや機器タイプによっては、パラメータの取得や診断の実行に特定のインタフェースが必要となる場合が多々あります。ドングルを完全に排除できるようなソリューションはまだ開発段階ですが、無線技術はすでに機器への高速アクセスを提供しています。
WirelessHARTのようなプロトコルの普及が進み、診断データや設定データへのリモートアクセスが可能になったにもかかわらず、従来の4~20 mA接続に比べて無線技術の導入は限定的なものにとどまっています。このことは、「小規模アプリケーションにおいて、どうすれば無線技術を効果的に導入できるのか?」という重要な問題を提起しています。
その答えは、Bluetooth®プロトコルを追加搭載した機器にあります。この技術により、コントローラ接続用の標準的な4~20 mA信号を維持しながら、機器データへの迅速かつ容易なアクセスが可能になります。
Bluetooth®対応フィールド機器によるアクセスの簡素化
類似モデルの機器の交換は、プロトコルが異なる機器への切替えに比べ、はるかに容易です。ただし、当然ながら技術を最新化していく必要があり、この移行においても診断データと設定データへのアクセスは依然として重要です。
最新のフィールド機器はデュアル通信機能を提供します。従来の4~20 mA統合を維持しながら、スマートフォンやタブレット端末でモバイルアプリケーションを使用して、設定データや診断データにアクセスできます。このローカル接続では、フィールドエンジニアは機器の近くにいる必要があります。
小規模アプリケーションでは、「Bluetooth®で収集した診断データにリモートでアクセスし、そのデータをより広範なシステムに統合するにはどうすればよいか?」という課題も生じます。その答えはBluetooth®機器にあります。Bluetooth®機器では、IIoTサービスを利用することで診断データをクラウドに送信できます。また、リモートアプリケーションにより、一次プロセス変数と二次プロセス変数を既存のシステムに組み込むことも可能です。
©Endress+Hauser
実装は容易で、3つのステップで完了します。これにより、組織はIIoTの導入について広い視野で検討を進めながら、最初は小規模な導入から開始できます。
既存のプラントや新しいアプリケーションでBluetooth®テクノロジーを活用したいと考えている場合は、シンプルな3つのステップでこれを実現できます。これらのステップに従うことで、関連するすべてのデータがクラウドで安全に利用できるようになり、統合と分析の準備が整います。
最新のフィールド機器はBluetooth®通信をサポートする機器が増えており、接続と設定が簡素化されています。たとえば、温度伝送器を交換する場合、Bluetooth®と従来の4~20mA技術またはその他の技術を兼ね備えたモデルを選択できます。リモート監視が必要な新規アプリケーションでは、Bluetooth®機器により、データをローカルで効率的に収集して、エッジデバイスに無線で送信できます。
Bluetooth®対応機器を設置すると、そのデータをEndress+Hauser FieldEdge SGC200 などのエッジデバイスで収集して、クラウドソリューションに送信できます。FieldEdge SGC200はローカルで給電され、20メートルの範囲内にある最大5台のEndress+Hauser製機器に接続して、一次プロセス値(PV)、二次プロセス値(SV)、NAMUR NE107ステータス情報を送信します。クラウドとの通信は、内蔵のグローバルSIMカードを使用して3Gまたは4Gで行われ、暗号化により最大限のセキュリティが保証されます。重要な点は、この接続が単方向であることです。エッジデバイスはフィールド機器のデータを周期的に読み取ることはできますが、フィールド機器をリモート制御することはできません。
設定を完了するには、クラウドサービスのサブスクリプションが必要です。Netilion などのサービスは、エッジデバイス、クラウドインフラ、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)といった包括的なIIoTエコシステムを提供します。クラウドプラットフォームは、すべてのフィールドデータを安全な環境に統合します。Netilion Connect は、REST/JSON APIを使用してデータ利用を簡素化し、制御システム、SCADA、カスタムアプリケーションへの容易な統合を実現します。このアプローチは柔軟性と拡張性に優れ、組織はフィールドデータを安全かつ効率的に活用できるようになります。
小規模アプリケーションにおいて、Bluetooth®テクノロジーの導入はデジタル化に向けた実践的な第一歩です。以下に、IIoTクラウドサービスと組み合わせた場合の可能性を示すいくつかの事例をご紹介します。
Bluetooth®機器を使用して、重要なアセットをリモートで監視できます。このアプローチでは、NE107機器ステータス情報を取得でき、健全性の監視により計画外のダウンタイムを削減し、履歴診断データを活用して改良保全から予知保全へと移行できます。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
レベル、流量、温度の監視を行う小規模設備の場合、Bluetooth®機器、FieldEdge SGC200 、API統合を組み合わせることで、柔軟かつ費用対効果の高いソリューションが実現します。データの安全な収集と送信に必要なインフラを最小限に抑えることができ、必要な場合はいつでもデータにアクセスできます。
©Endress+Hauser
Bluetooth®対応機器を使用すると、重要なデータをクラウドにシンプルかつ効果的に送信できます。エッジデバイスとAPIベースのソリューションを組み合わせたアプローチにより、安全なデータ収集が保証され、あらゆるシステムに情報を柔軟に統合できます。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Netilionは工業用プロセス向けに開発された、受賞歴のあるIIoTエコシステムです。物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、現場の重要な情報をお客様にいつでもどこへでも送ることができます。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
オンライン
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる