Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

産業プロセスにおける持続可能なエネルギー管理

脱炭素化から運用効率の向上まで:プラント全体でエネルギー消費量、排出量、コストを削減するために、エネルギー管理システムを最適化する方法をご紹介します。

曇り空の下、再生可能エネルギー発電用の風車の前に立つ、ハーネスを着用した2人のエンジニア
はじめに

はじめに:産業プロセスのパフォーマンスを左右する重要な要素としてのエネルギー

産業生産では、蒸気や熱、電力、燃料などが大量かつ継続的に使用されます。エンドユーザーにはほとんど意識されませんが、プロセス産業におけるエネルギー消費は、CO排出量、運用コスト、プロセスの安定性に直接影響します。産業プロセスにおける持続可能なエネルギー管理は、個別の効率化対策にとどまりません。その中心となるのは、安全性、製品品質、設備の可用性を損なうことなく、プラント全体におけるエネルギーの生成、分配、消費の状況を把握・測定し、最適化することです。

こうした持続可能なエネルギー管理により、エネルギー損失を低減し、ピーク負荷を管理して、CO₂排出量を削減できます。エネルギー使用状況の明確な把握と信頼性の高い測定に基づくエネルギー管理は、効率的な低炭素生産を進める上で重要です。蒸気、ボイラー、エネルギー集約型プロセスに加え、データセンター冷却など、重要性が高まるユーティリティシステムを最適化することで、エネルギーの測定と制御が可能になる仕組みをご紹介します。

主なポイント

持続可能なエネルギー管理とは?

持続可能なエネルギー管理では、産業プロセス全体のエネルギーを把握、測定、最適化することに重点を置きます。具体的には、蒸気や電力などのユーティリティシステムと生産プロセスを一体的に捉え、エネルギーの生成、分配、消費を対象とします。

このアプローチは、個別の効率化対策にとどまらず、システム全体を対象とします。プロセスデータとエネルギーデータを組み合わせることで、状況を明確に把握し、十分な情報に基づいて意思決定を行い、運転性能を継続的に最適化できます。

大きな効果をもたらす操業改善

産業施設で実施可能な省エネルギー対策を導入すると、多くの場合、早期に経済的な効果が得られます。巨額投資を伴う新プラントの建設に代わる非常に効果的なアプローチとして、既存プラントを改修して省エネルギー化する方法があります。主な改善策は以下のとおりです。

  • 圧縮空気システムの効率向上:配管の小さな漏れを修理し、基準圧力の設定値を下げることで、プラントの常時電力負荷を大幅に削減できます。
  • 廃熱回収システムの導入:これまで失われていた排気熱を回収し、ボイラー給水や外気の予熱に利用することで、化石燃料の使用量を大幅に削減できます。
  • 大規模操業におけるデマンドサイド管理:エネルギー消費量の多い生産作業を電力需要の少ない時間帯に移すことで、ピーク時間帯の割増料金を回避できます。また、電力系統の需要ピークの緩和にもつながります。
野外に設置された再生可能エネルギー発電用の風力タービンと太陽光パネル ©Adobe Stock/Benoît
野外に設置された再生可能エネルギー発電用の風力タービンと太陽光パネル

再生可能エネルギーと次世代技術の統合

産業プロセスに再生可能エネルギーを導入・活用することは、持続可能な操業の実現に向けて、ますます重要な取り組みとなっています。将来的な規模拡大に対応できるソリューションを評価する際は、企業は通常、信頼性が高く費用対効果に優れたエネルギー供給を確保するため、敷地内での太陽光発電や電力購入契約(PPA)などの選択肢を検討します。

脱炭素化を徹底するには、従来の電力網だけではなく、それ以外の選択肢にも目を向ける必要があります。産業分野では加熱プロセスの電化が急速に進み、従来の化石燃料バーナーは、高効率の産業用ヒートポンプや電気アーク炉に置き換えられつつあります。鉄鋼、化学、セメント製造など、直接電化が困難な重工業分野では、ブルー水素グリーン水素排出ゼロの有力な代替燃料となります。

ただし、再生可能エネルギーには出力が不安定であるという特性があるため、信頼性の高いバックアップが必要です。産業向けエネルギー貯蔵ソリューションには、現在、大規模なリチウムイオンバッテリシステムから高度な蓄熱タンクまで、さまざまな選択肢があります。これらのシステムは、太陽光発電や風力発電の出力変動を平準化し、生産を途切れることなく継続できます。

エネルギー管理を最適化する準備はできていますか?

持続可能なエネルギー管理と効率向上に向けて、次の一歩を踏み出しましょう。お近くのEndress+Hauserのエキスパートがお客様をサポートいたします。

まとめ

産業におけるエネルギー消費の最適化は、継続的な改善を積み重ねる取り組みです。精密なエネルギー監査、緊密なプロセス制御、高度な測定ソリューション、的確な設備改修を組み合わせることで、将来の変化にも対応できる操業体制を構築できます。よりレジリエントで費用対効果が高く、環境に配慮した産業の未来を築くために、これらの具体的な施策を今すぐ実行に移しましょう。

FAQ

持続可能なエネルギー管理について知っておくべき基礎知識

注釈

より詳しい情報をお探しですか?