飲料製造における混合と調合
インライン品質測定によるプロセスの改善
スポーツドリンク、プロテインスムージー、栄養ドリンク、オーガニック健康飲料、新しい炭酸飲料、人工甘味料などの飲料製品の製法や配合の複雑化に伴い、飲料の混合と調合もますます複雑化しています。ソフトドリンクの製造では、一貫した製品品質を確保しながら貴重な原料を効率的に使用するために、正確な測定が不可欠です。
インライン測定の導入により、以下を実現できます。
高精度な糖度測定 添加物の正確な添加 効率のよい液種判別
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
ソフトドリンクのシロップ加工プロセスと関連するすべての測定パラメータの概要
混合ビール製造における混合/調合プロセス:Endress+Hauserの製品は、このアプリケーションに対応しています。
ソフトドリンクのシロップ加工プロセスと関連するすべての測定パラメータの概要
混合ビール製造における混合/調合プロセス:Endress+Hauserの製品は、このアプリケーションに対応しています。
プロセスをリアルタイムで管理し、糖度をインラインで測定します。
糖度は、ソフトドリンクやジュースの品質を維持する上で重要なパラメータです。濃度を判定するために、密度値は糖度(Brix)、ボーメ度、API、Platoといった他の単位に変換されます。インライン測定技術をプロセスに導入することにより、継続的な製品監視が可能になります。このリアルタイムデータを活用して、製品品質を確保し、製品の損失をなくすことができます。
Endress+HauserのTeqwave Hは、糖度の連続的かつ自動的な監視により、私たちにとって大きな安心感を提供しています。私はその濃度測定の精度と信頼性を高く評価しています。
Jürgen Ackermann 氏, マネージングディレクター, ドイツのKreuzberg Quelle Ackermann GmbH 社
©Rotkaeppchen-MUMM
質量流量計により、飲料製造においてレシピ成分を正確に添加できます
飲料レシピを正しく遵守できるかどうかは、原料と添加物の正確な添加によって決まります。これは、製品品質とコストのかかる原料取り扱いの効率に直接影響します。
重要なポイントに質量流量計を設置すると、混合物の組成を連続的に測定し、正しいレシピを維持するために必要となる香料、着色料、甘味料などの添加物の量を把握できます。正確な添加を保証するために、Proline Promass F 100などの高精度流量計が使用されます。
添加物の添加に最適な製品
Promass Fは、幅広いアプリケーションのさまざまなプロセス条件に対応する高精度機器として、長年にわたり高い評価を受けています。
©Endress+Hauser
液種判別において当て推量に頼る要素を排除し、配管の状況を正確に把握できます。正確なインライン色測定により、わずかな色の変化も検出できるため、製品およびパイプ内の洗浄剤や洗浄水の品質を「把握する」ことができます。
©Endress+Hauser
色測定を簡素化 – Memosens Wave CKI50
液種判別用スペクトロメータCKI50
色測定を簡素化 – Memosens Wave CKI50
液種判別用スペクトロメータCKI50
液種判別に最適な製品
適切な製品を使用して相を検出し、適切なタイミングで対策を講じることで、プロセスを最適化できます
/
お客様の課題を当社のエキスパートにご相談ください
お客様の地域を担当する当社エキスパートがいつでもサポートいたします。
関連トピック
インライン測定により生産性を向上させることができる多くの機会についてご紹介します
製造の効率化
食品&飲料メーカーは、競争力を維持するために処理能力を向上させて、収率を改善し、製造ロスを最小限に抑える必要があります。
原料の受け入れ
コリオリ流量計を使用したインラインプロセス測定により、原材料のコスト配分を改善し、結果として食品製造プロセス全体を最適化する方法についてご説明します。
原料の貯蔵
原材料コストの高騰に伴い、これらの原材料の監視の重要性がさらに高まっています。インラインプロセス測定は、損失をなくして生産性を向上させるのに役立ちます。
定置での洗浄
定置洗浄(CIP)プロセスは、さまざまな方法で最適化できます。小さな変化が大きな成果を生み出す可能性があります。インラインプロセス測定を使用して洗浄に関するパラメータを管理することが、1つの主要なトレンドになっています。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる