キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Endress+Hauserの校正で製品の品質を確保

Al Safi Danone社は、柔軟な校正によりダウンタイムの最適化と生産ロスの削減を実現

年中無休で牛乳/乳製品製造を行うAl Safi Danoneにとって、校正のための計測機器の取り外しは大きな課題でした。Endress+Hauserのカスタマイズされた柔軟な校正プロセスにより、Al Safi Danoneでは生産を中断せず、継続生産できるようになりました。

Al Safi Danone社の成功事例 ©Endress+Hauser

改善結果 

  • Al Safi Danoneの生産設備は、必要に応じていつでも利用可能、かつ規定通りに機能

  • 食品安全性とCCP監査のための校正証明書をタイムリーに発行

Al Safi Danone

Safi Danoneは、Endress+Hauserのサポートにとても感謝しています。当社の校正プログラムは常に順調に遂行され、計器は正確に動作しています。

Syed Muhammad Aafaq Ashraf, オートメーションエンジニア
Al Safi Danone Ltd.

お客様の抱える課題

Al Safi Danoneは、廃棄物を最小限に抑え、製品の品質を向上させるために、生産設備をタイムリーかつ正確に校正することが重要であると考えていました。要求の厳しい食品・飲料産業などにおいて、校正は極めて重要です。問題は、この業界が需要の急激な変動に対応するために最大の生産性も必要とする場合、いかにタイムリーに校正を実行できるかということでした。

実現

Endress+Hauserは、Al Safi Danoneと協力して、専門の校正チームと可動式流量校正装置を活用して、対象計器の校正を実行するためのカスタマイズされた非常に柔軟なアプローチを考案しました。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。