ポリ乳酸(PLA):乳酸発酵収率の最大化を支えるプロセス制御
プロセスのばらつきを抑制し、ポリマー品質を維持することで、乳酸発酵の収率向上を実現します。
要約
- 従来型プラスチックに対する規制強化や環境負荷低減への要請を背景に、工業規模での展開が可能なバイオベース代替素材としてPLAの採用が進んでいます。
- PLA製造をスケールアップするには、乳酸発酵の収率を最適化するとともに、純度と立体化学的品質を厳密に管理することが求められます。
- 測定に基づくプロセス制御戦略により、工業規模での予測可能かつ高収率なPLA製造を実現できます。
持続可能なプラスチックに向けたポリ乳酸(PLA)製造のスケールアップ
現在のバイオプラスチック市場におけるポリ乳酸(PLA)の位置づけ
現代のプラスチックは、ほぼあらゆる産業において、安全性や効率性、製品性能の向上に大きく貢献してきました。一方で、その高い耐久性や分解されにくい性質、低コストで大量生産できる特長は、深刻な環境問題の一因にもなっています。プラスチック汚染は世界的な課題となっており、世界のプラスチック生産量と廃棄量は2000年から2019年の間に倍増しました。
現在、毎年約4億トンのプラスチックが生産されており、 この量は2060年までに3倍に増加すると予測されています。 しかし、これまでに生産されたプラスチックのうちリサイクルされたのはわずか9%に過ぎず、大半は焼却、埋立て、あるいは環境中へ流出しています。
海洋生態系は特に大きな影響を受けています。適切に管理されていないプラスチック廃棄物が河川や沿岸部を経由して海へ流出するためです。毎年約1,100万トンのプラスチックが海洋へ流入しています。これはプラスチック廃棄物を満載したごみ収集車2,000台分が毎日海や河川、湖へ投棄されているのに相当します(UNEP、2025年)。 さらに、このままの状況が続けば、2050年までに海洋中のプラスチックの重量が魚の重量を上回る可能性があるとも予測されています。
重要な事実
PLA:特性、製造および用途
こうした課題への対応策として、ポリ乳酸(PLA)をはじめとするバイオベースポリマーが注目されています。PLAは、工業規模での生産が可能でありながら、より持続可能な材料体系の実現を支える有望な代替素材の一つです。PLAは、生分解性のバイオベースポリマーで、デンプンや糖を豊富に含む再生可能原料を発酵して得られる乳酸から製造されます。優れた機械的強度や透明性、加工性を備えており、包装材、繊維製品、消費財、3Dプリンティング用フィラメントなど、幅広い用途で利用されています。世界的に持続可能性への関心が高まり、石油由来プラスチックから再生可能な代替素材への移行が進む中、PLAは戦略的に重要なバイオポリマーの一つとなっています。
PLAに関する世界各国の規制と導入イニシアチブ
European Bioplasticsの2025年市場データレポートによると、世界のバイオベースプラスチック生産能力は、需要拡大と継続的な材料イノベーションを背景に、2025年の231万トンから2030年には469万トンへ増加すると予測されています。もっとも、バイオベースプラスチックが占める割合は、世界で年間生産される約4億3,100万トンのプラスチック全体のうち、現時点ではわずか0.5%に過ぎません。
欧州連合(EU)では、欧州委員会(European Commission)がバイオベース、生分解性および堆肥化可能なプラスチックに関する政策枠組みを策定しており、包装材、消費財、繊維製品などの分野における調達、表示、用途に関する要件を定めています。
米国では、USDA BioPreferred Program やEPA Sustainable Materials Management などの連邦イニシアチブを通じて、PLAを含むバイオベース材料の導入と責任ある利用が推進されています。同様に日本でも、環境省 が従来型プラスチックへの依存低減を目指す国家戦略の一環として、PLAをはじめとするバイオプラスチックの普及を後押ししています。
また世界的には、国連環境計画(UNEP)をはじめとする国際機関が、プラスチック汚染の削減に向けた取り組みの中で、PLAのような生分解性ポリマーを重要な素材として位置付けています。UNEPのプラスチック統計枠組みでも、循環性の向上と責任ある材料管理の実現に向けて、生分解性およびバイオベース代替材料の重要性が強調されています。
乳酸発酵からPLA製造までの主なプロセス工程
PLAの製造は、厳密に管理された複数の工程で構成されています。
- 発酵:サトウキビやトウモロコシ、農業残渣などの炭水化物を豊富に含む原料を微生物によって発酵させ、乳酸を生成します。乳酸の純度と濃度は、ポリマー品質とプロセスの安定性に直接影響します。
- 精製:発酵液は、ろ過、イオン交換、蒸発などの工程を経て精製され、水分や不純物が除去されます。微量な汚染物質であっても、下流工程における触媒性能を低下させる可能性があります。
- ラクチド合成:精製した乳酸を低分子量のプレポリマーとラクチドへ変換します。目的とする結晶化度や機械的特性を実現するためには、高い光学純度が求められます。
- 重合:ラクチドは開環重合によってPLAへと重合されます。この工程では、包装材、繊維製品、3Dプリンティング用途などに応じて、分子量やポリマー構造を制御できます。
- プロセス安定性:製造チェーン全体にわたってpH、温度、純度、組成にばらつきが生じると、生産効率の低下やエネルギー消費の増加につながる可能性があります。工業規模でPLAを安定的に生産するためには、運転条件を一定に維持することが重要です。
プロセスのばらつきがPLA製造の効率に及ぼす影響
乳酸発酵におけるプロセスのばらつきは、必ずしもすぐに異常として現れるわけではありません。しかし、運転条件が最適範囲内にある場合でも、わずかな変動によって糖から乳酸への変換効率が低下することがあります。
この段階で変換効率が低下すると、乳酸濃度や発酵液の組成に影響が及びます。その結果、下流工程の精製負荷が増加し、重合効率の低下につながる可能性があります。最終的には、収率や生産量、製品品質のばらつきとして現れます。
こうした変化は、pH、温度、基質供給など複数のプロセスパラメータが相互に影響しながら発生します。運転条件の変動が続くと、プロセスは徐々に最適状態から外れていきます。
また、これらの変数を十分に把握できなければ、プロセスが最適条件から外れ始めた段階で適切な是正措置を講じることができません。その結果、各工程で生じる小さな効率低下が積み重なり、最終的には製造全体のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。
発酵のばらつきによって生じる主な問題:
- 回収時の乳酸濃度の低下:糖の変換が不十分であることを示しており、収率の低下と製造コストの増加につながります。
- 不要な副生成物の増加:有効な乳酸収率の低下に加え、精製工程の複雑化やエネルギー消費、薬品使用量の増加を招きます。
- 発酵サイクルの遅延とバッチ時間の長期化:リアクタの生産性を低下させ、プラント全体の処理能力にも影響を及ぼします。
- 目標とするpHプロファイルの維持が困難になること:微生物の代謝に影響を与え、生産性の変動やバッチ品質のばらつきにつながります。
- 酸素の混入または嫌気条件のばらつき:発酵経路の変化や副生成物の増加を招き、PLAの立体化学的一貫性に影響を及ぼします。
- 最適化されていない供給スケジュール:収率のばらつきやバッチロスの原因となります。
バイオプロセスが正常な運転状態から外れ始める初期兆候は、単一のプロセス特性だけで捉えられることは少なく、その原因も一つに限られることはほとんどありません。むしろ、時間の経過とともに変化し相互作用する複雑な生物学的プロセスの結果として現れます。
発酵が不安定になる一般的な原因:
- 微生物代謝と乳酸生産性に影響を及ぼすpHの不安定性:わずかなpHの変動でも酵素活性が変化し、糖から乳酸への変換効率が低下する可能性があります。
- 反応速度を変化させ、発酵を遅らせる温度変動:熱条件が不安定になると、微生物の増殖速度にも影響が及び、発酵時間の長期化につながります。
- 安定した代謝活動を妨げる、最適化されていない基質供給:基質や栄養素の供給量、供給タイミングにばらつきがあると、安定した代謝活動が維持できず、バッチ間の差やバッチロスを招きます。
- 嫌気発酵経路を阻害する酸素の混入:酸素が混入すると、発酵挙動の変化や副生成物の増加につながります。
- 有効なリアクタ容量を低下させる泡の発生:過剰な泡は、使用可能な発酵容量を減少させるだけでなく、物質移動にも悪影響を及ぼします。
- 乳酸生成をリアルタイムで把握できない監視体制:間接指標や結果が得られるまでに時間を要するラボ分析に依存すると、発酵状態の異常を早期に検出できず、是正措置を講じる前に収率や品質の低下が進行する可能性があります。
これらの要因から分かるように、発酵性能は相互に関連する複数の重要な変数によって左右されます。安定した運転を維持するには、これらのパラメータを継続的に監視し、精密に制御することが不可欠です。そのため、PLA製造における品質管理では、適切な測定ポイントを設定することが重要です。これにより、工業規模の生産においても乳酸品質の一貫性を維持しながら、効率的なPLA製造を実現できます。
信頼性の高いPLAプロセス品質管理のための主な測定ポイント
効率的なPLA製造には、発酵工程から下流工程の準備段階に至るまで、主要なプロセス変数を正確に監視・制御することが欠かせません。乳酸発酵は、生物学的変動や温度変動の影響を受けやすく、安定した運転条件を維持するためには適切な測定が不可欠です。以下に示す測定ポイントは、PLAプロセスの効果的な品質管理を実現し、製造チェーン全体で一貫した性能を確保するうえで重要な役割を果たします。
供給制御
- 糖類、栄養素および緩衝液の供給流量を測定することで、基質の供給状態を安定させ、微生物代謝を阻害する過剰供給や供給不足を防止します。
- 供給流の密度または濃度を監視することで、原料品質のばらつきを検出し、基質濃度の制御をサポートします。
- 供給温度を監視することで、基質を適切な温度範囲でバイオリアクタへ供給でき、微生物への熱ストレスを防ぐことができます。
発酵制御
- pH測定は、バッチ全体を通じて最適な微生物活性を維持し、乳酸生産性を確保するうえで重要です。
- 温度監視は、発酵反応速度を安定させ、温度逸脱による収率低下を防止します。
- 濁度またはバイオマス測定を乳酸濃度監視データと組み合わせることで、微生物の増殖パターンを把握し、発酵性能低下の早期兆候を検知できます。
- 圧力監視は、CO₂放出の制御をサポートするとともに、排気系統におけるガスの滞留や閉塞の兆候を把握できます。
- CO₂監視は必須ではありませんが、代謝活動や発酵の進行状況に関する追加情報を提供します。
- 栄養素と代謝物の監視は、バッチ間で一貫して目標収率を達成するうえで不可欠です。
精製制御
- 導電率監視は、下流工程の精製性能に影響を及ぼす残留塩類やイオン性不純物を検出します。
- 発酵液の化学組成を分析することで、主要成分の状態や主要な不純物を把握できます。
- 流量測定は移送条件を安定させ、精製ユニットへの供給を一定に保てるよう支援します。
重合制御
- ラクチド合成および重合工程における温度測定は、安定した反応速度を維持し、制御不能なエステル交換反応や分解を防止します。
- 真空監視および制御により、水分や低沸点成分を効率的に除去できます。
- 対象分子を測定することで、組成と分子構造に関する情報をリアルタイムで把握できます。
堅牢な測定ソリューションがPLA発酵収率に与える影響
信頼性の高い測定は、問題が発生してから対応する発酵プロセスと、安定して高い収率を維持できる発酵プロセスを分ける重要な要素です。主要なプロセス変数を正確かつ継続的に測定することで、オペレータは乳酸発酵を最適な運転範囲内に維持しやすくなります。これにより、小さな逸脱が積み重なるのを防ぎ、PLA製造全体における収率、バッチ時間、下流工程の性能を保護できます。
正確な測定データにより、次のような効果が期待できます。
- 副生成物の発生や廃棄物の削減、資源効率の向上による1 kgあたりの製造コスト低減
- pH制御の精度向上による、中和剤、緩衝液、栄養素などの薬品消費量の削減
- 正常な発酵状態からの逸脱の早期検出と嫌気制御の改善による計画外停止やバッチ不良の低減
- 発酵液組成の安定化による、ろ過負荷や精製負荷、下流工程の処理負担の軽減
- サイクル時間の短縮、プラント稼働率の向上、バッチ時間の安定化による運用効率の向上
- 酸素混入、二酸化炭素放出、圧力変動の可視化向上による、安全性リスクと規制適合リスクの低減、およびPLAのリサイクルと循環性目標の達成支援
ポリ乳酸(PLA)プロセス制御に関するよくある質問
ここでは、上流工程における発酵条件の変動や測定戦略、運転方式の選択が、ラクチド合成や重合性能、プロセス全体の安定性にどのような影響を与えるのかについて、よく寄せられる質問にお答えします。これらを理解することで、工業規模のPLA製造において重要となる制御のポイントを把握できます。