Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。

効果的なCCSプロジェクトの鍵は不純物の低減

CO₂ を回収した後の輸送は、貯留・有効利用の前に極めて重要です。従来、食品・飲料産業向けに液体の状態でトラック輸送されていたCO₂ は、特に米国では石油増進回収法(EOR)のために、高密度相または超臨界相でパイプライン輸送されることが増えています。それにもかかわらず、CO₂ パイプラインは、インフラストラクチャ―のほんの一部にとどまっています。課題としては、さまざまな原因による不純物の混入や、人口密集地の近くで大量の水を移動させる際の物流上の問題などがあります。正確な測定と適切な報告は、経済的な継続性に不可欠です。

水分などの不純物は腐食を引き起こす可能性があるため、高度な測定技術が必要になります。有害な反応を防ぐために、硫化水素やメタンなど、他の不純物も監視しなければなりません。効果的なCO₂ の輸送と貯留には、組成と流量を測定し、コスト、効率、信頼性のバランスをとるための適切な技術を選択する必要があります。二酸化炭素回収・貯留(CCS)プロジェクトが進展する中、安全で効率的なCO₂ の輸送と貯留のためには、これらの技術的・経済的課題に対処することが非常に重要です。

この技術情報記事から分かることは何でしょうか?

この記事は、CO₂ の輸送について説明するものであり、効率化のためにトラック輸送から超臨界相でのパイプライン輸送への移行が進んでいることを示しています。主な課題としては、不純物の管理や正確な測定の確保などがあります。TDLASやコリオリ流量計などの技術は、その精度の高さが注目されています。特に大規模な二酸化炭素回収・貯留(CCS)プロジェクトでは、パイプラインの完全性と安全性を確保することが極めて重要です。

CO2 輸送と貯留の課題を克服

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。

注釈

脱炭素化に関する詳細情報