クリンカ製造工程の要となるロータリーキルンの安定操業
焼成工程は、クリンカ製造の中核を担います。ロータリーキルンは、わずかに傾斜した大型の円筒炉で、ゆっくりと回転しながら原料を連続的に高温で加熱・焼成し、クリンカへと変化させます。
ロータリーキルンは通常、プラント全体の熱エネルギー使用量の60~70%を消費し、生産ラインの中でも最も重要な設備です。火炎部では温度が1,900 °Cに達することがあり、クリンカは約1,450 °Cで焼成帯から排出されます。計装機器は、このような高温環境に加え、1 m³当たり数百グラムに及ぶ粉塵や、SO₂、HCl、アルカリ成分を含む腐食性ガスにさらされます。そのため、このような過酷な条件下では、測定の可用性、堅牢性、メンテナンス性が重要な要件となります。
エネルギー効率を高め、安定したクリンカ品質を維持するとともに、計画的なメンテナンスを実現するには、キルンの安定操業が不可欠です。しかし、燃焼状態や通風、原料調合がわずかに変化するだけでもプロセスが変動し、キルンにかかる熱的・機械的負荷が増大する可能性があります。
本記事では、キルンの運転状態に影響を及ぼす要因、計装機器にかかる負荷、そして過酷なキルン環境で安定操業を実現するために考慮すべき測定上のポイントをご紹介します。
重要な事実
60~70%
セメント製造プラント全体の熱エネルギー使用量のうち、ロータリーキルンが占める割合
セメント製造においてロータリーキルンを不安定化させる要因
ほとんどのセメント製造プラントでは、ロータリーキルンがプロセス上の最大のボトルネックであり、最も多くのエネルギーを消費します。
適切に操業されているプラントでも、キルンの運転には予想以上のばらつきが生じることが少なくありません。わずかなずれが積み重なり、無視できない損失につながります。計装機器はこうした変化の早期把握に使用されますが、過酷な条件や不安定な信号によって、本来の性能を十分に発揮できない場合があります。その結果、制御と実際の運転状況との間に差が生じます。
キルン操業の不安定化を示す兆候は次のとおりです。
- O₂/COの変動頻度の増加
- 揮発成分の循環に伴うNO、SO₂、HClのピーク
- 焼成帯温度の不安定化
- 二次空気流量またはキルンフード圧の不規則な変動
- 温度計、圧力計、ガス分析計からの誤警報の増加
- サンプリングシステムや光学機器における粉塵負荷の増加
キルンの不安定化を招く根本原因の特定
上記の兆候には、上流側の条件や機械的要因など、複数の要因が関係しており、単独で発生することはほとんどありません。
- 原料調合のばらつきと焼成性の変化:石灰飽和係数(LSF)、シリカ率(SR)、アルミナ率(AR)および粉砕性の変化によって必要な熱量や火炎特性が変化し、焼成帯が不安定になります。
- 代替燃料のばらつき:発熱量、含水率、灰分組成のばらつきは、火炎の安定性、揮発成分の循環、排出挙動に影響を及ぼし、燃焼制御の負荷を増大させます。
- キルン内部の機械的要因:キルン回転速度、充填率、滞留時間、コーティングの状態が変化すると、熱収支や原料層を介した熱伝達が変化します。
- 揮発成分(S、Cl、アルカリ)の循環:こうした循環は、コーティング、サイクロン内の付着物、気相化学に影響を及ぼし、温度変動やガス組成の変動を増幅させます。
- 計装および制御の限界:測定値にドリフトが生じたり、計装機器が汚れなどによって測定できなくなったりすると、制御ループによる補正が限界に達します。この限界を超えると、どれほど制御を調整しても、プロセスそのもののばらつきは補正できません。
過酷なキルン環境における測定上の課題
信頼性の高いプロセス測定がなければ、高度な制御方式を採用していても、プロセスの変動を予測・補正することはできません。その結果、事後対応型の制御を余儀なくされ、運転範囲も安全側に狭めざるを得なくなります。特に長期間の運転では、過酷な条件下で高い測定精度を維持することが難しくなります。
計装機器には、付着物、摩耗、急激な温度変化、腐食性物質に耐えながら、燃焼制御とキルンの安定操業に必要な安定した信号を送り続けることが求められます。
測定性能が低下すると、信号の可用性が低下し、メンテナンスの負担が増大するとともに、計装機器の寿命も短くなります。このような信頼性の低下は、測定値に依存する制御ループの性能にも影響を及ぼします。
こうした低下を招く主な要因は、以下のとおりです。
- 高濃度の粉塵:キルンから予熱器にかけてのガス流には大量の粉塵が含まれ、光学部品への付着、サンプリングラインの閉塞、露出したセンサのドリフトを加速させます。時間の経過とともに信号品質が低下し、信頼性の高いプロセス測定を維持するために必要な清掃やメンテナンスの手間が増えます。
- 高速で飛来する粒子による摩耗:高速で流れる粉塵や微細なクリンカ粒子は、プローブ、光学部品、ハウジングをサンドブラストのように絶えず摩耗させます。その結果、センサの健全性が損なわれ、保護コーティングが劣化するとともに、キルンフード、ライザーダクト、予熱器出口などで故障率が高まります。
- 高温への曝露:火炎部の温度は1,900 °C近くに達し、クリンカは約1,450 °Cで焼成帯から排出されます。計装機器を高温部から離して設置しても、放射熱や熱サイクルの影響によって、測定値のドリフトや早期劣化、検出素子や電子機器の焼損につながることがあります。
- 揮発成分(S、Cl、アルカリ)の循環:S、Cl、アルカリ成分は、キルン、ライザー、予熱器間を循環します。これらの成分は凝縮と再蒸発を繰り返し、センサ表面を覆って信号伝送を妨げる粘着性の付着物を形成します。また、特にガス分析システムでは、腐食やセンサ位置のずれを引き起こし、測定を不安定にする要因にもなります。
キルン効率を支える重要な測定
キルンを安定して操業するには、熱、粉塵、機械的負荷といった過酷な条件下でも、主要なプロセス変数を確実に測定できることが重要です。以下に、燃焼性能、熱収支、キルン周辺における原料の流れを早期に把握するための主要な測定項目を示します。
- 温度:焼成帯、キルンフード、二次空気の温度(火炎の安定性、熱負荷、クリンカの焼結挙動を示す)
- 圧力:キルンフード圧、通風圧またはIDファン差圧(燃焼状態、空気漏れ、ガス流の安定性を把握する主要指標)
- 流量:二次/三次空気流量および燃料供給流量(混合状態、燃料の燃え切り効率、熱収支の制御に使用)
- 原料レベル/流路閉塞:キルン入口または原料供給部における非接触式の原料レベル測定および流路閉塞の検知(過酷な環境では放射線式またはマイクロ波式を使用し、原料供給の中断や入口閉塞を防止)
- ガス分析:O₂/CO/NO/SO₂などの燃焼指標(燃焼状態や揮発成分循環の影響を評価するため、キルン入口または下流側で測定)
安定したプロセスによるロータリーキルンの収益性向上
圧力、温度、流量、レベル、ガス指標を高い信頼性で測定できれば、プロセスをより安定して制御できるようになります。これにより、次のような効果が期待できます。
- クリンカ品質の安定化と生産量の向上:リアルタイムの燃焼・プロセス制御により実現
- 燃料消費量の削減:O₂/CO濃度の安定化、通風制御の改善、過剰燃焼の抑制
- 誤警報と計画外停止の削減:高精度の測定信号による安定した監視
- メンテナンス間隔の延長:機械的負荷や熱衝撃の軽減、ファン、バーナー、耐火ライニングの摩耗低減
- 測定信頼性の向上:粉塵、高温、摩耗性粒子にさらされる環境でも安定した測定を実現
- 排出監視に関する規制への適合:下流側でサンプリングが可能な場合のO₂、CO、NO、SO₂監視
ロータリーキルンのプロセス安定性に関するよくある質問
以下では、プロセスの変動、制御方式、測定の信頼性が、ロータリーキルンの安定操業とクリンカ製造の生産性にどのような影響を及ぼすかを解説します。また、セメント製造プラントにおける燃焼状態、エネルギー効率、プロセス全体の制御を左右する主な要因についても説明します。