キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Ethernet-APLはすぐに使えます

Endress+Hauserが行った実機による負荷テストで、新技術の性能が確認されました

新しい物理層に対するプロセス業界の期待は非常に大きく、今回のテストで、Ethernet-APLがその期待に応えられることが明らかになりました。計測機器メーカーのEndress+Hauserは、さまざまなメーカーのコンポーネントを使用した現実的なEthernet-APLセットアップの負荷テストを2回実施し、成功しました。この結果は、産業用通信のゲームチェンジャーとしての新技術の期待を裏付けるものでした。

負荷テストは、異なるメーカーのコンポーネントを組み合わせて、Ethernet-APLをベースとした信頼性の高い堅牢なシステムを構築できることを証明するために、顧客の仕様に基づき設計されました。世界的な化学会社であるBASF社は、顧客の視点からその要件を定義しました。ハードウェアサプライヤーの側では、Endress+HauserがPepperl+Fuchs社、Honeywell社、ABB社とともに参加しました。そしてそれらのコンポーネントが協調して動作することが確認されました。

負荷テストに成功し、Ethernet-APLの市場対応力を証明

最初のテストは、流量、圧力、温度、レベル各々のセンサーを含む240台近いEndress+Hauserの計測機器で実施されました。これらは、Pepperl+Fuchs社のフィールドスイッチとHoneywell社の制御装置を備えたシステムに統合され、すべてEthernet-APLとPROFINETを使用しました。2回目のテストでは、ABB社が制御システムを提供し、同様のフィールドスイッチと計測機器と一緒にテストされました。

テスト結果は決定的:Ethernet-APLは現実的な状況下で使用可能です。テストケースは最大限のネットワークレイアウトで実施され、拡張性と耐障害性の検証にも成功しました。総ネットロードや冗長性の切り替え時間など、関連する要件はすべて満たされているか、それを上回っていました。

オープンインテグレーションパートナープログラムの有効化およびサポートテスト

Endress+Hauser・オープンインテグレーション・パートナープログラムは、補完的な製品の合理的な相互運用を保証することを望む12社以上のメーカーを結びつけるものです。パートナーは、各社の製品の統合と、典型的なプロセスオートメーションアプリケーションの中でデジタル化がどのように十分に活用されるかをテストし、文書化しています。

Endress+Hauserのオープンインテグレーション・パートナープログラム責任者であるJörg Reinkensmeierは、「負荷テストは、Ethernet-APLが実際に使用できることを証明した」と述べています。さまざまなメーカーのコンポーネントがスムーズに連携し、システムが確実に稼動しています。オープンインテグレーションパートナーとの緊密な連携により、この技術の検証が可能になったことを誇りに思います。我々は、Ethernetをプロセスオートメーションのフィールドレベルにまで引き上げるというマイルストーンに到達したのです。

Ethernet-APLが切り開くデータ活用の可能性

Ethernet-APLは、プロセスプラントのフィールドレベルでEthernetの利用を実現します。電源と通信を同じケーブル上で行う2線式技術は、厳しいプロセス環境の要件にも対応しています。高帯域幅の高速デジタルデータ伝送が、長距離や爆発性雰囲気の中でも使用可能になりました。フィールド機器のデータへの容易なアクセスは、プロセスオートメーションを効率性と専門性の新たなレベルへと引き上げるでしょう。

負荷テストの成功により、BASF社、Endress+Hauser社、Pepperl+Fuchs社、Honeywell社、ABB社各社は、オープンで将来性のある、産業用モノのインターネット(IIoT)に対応した技術基盤に向けて大きな一歩を踏み出しました。これにより、お客様はより柔軟で効率的、かつコスト効率の高い産業用システムを構築することができ、産業界にとってより多くの利益をもたらすでしょう。

Endress+Hauserは、PROFINETプロトコルでデータを転送するEthernet-APL測定器のフルポートフォリオを間もなく発売します。

ダウンロード

    Endress_Hauser_Ethernet-APL load test.zip

お問合せ