2 文字以上を入力して検索を開始してください。

計測器の脈を測る

最小限の労力でプラントの継続稼動を可能に

エンドレスハウザー製品の高度な自己診断機能は、プラントを経済的に維持するために何をすべきかについての、明確で標準化された診断メッセージを必要に応じて提示します。これにより、予知保全が可能になり、動作の信頼性とプロセスの安全性に関する証拠が得られます。デバイスが独自の診断を実行するので、プルーフテストは最長のサイクルでのみ必要となります。

利点

  • 各測定点の現場での確認と文書化が、測定を中断することなく行えます。

  • デバイスは継続的に自己診断を行い、テストサイクルを延長します。

  • 診断メッセージはメンテナンスのための正確な指示を提供します。

  • 明確に文書化されたテスト結果が、ガイド付きのテスト手順に従うだけで簡単に得られます。

  • 自動生成されるテストプロトコルは、法規制や標準規格のための文書化をサポートします。

  • プロセスおよびデバイスのデータには、予知保全用の傾向が表示されます。

  • プロセスパラメータとデバイスパラメータを組み合わせることで、プロセス最適化の分析が容易になります。

測定ポイントを簡単かつシンプルに制御

エンドレスハウザー機器のHeartbeat Technology を利用すれば、測定を完全に制御することが可能になります。行うのは、プロセスを中断することなく測定ポイントを確認するだけです。デバイスが独自の診断を実行するので、プルーフテストは最長のサイクルでのみ必要となります。さらに、プロセスを中断することなく、自動的に生成されたレポートは、文書化をサポートします。将来を見据えた予知保全用に、計測器はプロセス最適化のパフォーマンスを監視するためのパラメータを提供します。

流量計、レベル計、水質分析計および温度計の高度な自己診断機能

オンデマンド オンラインセミナー

Heartbeat Technology により予知保全を可能にする新型レベルスイッチについて、化学産業向けオンラインセミナーの中で詳細をご説明しています。以下リンク先にて必要事項をご記入いただきますとすぐにご視聴いただけます。組織欄には会社名、事業所名をご記入ください。

Heartbeat Technology - 高度な自己診断機能 ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology - 高度な自己診断機能 ©Endress+Hauser