食品&飲料製造の効率化
生産性を劇的に改善する方法
食品の安全保障はグローバルな最重要課題であり、多くの開発途上国では、人口増加に伴い、加工食品の需要が高まっています。食品&飲料メーカーは、競争力を維持するために、処理能力を向上させ、収率を改善し、製造ロスを最小限に抑える必要があります。つまり、食品&飲料の製造を効率化する必要があるのです。
改善が期待される機会
生産性を劇的に改善する方法
食品&飲料製造には多くのプロセスがあります。生産性と収率の向上について最大限の効果が期待できるプロセスもあります。
コリオリ流量計を使用したインラインプロセス測定により、原材料のコスト配分を改善し、結果として食品製造プロセス全体を最適化する方法についてご説明します。
原材料コストの高騰に伴い、これらの原材料の監視の重要性がさらに高まっています。インラインプロセス測定は、損失をなくして生産性を向上させるのに役立ちます。
スポーツドリンク、プロテインスムージー、栄養ドリンクなどの飲料の混合と調合における需要の高まりに対応します。正確な測定により、一貫した製品品質を確保できます。
定置洗浄(CIP)プロセスは、さまざまな方法で最適化できます。小さな変化が大きな成果を生み出す可能性があります。インラインプロセス測定を使用して洗浄に関するパラメータを管理することが、1つの主要なトレンドになっています。
インラインプロセス測定
インラインプロセス測定により、どのようにして処理能力と収率を向上させることができるのか
プロセスエンジニアは、製品品質を維持しながら、既存の機能を活用してコスト削減、製造の効率化、生産量の増加を実現できるソリューションを求めています。インラインプロセス測定は、このような目標の達成に役立つ技術の1つです。正確な測定により、プロセス制御を最適化して、製造プロセスにおいて当て推量に頼る要素を排除できます。この技術は、プラントの生産性と収率を改善しながら、損失も低減できる強力なツールとなります。
廃棄物の削減
インライン品質測定は、食品&飲料の製造環境における廃棄物の削減に重要な要素となります。最終製品または中間製品ストリームの品質が低下した場合、エンジニアはラボの試験結果を待つことなく、即座に調整してそのトレンドを修正できます。つまり、インライン品質測定機器を導入することで、エンジニアはバッチ全体が規格外製品になってしまう前に問題を修正する時間を確保できるのです。
高価なリソースの削減
インラインプロセス測定により、エンジニアはパイプラインや補給水タンクの濃度を監視し、バルブの漏れによる過剰添加や汚染を検出できます。エンジニアはこの情報を活用して化学製品の添加量を最適化できます。その結果、健康基準を遵守して食品の安全性を確保しながら、化学製品の損失を最小限に抑えることができます。
リアルタイムの品質管理
品質測定により、エンジニアは混合物に原料を添加したときの変化を監視し、最適なポイントで原料の添加を停止できます。これにより、添加物や原料の無駄な損失を減らし、製品品質をより正確に管理できます。その結果、常に安定した品質の製品を消費者に提供できます。
食品&飲料産業におけるリアルタイムのインライン品質測定
インラインプロセス測定が、プラントのダウンタイム、規格外製品、時間のかかる手動サンプリングの低減にどのように役立つかをご覧ください。
製造における課題
食品&飲料の製造に影響を与える要素
他の多くの産業と同様に、エンジニアは食品&飲料製造を効率化のために情報を活用しています。不正確な情報や情報へのアクセス遅延は、生産性と収率の向上に対する妨げになります。品質面の問題を通知する警告が遅れ、是正措置を実施できなかった場合、製品の廃棄も生じる可能性があります。一般的に食品&飲料製造に影響を与える要素としては、以下のようなものがあります。
ホールド時間
ホールド時間は、製造が完了してからラボの試験結果を取得するまでの時間です。この時間を最小限に抑えることができると、製造施設の処理能力を大幅に向上させることができます。
製品品質のばらつき
研究によると、ラボのサンプリングと分析を使用する場合、製品品質が1~5%変動する可能性があることがわかっています。リアルタイムの品質情報を取得できると、一貫した品質性能を保証できます。
手間のかかる手動サンプリング
ラボ試験用の製品の手動サンプリングは、時間のかかる作業です。この時間を、品質データを分析して変更が必要なプロセスを特定する、といった付加価値のある作業に活用できます。
製品の損失と廃棄
施設で製品を別の製品に切り替えるたびに、その移行に伴い廃棄が発生します。廃棄が発生する他の原因としては、レシピのエラー、製造の遅延、規格外製品などがあります。
当社がこのような課題をどのように解決しているのかをご覧ください:
コリオリ流量計を使用したインラインプロセス測定により、原材料のコスト配分を改善し、結果として食品製造プロセス全体を最適化する方法についてご説明します。
原材料コストの高騰に伴い、これらの原材料の監視の重要性がさらに高まっています。インラインプロセス測定は、損失をなくして生産性を向上させるのに役立ちます。
スポーツドリンク、プロテインスムージー、栄養ドリンクなどの飲料の混合と調合における需要の高まりに対応します。正確な測定により、一貫した製品品質を確保できます。
定置洗浄(CIP)プロセスは、さまざまな方法で最適化できます。小さな変化が大きな成果を生み出す可能性があります。インラインプロセス測定を使用して洗浄に関するパラメータを管理することが、1つの主要なトレンドになっています。
お客様の課題を当社のエキスパートにご相談ください
お客様の地域を担当する当社エキスパートがいつでもサポートいたします。
食品&飲料の製造プロセスは、長い年月を経て、熟練のオペレータに製造管理を一任する手動システムから、現在広く使用されているレシピと時間ベースのシステムへと進歩を遂げています。それでもなお、インラインプロセス測定には、食品&飲料のエンジニアやオペレータにリアルタイムの情報を提供することにより、プラントの最適化において当て推量に頼る要素を排除できるという大きな利点があります。
エンジニアがインラインプロセス測定の必要性を評価するときに、次のような質問をすることがあります。
- 手動でサンプルを採取してラボの試験結果を待つことにより、どのくらいの時間が失われますか?
- この遅延がリソース使用量、廃棄量、運転コストにどのような影響を与えますか?
- 情報を利用できない場合、収率の低下、リソース(エネルギー、原料、添加物など)の過剰使用、処理能力の低下の観点から、どの程度のコストが発生しますか?
- 施設でインラインプロセス測定の機会が最も多いのは、原料の受け入れ、貯蔵、混合と調合、CIPのうちどのプロセスですか?
損失と機会を明確に把握できると、最も効果的なソリューションを検討できます。お客様の組織にとってどれが最善の方法であっても、インラインプロセス測定を導入すると、プロセスの詳細な監視により、無視できないほどの利点が得られます。
インラインプロセス測定によりリアルタイムの情報にアクセスして、エンジニアリングに関する意思決定において当て推量に頼る要素を排除し、プラントの生産性を劇的に改善できるため、製造の効率化に役立ちます。
関連トピック
インライン測定により生産性を向上させることができる多くの機会についてご紹介します
原料の受け入れ
コリオリ流量計を使用したインラインプロセス測定により、原材料のコスト配分を改善し、結果として食品製造プロセス全体を最適化する方法についてご説明します。
原料の貯蔵
原材料コストの高騰に伴い、これらの原材料の監視の重要性がさらに高まっています。インラインプロセス測定は、損失をなくして生産性を向上させるのに役立ちます。
飲料製造における混合と調合
スポーツドリンク、プロテインスムージー、栄養ドリンクなどの飲料の混合と調合における需要の高まりに対応します。正確な測定により、一貫した製品品質を確保できます。
食品業界におけるCIP最適化で、資源のムダを削減
定置洗浄(CIP)プロセスは、さまざまな方法で最適化できます。小さな変化が大きな成果を生み出す可能性があります。インラインプロセス測定を使用して洗浄に関するパラメータを管理することが、1つの主要なトレンドになっています。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。