キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

LNGの取引用組成測定におけるラマン分光法

信頼性の高い組成分析を実現するラマンアナライザーシステム

Raman Rxn-41 probe installed on an LNG bunkering ship transfer line ©Endress+Hauser

世界が温室効果ガス(GHG)排出量削減に向けて動き出す中、多くの国がカーボンニュートラルという目標を掲げています。国際海事機関(IMO)の環境保護委員会は、船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL)の改正案を採択し、5,000総トン以上の船舶の炭素強度を減らすための技術・運航要件を導入することになりました。

概要

過去数年間、欧州ガス研究グループ(GERG)は、契約上および会計上の計量に用いる液化天然ガス(LNG)の組成を測定するために、従来のガスクロマトグラフ/気化器システムの代替としてラマン分光法を評価するプロジェクトに取り組んできました。低温ファイバー光学結合ラマン光学プローブを使用することにより、LNGの測定は液相で直接行われ、LNGモニタリングシステムの複雑さを軽減することができます。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。