プロセスオートメーションにおけるAPIのガイド
The Industrial Internet of Things(IIoT)にフィールドデータを取得する新しい手法が導入されました。このデータの別のアプリケーションへの統合やカスタムサービスの開発には、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)が不可欠です。
Article
05.01.2026
要約
運用技術(OT)と情報技術(IT)はかつてはそれぞれ別の領域で、めったに重なり合うことはありませんでした。 両者の連携は、ITによってファイアウォールの互換性が保証され、サーバーが提供されるプラントアセット管理(PAM)ソリューションの実装など、特定のケースに限られていました。 OTネットワークは、PROFINETやEtherNet/IPなどのプロトコルを採用することでますますITネットワークに似てきました。 現在、フィールド機器はイーサネット接続が主流で、ゲートウェイはEtherNet/IPやOPC UAといった規格を使用してWirelessHART、HART、PROFIBUSなどの技術をイーサネットベースのシステムに統合しています。 IIoTやNamurオープンアーキテクチャ(NOA)などのフレームワークの台頭により、オートメーションピラミッドのデータで付加価値サービスをサポートできるようになってきました。 このデータのアプリケーションへの統合やカスタムソリューションの開発には、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)が不可欠です。 APIは、最新のオートメーションを柔軟かつスケーラブルでデジタルトランスフォーメーションに対応できるものにするための接続を提供します。
APIはApplication Programming Interfaceの略ですが、具体的にはどういう意味ですか?APIは、複数のユーザー要求を管理して情報の生成、削除、配信を行うためのコンピュータのインタフェースです。開発者の設計に応じて提供する機能をカスタマイズすることができます。
その仕組みをより深く理解するために、新しい靴を求めて店を訪れる場合を想像してみてください。店にはたくさんの靴が並んでいますが、顧客が欲しい色とサイズは決まっています。そこで販売員は在庫を確認し、希望に合った靴を持って戻ってきます。
©Endress+Hauser
この例では、ユーザーは特定の情報を求めている顧客、販売員はメッセンジャー処理要求、在庫はそれを処理して結果を出すAPIになります。
さらに実用的な例として航空券の予約ウェブサイトがあります。この場合、ユーザーは出発日と到着日、空港、座席といった詳細を入力します。
©Endress+Hauser
要求が送信されると、予約サイトはさまざまな企業の複数のAPIと通信します。これらのAPIは指定された条件に従ってオプションを提示し、プラットフォームによっては直接予約して割引を適用することもできます。
APIは現代のデジタルサービスに深く組み込まれています。さまざまな場面の背後で動作してシームレスに機能を実行し、ユーザーはそれを意識することなく利用できます。
APIはプロセスオートメーションではどのように機能するのですか?
APIは産業環境でのアプリケーションを強化する大きな機会をもたらします。その例のひとつに、安全で使いやすいREST/JSON APIを提供するEndress+HauserのNetilion Connect があります。
Netilion Connectアーキテクチャには通常、エッジデバイス、クラウドプラットフォーム、APIで構成されますが、エッジデバイス なしでも機能します。サービスには、信頼性とセキュリティを確保するために認証と認可のメカニズムが組み込まれています。エッジデバイスを介して現場から収集したデータを保護された環境で使用し、さまざまなアプリケーションに柔軟に統合することが可能です。
このデータはさまざまな方法で活用できます。たとえば、アプリケーションでAPIを介してクラウドベースの情報を取得してカスタマイズされたサービスプラットフォームに計装機器のステータスを表示したり、チームメンバーに問題点や解決策に関する通知を送信したり、パフォーマンス分析用の機器データを含むダッシュボードを設計したりすることができます。このようなシナリオがプロセスオートメーションにおけるAPIの汎用性を示しています。こちらから 、スキッドプロバイダのBWTがNetilion Connect APIを活用してお客様が閲覧できる資料をサービスポータルに作成している例をご覧ください。
ITとOTが融合されるにつれ、オートメーションの専門家にとってJavaScriptやJSONコーディングなといったスキルの重要性はますます高まっています。Netilion Connectなどのツールで、プロセスオートメーション用の実際のAPIを試したり、カスタムアプリケーションを開発したりすることができます。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Netilionは工業用プロセス向けに開発された、受賞歴のあるIIoTエコシステムです。物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、現場の重要な情報をお客様にいつでもどこへでも送ることができます。
次世代海事産業の国際展示会「Sea Japan 2026」に出展いたします
22.04.2026 - 24.04.2026
,
日本
次世代海事産業の国際展示会「Sea Japan 2026」に出展いたします
Certified Basic PROFINET Technology
05.05.2026 - 06.05.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催
オンライン
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催のお知らせ
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる