国境を越える廃棄物には革新的な処理ソリューションが必要
世界の廃棄物の発生量は都市化、産業化、人口増加に伴って急増しており、2050年までには1年間に約34億トンに達すると予測されています(出典:Global Waste Management Outlook 2024)。管理の行き届かない埋立てのような従来の廃棄方法は土地を消費して排出ガスを発生させ、貴重な資源やエネルギーを無駄にすることから、もはや持続可能とは言えません。
同時に廃棄物ストリームがより多様になり、規制はさらに厳しくなってきています。そのため、次の3つの目標のバランスが取れる、管理の行き届いた安定した廃棄物処理プロセスへのニーズが高まっています。
- 環境および健康への影響を最小限に抑える
- 資源およびエネルギーの回収率を最大化する
- 安全かつ信頼性の高いプラント運用を確保する
したがって、廃棄物処理は単なる廃棄作業でなく、持続可能な資源管理とエネルギーシステムにとって欠かせないものとなっています。
廃棄物処理の運用上のリスク
廃棄物処理では、処理能力の低下や不足によって段階ごとに以下のような問題が生じる可能性があります。
- 大気、河川、土壌への排出物の増加
- 近隣のコミュニティや環境に影響を及ぼす悪臭や騒音
- 燃焼や処理などの不安定なプロセス
- 貴重な資源やエネルギーの損失
- 規制遵守に関するリスクおよび企業イメージの悪化
適切に設計された廃棄物処理システムは、材料の安定化、資源回収、排出量を許容限度内に収めるために、分別、前処理、熱処理、生物学的処理、化学処理、最終処分といった工程が統合されています。
廃棄物の種類:課題と処理
固形廃棄物
包装材、残飯、紙類、プラスチックなど、日常的な家庭ごみおよび商業ごみ。金属、汚泥、化学薬品、プロセスの副産物など、製造業およびプロセス産業の残留物。
- プロセスの課題:組成の大きな変動、発熱量および水分率の変動、不燃物とリサイクル可能な資源の存在。
- 処理への影響:分別効率、廃棄物発電所の燃焼安定性、全体的な回収率に直接影響する。
有機廃棄物
食品廃棄物、草木類の廃棄物、農業廃棄物、廃水処理のスラリーおよび汚泥などの生分解性廃棄物。
- プロセスの課題:臭気、生物学的安定性の低さ、乾物含量の変動の影響を受けやすい。
- 処理への影響:堆肥化または嫌気性処理の重な原料で、プロセスの安定性とガスの収率が供給される廃棄物の品質と混合状態によって異なる。
有害廃棄物
溶剤、特定の汚泥、農薬、汚染された梱包材、医療廃棄物、化学廃棄物などの毒性、反応性、可燃性または腐食性の物質を含む廃棄物。
- プロセスの課題:取り扱い、保管、トレーサビリティ、破壊効率に関する厳しい要件。
- 処理への影響:多くの場合、有害廃棄物の焼却、化学処理または容器封入のプロセスに進められる。
廃棄物処理における環境リスクと安全性リスク
廃棄物処理は、設計・運用が適切でなければ、環境や健康に以下のように重大なリスクをもたらすことがあります。
- 大気中への放出:廃棄物の焼却が不適切であれば、メタン、硫化水素、アンモニア、窒素酸化物、揮発性の有機化合物、ダイオキシン、微粒子物質を含む有害ガスや粒子が気候変動、呼吸器・循環器系の疾患、悪臭、爆発、火災につながる可能性がある。
- 生物学的リスク:嫌気性処理や堆肥化施設の管理が不十分であれば、大腸菌、サルモネラ菌、ノロウイルスなどの病原菌、ウイルス、寄生虫の発生や蔓延につながる可能性がある。これらのリスクは、ベクターアトラクション(ハエ、齧歯類)や抗生物質に耐性を持つ微生物によって増幅される。
- 土壌、地下水、地表水の汚染:埋立地の設計に不備があれば、重金属、残留性有機汚染物質、養分、炭化水素、医薬品、PFAS、病原菌の土壌、地下水、地表水への放出につながる可能性がある。これらの汚染物質は、生態系の劣化、飲用水源の汚染、富栄養化の促進、長期的な健康リスクを引き起こす。
- 労働者およびコミュニティへの曝露:廃棄物処理施設の管理が不十分であれば、近隣のコミュニティで大気汚染、汚染水、食物連鎖の汚染物質への慢性的な曝露が発生する可能性がある。健康への影響には、呼吸器・心血管系の疾患、がんリスクの増加、感染症、神経系への作用などがある。悪臭や見た目も生活の質および社会的受容性に影響を与える。
廃棄物処理は、効果的な封じ込め、排出ガスの管理、継続的な監視、安全なプロセス設計がなければ、保護ではなくむしろリスク源となります。エンドツーエンドのリスク緩和は、安全で規制に準拠した持続可能な廃棄物処理にとって、付加条件ではなく必須条件であることを強調しておきます。
強力な政策、規制、基準は持続可能な廃棄物処理の指針となり、コミュニティおよび環境の保護に役立ちます。
廃棄物処理に関する規制
廃棄物、化学物質、有害物質排出の国際規制の中心的な枠組みは、次の3つの主要な多国間環境協定で構成されています。
- バーゼル条約は、有害廃棄物の越境移動および環境に配慮した管理を規定し、十分な処理能力を持たない国への輸出を制限する。
- ストックホルム条約は、リストに記載された物質の除去または制限、および残留性有機汚染物質(POP)を含む廃棄物の適切な破壊が必要なPOPを対象とする。
- ロッテルダム条約は、国際貿易における有害な化学物質および農薬に関する事前のかつ情報に基づく同意(PIC)の手続きを導入し、各国がこのような物質の輸入を受け入れる前に確実に情報を提供できるようにする。
EU内では、廃棄物枠組み指令(2008/98/EC)で廃棄物、その回収、リサイクル、廃棄物階層、汚染者負担の原則といった重要な概念を規定しています。2025年の最新版では拘束力のある食品廃棄物削減目標、繊維製品に関する統一された拡大生産者責任(EPR)が導入され、加盟国はより循環型の廃棄物管理システムを目指します。
これらの枠組みを組み合わせることで、機械的処理、生物学的処理、熱および化学処理のルートで排出管理、作業者の安全確保、危険物質の管理、資源効率に関する厳しい要件を満たすことができます。
廃棄物処理の重要なパラメータ
さまざまな廃棄物処理技術を利用して安定した運用と規制遵守を実現するには、特定のプロセスパラメータと環境パラメータが特に重要です。
- 廃棄物の特性:発熱量、水分率、粒径、組成(例:有機、不活性、金属、プラスチック)
- 燃焼および熱処理:燃焼炉の温度プロファイル、過剰酸素、滞留時間、煙道ガス組成(例:O₂、CO、NOₓ、SO₂、HCl、NH3、HF、TOC)、粉塵負荷
- 生物学的処理:乾燥固体および揮発性固形分、温度、pH、酸化還元条件、バイオガス組成(CH₄、CO₂、H₂S)、ガス流量
- 化学処理:pH、導電率、酸化還元電位(ORP)、試薬の添加、対象汚染物質濃度
- 埋立処理およびアフターケア:浸出水の量と品質、地下水位、地表水質、埋立地ガスの流量と組成
これらのパラメータを監視することで、原料の品質や組成が変動した場合でもプロセスを安定させ、より正確に制御することでエネルギー回収率と資源収率を最大化できます。同時に、環境に関する許認可および運用基準の遵守を証明するには、信頼のおけるパラメータの可視化が不可欠です。問題を早期に特定して先を見越した対応ができるようにすることで、計画外のダウンタイムや環境事故を削減できます。
結論:信頼性の高い廃棄物処理にはプロセス制御が必要である
廃棄物処理は、単なる処分から持続可能な資源・エネルギー管理の重要な機能へと進化を遂げています。最新のシステムでは、機械的、生物学的、熱的、化学的プロセスを組み合わせることで以下が可能です。
- 環境および健康への影響の低減
- 残留廃棄物からの資源やエネルギーの回収
- 厳格な規制を遵守してコミュニティの期待に応える
事業者は、廃棄物発電、焼却、バイオガスおよびバイオメタンの生産、高度な有害廃棄物処理といった技術を利用して、その基盤となるプロセスを適切に設計、監視、制御することで廃棄物ストリームを価値あるものに変えることができます。