水処理は厳格な規制によって管理されています。清浄な飲用水は私たち全員に欠かせないものであるため、これは当然のことと言えます。ただし、水処理施設の事業者にとっては、これは手間のかかる品質保証を伴います。故障防止のために、水質分析用の測定点に対する定期的なメンテナンスが必要になります。これには専門知識を持つ作業員が必要であり、測定点がアクセスしにくい場所にある場合は、身体的な作業負荷も伴います。クラウド接続を利用すれば、このような状況が大きく改善され、オペレータはいつでもどこからでも測定値やステータスデータに容易にアクセスできるようになります。
LiquilineエッジモジュールCYY7
これまで、既存のシステムのデジタル化は困難でした。「既存のインフラをオンライン化する場合、事業者はエッジインフラを使用して既存のフィールドバスシステムを拡張するか、またはシステム全体の設備更新が必要でした」と、Endress+Hauser Liquid AnalysisのプロダクトマネージャであるDaniela Haiderは述べています。同社チームは、従来とは異なる接続ソリューションを開発しました。大規模なアップグレードや新しいインフラを導入するのではなく、デスクトップPCの拡張カードとほぼ同じサイズのモジュールを測定点の既存の変換器に差し込むだけです。 LiquilineエッジモジュールCYY7を使用するこのソリューションにより、プラント事業者は既存の水質分析設備を迅速かつ容易に更新して、IIoT(Industrial Internet of Things)に接続できるようになります。
サイバーセキュリティ
Liquilineエッジモジュールによるデータ伝送は、厳格なサイバーセキュリティ要件を満たしています。セキュリティ対策は、国際規格IEC 62443シリーズに準拠しており、セキュアブートとmTLSセキュリティプロトコルによるhttps接続を利用して実現されています。手動操作が可能なエッジモジュールの「キルスイッチ」により、フィールド機器との通信を遮断できます。
利用可能なデータが増えるほど、お客様のメリットも大きくなります
モジュールを接続すると、わずか数分で測定点をEndress+HauserのNetilionクラウドに接続できます。通信は、フィールドバスから独立した安全なチャンネルで行われます。Haiderは次のように説明しています。「エッジモジュールは変換器からデータを取得し、セルラーネットワークまたは既存の有線イーサネットインフラを介して、独立したチャンネルでクラウドに送信します。どちらのバージョンでも、システムの機能やプロセスに違いはありません」クラウドに送信されるのは測定値だけではなく、他のセンサデータも送信されます。「このクラウドプラットフォームのおかげで、事業者はセンサデータをメンテナンス周期の最適化や修理計画の作成にも活用できます」と、Haiderは述べています。デジタルシステムにより、事業者は法的要件をより効率的に遵守でき、熟練作業員の不足を補うこともできます。
この使いやすいプラグインデジタル化ソリューションは、Endress+Hauserの数年にわたる取組みにより誕生しました。「この取組みにおいては、3つのプロダクトセンターのすばらしいチームワークが重要な役割を果たしました」と、Haiderは述べています。「高度なセキュリティシステムは、省エネ型のデータ転送技術と同様に、チームにとって特に大きな課題でした。社内外から100名以上のスタッフが開発に携わりました」