キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ラボから商業生産へ:スケールアップがもたらす戦略的優位性

大手バイオ医薬品メーカーであっても、スタートアップ企業であっても、プロセスを効率的にスケールアップできるかどうかは、商業的成功を左右する重要な要素になります。

ステンレススチール製容器、チューブおよびサンプリングシリンジを備えたラボ用バイオリアクタ

加速する製薬業界

マクロ環境とミクロ環境の両面で科学的ブレークスルーが加速するなか、製薬企業には、株主価値を高めながら、新しいバイオ医薬品を迅速に市場へ投入することが求められています。GLP-1系抗肥満薬、免疫腫瘍薬、細胞治療および遺伝子治療(CGT)といった高付加価値モダリティの登場により、開発スピード、プロセスの堅牢性、コンプライアンスへの要求はますます高まっています。

こうした状況の中で、多くの開発チームにとって大きな課題となっているのが、できる限り早くGMP(医薬品の製造管理および品質管理に関する基準)に対応することです。しかし、ラボレベルで有望なバイオプロセスを確立することと、それを商業生産へスケールアップしながら、一貫性、安全性、収益性を維持したうえでGMP要件を満たすことは、まったく別の課題です。

特に原薬(API)製造では、高い精度が求められます。スケールアップの過程で生じるわずかな変動であっても、製品の品質や有効性に影響を与える可能性があるためです。現代の医薬品開発において、スケールアップは後工程で調整すればよい要素ではありません。むしろ、開発候補を実際に製造可能な医薬品へとつなげられるかを左右する、重要な戦略要件になっています。

4つの段階で構成された、ラボから商業生産までのタイムラインを示すフロー図 ©Endress+Hauser
4つの段階で構成された、ラボから商業生産までのタイムラインを示すフロー図

ラボから商業生産へ:早期段階からスケールアップを考慮することで、臨床生産から商業生産への移行をよりスムーズに進めるための重要な意思決定ポイント

初期段階からスケールアップを見据えた設計を

スケールアップは、開発初期から設計に組み込んでおく必要があります。たとえば、重要工程パラメータの定義、使用技術の標準化、スケールアップ戦略の策定、データに基づくプロセス制御など、初期段階での意思決定は、リスク低減やプロセスの一貫性向上に大きく貢献します。その結果、開発段階から臨床フェーズ、さらにGMPに準拠した商業生産への移行も、よりスムーズに進められるようになります。

さらに、開発部門と製造部門が早い段階から連携することで、手戻りの削減や技術移管の迅速化につながり、規制対応に向けたより強固な基盤を構築できます。このように、スケールアップを意識した体系的なアプローチを採用することで、市場投入までの期間を短縮できるだけでなく、商業規模における安定した再現性の高い製造の実現にもつながります。

戦略

競争優位性につながるスケールアップ

医薬品開発のライフサイクル全体を通じて、スケールアップに関する意思決定は、有望なバイオプロセスを商業的に成立させられるかどうかを左右する重要な要素になります。早い段階からスケールアップを重視することで、製品品質や収率を維持しながら、ばらつきの低減、適格性評価の効率化、市場投入までの期間短縮につなげることができます。一方で、スケールアップは製品開発において極めて重要であるにもかかわらず、開発初期段階では十分に考慮されないケースも少なくありません。

プロセス分析技術(PAT)を活用して医薬品CMC開発をスピードアップ

プロセス分析技術(PAT)はCMCのボトルネックをどのように解消できるでしょうか?リアルタイムのプロセスデータを活用することで、スケールアップやリアルタイムリリース試験(RTRT)を加速し、医薬品開発をよりスムーズかつ効率的に進める方法をご紹介します。

詳しくはこちら

シングルユース技術は、迅速な立ち上げ、柔軟なスケールアップ、設備投資リスクの低減を通じて、バイオプロセスの効率化を支援します。これにより、柔軟で効率的なバイオ医薬品製造を実現できます。

安定した生産体制を実現するために何を優先すべきか

スケーラブルなバイオプロセスを実現するには、いくつかの重要な要素があります。

まず重要なのは、プロセスそのものを深く理解することです。そのためには、性能に影響を与える重要な変数を特定し、製品開発の各段階でどのように最適化すべきかを把握する必要があります。

また、生産規模の拡大に対応できる設備のスケーラビリティも欠かせません。

生産規模の拡大に伴い、バイオリアクタからユーティリティ精製システムに至るまで、あらゆる設備について検討する必要があります。性能を維持しながら、より大きなバッチや高い生産量へスムーズに対応できるようにし、ボトルネックを生まない設計が求められます。さらに、スケールアップの成否を左右する重要な要素となるのが、信頼性の高い測定です。運用効率、生産スループット、品質に関する適切な意思決定を行うためには、プロジェクト全体を通じて、一貫性のある正確なデータを取得し続けることが欠かせません。

技術移管

なぜスケールアップと技術移管は難しいのか

スケールアップにおける課題は、培養や精製といった単位工程だけで生じるわけではありません。分析や品質測定についても、プロセスに合わせてスケールアップしていく必要があるため、そこに新たな課題が発生します。

代表的な課題として、次のような点が挙げられます。

  • ライフサイクル全体で業務が分散している:研究開発、臨床製造、商業生産が、それぞれ異なる拠点で行われるケースが少なくありません。
  • 機器環境が混在している:複数メーカーの計装機器を使用している場合、データをシームレスに共有できないことがあります。
  • 測定結果にばらつきが生じる:同じ用途の機器であっても、メーカーごとの設計、材質、補正アルゴリズムの違いによって、測定挙動が異なる場合があります。

多くの重要パラメータは、現在もオフラインのラボ分析によって評価されています。しかし、この方法では、サンプリング手法や試料の取扱い、さらには実際のプロセス状態とラボ分析結果との時間差によって、ばらつきが生じる可能性があります。サンプリングからデータ取得までに時間がかかることで、フィードバック制御が難しくなり、生産効率の低下や逸脱リスクの増加につながる場合があります。特に、製造中にプロセス条件が変動するケースでは、その影響がより大きくなります。

さらに、スケール、生産拠点、計装機器が変わることで、ばらつきが拡大するケースも少なくありません。パラメータ値が仕様範囲を外れると、製品品質へ影響が及ぶだけでなく、バッチ損失のリスクも高まります。

スケールアップ設計

初期段階からスケーラブルなバイオプロセスをどのように設計するのか

スケールアップを成功させるには、まず「スケーラブルなバイオプロセス」を明確に定義することが重要です。特に、バイオ医薬品や先端治療分野では、その重要性がさらに高まります。目指すべきプロセスには、次のような条件が求められます。

  • 製造工程へ円滑に移管できること
  • 拠点や設備が変わっても再現性を維持できること
  • さまざまなバイオリアクタ構成へ柔軟に対応できること

そのためには、以下のような異なる製造条件への移行も想定した設計が必要になります。

  • ステンレス設備とシングルユース設備の違い
  • 撹拌方式の違い
  • センサポート構造や設置条件の違い

スケールアップを実現するには、単一要素だけでは不十分です。以下のような要素を総合的に統合しながら設計する必要があります。

  • プロセス理解(何が重要で、なぜ重要なのか):性能に影響を与える重要な変数を特定し、各段階でどのように最適化・制御すべきかを理解することが重要です。特に、スケールアップ時に影響を及ぼすパラメータを把握することが欠かせません。
  • 設備のスケールアップ(処理量が増えても維持すべきこと):バイオリアクタ、ユーティリティ、精製システムは、性能や品質を損なうことなく、より大きなバッチへ対応できる必要があります。また、ボトルネックを発生させない設計も重要です。
  • 測定の信頼性(意思決定を支えるのはデータ):運用効率、生産スループット、品質に関する適切な意思決定には、信頼性の高い測定が不可欠です。そのため、多くのバイオ医薬品メーカーでは、スケールアップ時の測定差異を防ぐため、ラボから大規模生産までセンサ技術や分析技術を標準化する取り組みを進めています。
技術資料

なぜ容易なスケールアップが重要なのか

スケーラブルなバイオプロセスは、偶然実現するものではありません。その基盤となるのは、一貫性と信頼性を備えた測定です。初期段階の実験から本格的な商業生産に至るまで、データの一貫性を維持することは、リスク低減、スケールアップの迅速化、そして収率の確保に欠かせません。

スケールアップがなぜ重要なのか、そしてスケーラブルなバイオプロセス向けの測定アプローチが、各段階における確かな意思決定をどのように支えるのかをご紹介します。

プロセス開発の迅速化を支えるシングルユース技術(SUT)の役割

バイオ医薬品業界では、開発スピードそのものが大きな競争力になります。

開発期間を少しでも短縮できれば、臨床試験の早期開始や規制当局への迅速な申請、さらには市場での優位性確保にもつながります。シングルユース技術(SUT)は、洗浄や滅菌といった時間のかかる工程を不要にし、切替え時のダウンタイムを削減するとともに、並行処理を可能にすることで、工程開発のスピード向上に貢献します。

また、シングルユース技術は、従来のステンレス設備に代わる柔軟でモジュール型のソリューションとして活用が広がっています。固定設備で必要だった洗浄・滅菌工程を省略できるため、工程条件の検討や変更にも迅速に対応できます。さらに、ディスポーザブル部品を活用することで、生産スケールの変更にも柔軟かつスムーズに対応できるようになります。

この柔軟性は、競争が激化する現在のバイオ医薬品業界において大きな強みとなります。

インライン測定

インライン測定のメリット

工程を最適化するうえで、リアルタイムのインライン工程分析は、スケールアップ時に生じやすい重要な課題の解決に役立ちます。特に重要なのは、工程規模が変わっても、「工程内で今何が起きているのか」をリアルタイムで把握できることです。

その代表的なプロセス分析技術(PAT)の一つが、ラマン分光法です。Endress+Hauserのラマンシステムは、重要工程パラメータ(CPP)をリアルタイムかつ非破壊で監視し、工程状態を継続的に把握できます。

ラマンシステムでは、堅牢な光学測定技術を用いて組成や濃度を測定し、以下のようなパラメータを連続的に監視できます。

  • グルコース濃度
  • 生細胞密度
  • 乳酸
  • アミノ酸
  • タンパク質力価
  • 細胞密度
  • CQA代替指標

スケールアップにおけるラマンシステムの大きな利点の一つは、測定の一貫性を維持しやすいことです。小規模実験で使用したラマン機器を、そのまま大規模なバイオリアクタへ展開できるため、開発段階から製造段階まで、同じ測定アプローチを継続して使用できます。これにより、製品品質の一貫性確保にもつながります。特に、わずかなばらつきでも大きな影響につながる原薬(API)製造では、この一貫性が重要になります。

オフライン測定ワークフローとインライン測定ワークフローを比較した図 ©Endress+Hauser
オフライン測定ワークフローとインライン測定ワークフローを比較した図

インライン測定では、従来のようにサンプルを採取して後から分析する必要がなく、工程状態をリアルタイムで把握できます。これにより、より迅速で的確な意思決定や工程制御が可能になります。さらに、各製造段階で活用しやすいPATモデルの構築にもつながります。

なぜインライン測定が重要なのか

従来のオフライン測定では、サンプリング後に分析を行うため、工程状態をリアルタイムで把握しにくく、制御にも制約がありました。これに対してインライン測定では、センサをリアクタへ直接組み込むことで、重要工程パラメータ(CPP)や品質特性を連続的に監視できます。工程状態をリアルタイムで把握できるため、より迅速かつ適切な意思決定が可能になり、ばらつきや逸脱リスクの低減にもつながります。

さらに、インライン測定ではサンプリング工程を削減できるだけでなく、異なるスケールでも一貫した光学系を使用できます。これにより、モデル予測制御やスケール間で活用しやすいPATモデル構築の基盤を整えやすくなります。その結果、プロセス理解の向上、自動化の推進、そして開発から商業生産までの移行迅速化を支える、より堅牢でスケーラブルな製造戦略の実現につながります。

また、ラマン分光法には、予測モデルを異なる生産スケールへ展開しやすいという特長もあります。光学部品やプローブ形状に一貫性が保たれていれば、分析によって得られるスペクトルフィンガープリントは、ラボスケールでも大規模製造スケールでも安定して維持されます。そのため、ラボで開発・検証した予測モデルを、大規模生産へもスムーズに適用できるようになります。結果として、大規模な再検証作業の負担軽減にもつながります。

こうしたシームレスなモデル展開により、スケールアップの各段階で一貫したプロセス分析技術(PAT)制御を維持しやすくなります。これにより、安定した工程監視と品質保証を支えることができます。

Memosens

なぜMemosensセンサは高精度を実現でき、スケールアップで重要となるのか

GMPに準拠した製造環境では、インライン分析だけでなく、信頼性の高いセンサインフラも重要です。特にMemosensデジタルセンサ技術では、非接触による安定した信号伝送によって、高精度測定とメンテナンス負荷低減の両立を実現しています。

主な特長は次のとおりです。

  • プラグアンドプレイ対応の事前校正済みセンサによるダウンタイム低減
  • 信号干渉を抑えるデジタルデータ伝送
  • 長期的な信頼性向上を支える予知保全

実際の運用では何が改善されるのか

デジタルセンサを活用することで、拠点間における生産や運用の一貫性向上につながり、より安定した運用を実現しやすくなります。具体的には、次のようなメリットがあります。

  • 測定手法の標準化を支援
  • 非接触コネクタによるデジタル信号伝送によって、データの信頼性向上に貢献
  • メンテナンス校正作業の効率化

こうしたメリットは、開発段階から商業生産へ移行し、24時間体制のcGMP製造へ進むにつれて、さらに重要性を増していきます。

FAQ

よくあるご質問

バイオプロセスをラボ段階からGMPに準拠した製造へ展開していくには、単に工程規模を大きくするだけでは不十分です。生産量や製造拠点、使用する技術が変わっても、製品品質を維持しながら、スムーズな技術移管とリスク低減につなげていく必要があります。そのためには、開発初期の段階からスケールアップを見据えた設計や判断が欠かせません。以下では、本記事で取り上げた重要なポイントをQ&A形式でわかりやすくご紹介します。

注釈

ライフサイエンス分野の詳細はこちら