なぜ水素の液化および品質保証にとってラマン分光法が重要なのか
精度、変革的、信頼性
Article
複数の業界
23.03.2026
要約
水素の異性体のリアルタイムの正確な測定: 水素が世界的な脱炭素化の中心となりつつある中、ラマン分光法 は回転遷移による固有の分子指紋を利用したオルソ水素とパラ水素の分子レベルの直接測定が可能で、これにより液化制御に不可欠な正確で監視を継続的に行うことができます。プロセス制御と効率の向上: プロセスを妨げることなく周囲条件下で非接触のオンライン分析を行うことで、オペレータは即座に異性体比を把握して触媒の性能と液化安定性を最適化することができます。 ボイルオフおよび製品損失の低減: ラマン分光法は、オルソ-パラ変換の正確な完全性を確認することでボイルオフガス(BOG) を発生させる残留熱を防ぎ、液化水素(LH₂)のサプライチェーン全体の製品損失を最低限に抑えます。輸送および貯蔵時の信頼性の高い品質保証: 繰返し性が高く堅牢なケモメトリクスモデリングにより、確実に理論平衡定数と一致する安定したパラ水素の定量化が可能なため、輸送および貯蔵する液体水素の品質検証をサポートできます。安全な最適化された液化操作をサポート: ラマン分光法ではサンプルが室温まで温まっても真のオルソ/パラ比が維持され、極低温処理なしで高速かつ安全な水素分析が可能なため、液化および貯蔵の運用に関してより的確な意思決定を行うことができます。
世界的な水素需要の増大に伴い、製造現場からエンドユーザーまでの水素の輸送が重要な課題となっています。水素は天然ガスの状態では体積エネルギー密度が低いため、含まれるエネルギー量に対して非常に大きな体積を占めます。そのため、処理なしでは輸送や貯蔵の効率が極めて低くなります。
この問題を克服するため、確立されてから長い実績を持つ天然ガス産業の液化 技術(例:LNG)への期待が高まっています。液化 は、水素を極低温(20 K、つまり–253 °C)まで冷却して体積をおよそ800×圧縮します。体積が劇的に減少するため、以下のようにかなり実用性が増します。
水素を船舶、トラック、または鉄道で長距離輸送できる 大量の水素を集中型ハブに貯蔵できる 将来の世界的な水素経済の一環としてさまざまな産業や給油所に水素を供給できる このように、水素を液化することで国際的なサプライチェーンおよび大規模導入の道が開けます。
水素 は特に肥料の製造、精製、化学製造などの分野を中心に、急速に世界的なエネルギー転換を実現するための重要な鍵となりつつあります。
ただし水素は極低温で特異な挙動を示します。水素には次の2つのスピン異性体 があります。
オルソ水素(ortho-H₂) – 常温で多数(~75%)パラ水素(para-H₂) – 極低温で多数(20 Kで>99%)
©Endress+Hauser
水素を極低温に冷却し触媒変換によってパラ‑H₂が>99%を占めるようになると、LH₂貯蔵時の発熱による再変換やボイルオフによる損失を回避できます。
水素の液化時、オルソ-パラ変換 によって熱が放出されますが 、水素が冷却されるまでこの変換が完了しない場合、残存反応によってサプライチェーン全体でボイルオフガス(BOG) と製品の損失が生じます。液化、貯蔵、輸送システムのオペレータにとって、プロセスの効率と安全性を確保するための水素異性体の正確なリアルタイムの定量化が不可欠です 。
ラマン分光法 は異性体の分子指紋を直接取得できするため、水素のオルソ/パラ比の測定に最適です。LH₂の製造および処理スケールとして、この機能は、現場ですぐに導入可能なシステムと組み合わせて、異性体の組成に関する正確なリアルタイムの情報を必要とするオペレータにとってますます重要になっています。
他の技術はパラ-H₂のみを測定しますが、ラマン分光法では、単一スペクトル内の両方のシグネチャ を測定することでオルソ-H₂とパラ-H₂を識別できます。これにより、不確かさや重大なエラーを引き起こす可能性のある間接推測法に依存する必要がなくなります。
ラボベースや間接的な分析技術と異なり、ラマン分光法システムでは以下が特長です。
プロセス内の継続的な監視 非接触測定 サンプル調整不要 プロセス条件の擾乱なし これにより、オペレータは異性体比を目で即座に確認でき 、能動的なプロセス制御をサポートできます。
ラマン分光法では、液化中のオルソ/パラ比を維持したまま周囲条件でのパラ水素の定量化 が可能です。実際の水素液化設備では、スピン異性体の変換を促進するさまざまな触媒を使用して複数の段階でガスを冷却します。その各段階でラマン分光法を利用すればオルソ-パラ変換効率を検証でき、また触媒なしでは再変換(パラ → オルソ)の速度が非常に遅いため、水素サンプルを温めても測定可能な組成に影響することはありません。これにより、
極低温分析用の設定を行う必要がない 安全性と速度が向上する 測定の複雑さが軽減される
従来の手法は物理的特性を利用した間接的な測定法が多く、これには以下のようなものがあります。
これらの手法には以下のような課題があることが知られています。
温度変動および圧力変動に非常に敏感である 純粋なパラ水素を測定誤差から分離できない 触媒性能が低下した場合の信頼性が低い これに対してラマン分光法は
オルソ-/パラ-H₂を同時に直接検出 液化が不完全な場合の即時検証が可能 プロセスの偏差および機器または触媒に関する問題の識別に役立つ すべてのラマン活性種を1回の収集で取得可能
オルソ-およびパラ-H2 の定量化の実証済みの精度と繰返し性 により、水素の液化および貯蔵時の厳密な管理が可能 信頼性の高いリアルタイムの情報 によるプロセスの最適化で損失を低減して製品の品質を確保最小限のメンテナンスと操作の簡素化で 、より高速より安全なワークフローに必要な低温分析機器が不要
©Adobe
結論 - 液体水素の効率の向上に関するラマン法の情報
水素は、よりクリーンでより持続可能性に優れたエネルギーシステムへの世界的な移行の重要な要素としてますます勢いを増しています。国や産業界が炭素排出の削減や化石燃料依存からの脱却への取り組みを強化する中、この変革を支える多用途で強力なエネルギー担体としても際立っています。
水素が限られた工業用途から世界規模のエネルギー担体へと移行するにつれ、輸送と貯蔵 において液化がますます重要な役割を果たすようになるでしょう。この変化に伴い、オルソ水素とパラ水素の変換収率 を正確に把握して制御することの重要性が高まっています。これはLH₂のサプライチェーン全体の効率、ボイルオフ動作、安全性に直接影響を及ぼすパラメータです。
ラマン分光法 は、この測定ニーズを満たす非常に強力で実用的、そして将来に備えたソリューションです。これにより、オペレータは、極低温処理なしで、水素経済の急速な拡大に必要な透明性を確保しつつ異性体組成をリアルタイムで監視することが可能になります。
オルソ水素とパラ水素の違いは何ですか?
水素分子(H₂)には2つのスピン異性体があり、次のように2つの陽子の核スピンの向きによって区別されます。
オルソ-H₂:
2つの水素の原子核のスピンが平行 (同じ方向)です。
これにより、3つの向きが可能な高エネルギーの三重項状態 が作り出されます。
↑↑(スピンが両方とも上向き) ↑↓ + ↓↑(対称の組み合わせ) ↓↓(両方とも下向き) パラ-H₂:
水素の原子核のスピンが反平行 (反対方向)です。
これにより、1つの向きだけの低エネルギーの一重項状態 が作り出されます。
主な違い: 、オルソ水素はエネルギーが高く室温で優位ですが(~75%)、パラ水素は極低温の方がより安定します。
なぜ水素の液化と貯蔵でオルソ-H₂とパラ-H₂の比率の測定が重要なのでしょう?
水素は、室温 ではオルソ-H₂約75% 、パラ-H₂ 25% の混合物の状態で存在します。しかし、極低温 (25 K未満)ではパラ-H₂が優勢となります(>99%) 。液化プロセス中にオルソ水素からパラ水素への変換が不完全であった場合、液体水素の貯蔵条件下でゆっくり発熱しながら変換が続きます。オルソ水素からパラ水素への変換では熱が発生して過剰なボイルオフガスが発生し、製品の損失につながります。オルソ-パラ変換のメカニズムはスピン交換相互作用 を伴い、通常は酸化鉄や希土類酸化物などの常磁性種および表面 によって触媒されます。
液化水素はどのようにしてガス状の水素に変換されるのですか?
LH₂をガスに戻すプロセスでは、気化と圧力の制御が必要です。その仕組みは以下です。
貯蔵条件: LH₂は約20 K(−253 °C) で貯蔵されます。これを気体に戻すには、熱を吸収する必要があります。
加熱法: 熱衝撃を避けるため、通常は以下を利用して徐々に熱を加えます。
大気熱蒸発器 - 周囲の空気を利用した熱交換器変換を促進するための電気ヒーター または温かい水槽 圧力制御: LH₂は温められるにつれて圧力が急速に上昇します。貯蔵システムは以下で構成されています。
過圧を防止するリリーフバルブ BOG管理のための制御された換気システム 相変化: 水素は沸点(1気圧で20.3 K) を超えると気化します。
ガス処理: 生成した水素ガスは以下のように処理されます。
パイプラインの供給に必要な場合は圧縮 最終用途に適した圧力に調整 (例:燃料電池、産業用アプリケーション) 安全上の注意: 熱応力を最小限に抑えて過剰なBOGを低減するには、低速での制御された加熱が不可欠です。
ラマン分光法がオルソ水素とパラ水素の定量化に適しているのはなぜですか?
ラマン分光法には以下のような特長があるため、水素のオルソ/パラ比の測定に効果的です。
固有の回転指紋: オルソ-H₂とパラ-H₂は回転エネルギーのレベルが異なるため、ラマンシフトが生じる。これにより、各異性体の正確な識別と定量化が可能になる。非接触およびリアルタイム: ラマン分光法はプロセスを妨げることなく分析できる非接触技術であり、安全かつ効率的な監視が可能である。高感度および高い信頼性: ラマン技術によって低濃度であっても明確なスペクトル分離が可能で、プロセス制御と品質保証のための正確な測定が保証される。
オルソ–パラ水素変換を監視する場合、室温または室温に近い温度でラマン測定を行うのはなぜですか?
オルソ-パラ変換は極低温での液化時に起こりますが、ラマン分光法は通常、室温 に戻したサンプルで行われます。これには以下の理由があります。
実用性と機器の性能: ラマンシステムは周囲条件でより高い信頼性を発揮する。極低温での測定には複雑な設定と特殊な光学系装置が必要である。オルソ/パラ比の維持: オルソ-H₂/パラ-H₂間の変換は触媒なしでは動力力学的に非常に遅くなる 。代表測定: サンプルを室温まで温めることで、ラマンスペクトルが液化中に達した比率の完全な代表値のままとなり、プロセスに干渉することなく正確な定量化が可能である。処理が容易: 周囲条件での気相測定により極低温サンプリングの課題を回避し、より安全でより迅速な分析を保証する。
詳細はこちら
概念実証研究のダウンロード
ラマン分光法がどのように水素異性体の定量化をサポートし、水素の液化プロセスを最適化するか学びましょう。
"Hydrogen liquefaction: a review of the fundamental physics, engineering practice and future opportunities ." Energy & Environmental Science, RSC Publishing, DOI:10.1039 /D2EE00099G. "Hydrogen Liquefaction, Storage, Transport and Application of Liquid Hydrogen ." Wasserstoff‑Leitprojekte "Liquid Hydrogen: A Review on Liquefaction, Storage, Transportation, and Safety ." 「Liquid Hydrogen Delivery(液体水素の供給) 」。U.S. Department of Energy. "Liquefying Hydrogen for Storage & Transport ." Linde. National Aeronautics and Space Administration. Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems: Guidelines for Hydrogen System Design, Materials Selection, Operations, Storage and Transportation (NSS 1740.16). NASA Technical Reports Server. “Ortho‑Para Hydrogen Conversion .” Sustainability Directory, ESG Directory。 "Quantitative In-situ Monitoring of Parahydrogen Fraction Using Raman Spectroscopy ." Weitzel, D.H., Loebenstein, W. V., Draper, J. W., & Park, O. E. “Ortho-Para Catalysis In Liquid-Hydrogen Production .” Journal of Research of the National Bureau of Standards, vol. 60, no, 3, 1958, pp. 221-226. NIST. Wijnans, S. “Smart Management of Boil‑Off Gas Across the LH₂ Supply Chain .” Shell TechXplorer Digest, 2024.
さらに詳しく
Endress+Hauserのラマン分光法システム
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Endress+Hauserは、ラマン分光法測定システム向けの幅広い製品ラインナップをご提供しています。ラマン製品をすべてご覧になるには、こちらをクリックしてください。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催
オンライン
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催のお知らせ
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる