「一滴も無駄にしない」
コンパクトで高精度な充填向け流量計《Dosimag/Dosimass》がよりスマートにリニューアル
                                    ~充填用流量計として世界初のIO-Link搭載、食品ポジティブリストにも完全対応~
エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:泉 俊彰) は、食品飲料、製薬などの高速充填に対応したコンパクトで高精度な流量計「Dosimag/Dosimass」を10年ぶりにリニューアル。性能面の向上に加え、充填用流量計として世界初のIO-Link搭載、食品衛生法のポジティブリスト制度にも対応した製品として2025年5月29日(木)より発売いたします。
Dosimag/Dosimassの概要
一滴も無駄にしない ―― Dosimag電磁流量計とDosimassコリオリ流量計は1995年の発売以来、30年間にわたり、食品飲料産業や製薬産業の充填装置で使用されてきた実績のある充填用流量計です。充填装置にフィットするコンパクトさ、繰返し性に優れコンマ数秒の高速充填でも極少量を測定できる精度の高さ、完全溶接の堅牢な造りで150℃の洗浄にも対応する衛生面に優れたデザインが特長で、今回のリニューアルで性能のさらなる向上に加え、IO-Linkによるデジタル通信にも対応しました。これによりリアルタイムで取得したデータによる充填の最適化や、メンテナンスの簡素化が可能です。また、食品衛生法のポジティブリストのみならず、海外のサニタリ規格にも対応しており、国内の設備だけでなく、輸出向けの装置の双方でご安心して使用頂くことができます。
Dosimag/Dosimassの主な特長とメリット
Dosimag は導電性液体に対応した流量計です。Dosimassは導電性を問わず、すべての液体に対応した流量計です。共通して以下のような特長があります。
IO-Link対応:デジタル通信プロトコルに対応。精度の高い測定を行うことができ、設定や交換も容易です。
ダイナミックドリップ補正:ドリップ量(アフターラン量)の補正を行うことで、高精度で繰り返し測定ができます。
法規制への準拠:国内食品衛生法のポジティブリスト制度およびグローバルな業界標準(EHEDG、3-A、FCM、cGMP)に準拠しています。
Dosimag/Dosimassの使い方・利用シーン
・食品飲料産業:コンパクトなサイズのため、ロータリー式充填機などスペースの限られた機器構成でも使用可能です。また対応可能なパイプ径が多いため、減圧やリピート数を損なわずに高速充填の流量を測定できます。
・ライフサイエンス産業:cGMP, FDAなど業界規定に準拠をしており、SIPやCIPで洗浄をすることが可能です。また繰返し性に強く、極少量まで記録できます。
・その他産業での使用:耐食性のある素材を使用しているため、化学薬品の充填にも向いています。また測定できる量の範囲が広く圧力損失も最適化されているため、様々なサイズの容器に対応でき、美容用品などの充填にも向いています。
仕様詳細については製品ページ(Dosimag電磁流量計/Dosimassコリオリ流量計)をご覧ください。