ブルー水素の製造:主要プロセスと考慮点
関連インフラが整備されるにつれ、スチームメタン改質(SMR)やオートサーマル改質(ATR)に二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)を組み合わせて製造されるブルー水素は、コスト効率と環境性能のバランスを実現する有効な手法として位置づけられています。こうした製造アプローチは、水素エネルギー分野における研究、技術革新、そして市場全体の成長を後押ししています。
要約
- ブルー水素とは、天然ガスを原料とし、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)技術を用いて製造される水素を指します。ブルーという名称は、グレー水素の低炭素化を示すために用いられています。
- ブルー水素の主な製造方法は、水蒸気メタン改質(SMR)と自熱改質(ATR)の2つです。ATRは炭素回収効率が高い一方で、初期投資がより大きくなる傾向があります。
- ブルー水素の製造には、CO₂ の大気放出を抑制するために CCUS が組み込まれています。現在の CCUS の導入には依然として高いコストがかかりますが、捕捉効率、システム統合、貯留性能の向上が進んでおり、最適化の大きな可能性が見込まれています。
- 長期的な持続可能性の課題は残るものの、ブルー水素はグリーン水素と比べて短期的な経済性やシステム面での実現性に優れ、また CCUS の導入によりグレー水素よりも排出量性能が向上するため、移行期の燃料として重要な役割を果たすと考えられています。
- SMR と ATR を効率的に運用するためには、効率性・安全性・水素純度の最適化を確保するための適切な計装(インスツルメンテーション)が不可欠です。
今こそ、水素のニーズに応える時
グレー水素とブルー水素は、現在、世界で生産されている水素の大部分を占めており、いずれも天然ガスを原料としたスチームメタン改質(SMR)またはオートサーマル改質(ATR)といった、広く利用可能な製造プロセスによって生成されています。両者は同じ製造手法を用いる点では共通していますが、ブルー水素は、生成過程で発生する二酸化炭素を回収・貯留することで、大気中への放出を防ぐ点がグレー水素とは異なります。この追加プロセスにより、ブルー水素は 低炭素水素 と位置づけられています。
さらに詳しい情報
現在、世界で生産される水素の大半はグレー水素とブルー水素で占められており、天然ガスを主な原料として、入手しやすいメタンの水蒸気改質(SMR)または自熱改質(ATR)によって製造されています。
ブルー水素の製造方法
スチームメタン改質(SMR)
スチームメタン改質(SMR)は、天然ガスなどのメタン源を触媒の存在下で、3〜25 バール(43.5〜363 psi)の高温蒸気と反応させる、成熟した熱化学プロセスです。 この技術は、石油精製、肥料製造、メタノール生産といった分野で長年利用されてきました。
この反応によって、水素と一酸化炭素からなる合成ガス(syngas)が生成されます。さらに、続く水性ガスシフト反応(WGS)によって、一酸化炭素は追加の水素へと変換され、副産物として二酸化炭素と微量の一酸化炭素が生成されます。
改質装置内で行われるSMR
スチームメタン改質(SMR)の仕組み:化学プロセス
ブルー水素の SMR(スチームメタン改質)には、3つの主要反応と、必要に応じて第4の工程が必要となります。
1. メタン改質反応
この最初の反応では、メタン(CH₄ ― 一般に天然ガス由来)が、ニッケル系触媒の存在下で、高温(700〜1,100°C / 1,300〜2,000°F)かつ高圧(3〜25 bar / 43.5〜363 psi)の条件で水蒸気(H₂O)と反応します。この反応により、水素(H₂)と一酸化炭素(CO)から成る合成ガス(syngas)が生成されます。この反応は吸熱反応であり、外部からの熱供給が必要となります。
CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 (ΔH = +206 kJ/mol)
2. 水性ガスシフト反応
生成された合成ガス(syngas)は、水性ガスシフト反応(WGS 反応)を受けます。この反応では、一酸化炭素(CO)が、通常は酸化鉄系または銅系の触媒の存在下で水蒸気(H₂O)とさらに反応し、追加の水素(H₂)と二酸化炭素(CO₂)を生成します。この反応は発熱反応であり、熱を放出します。
CO + H2O ⇌ CO2 + H2 (ΔH = -41 kJ/mol)
3. 二酸化炭素の除去
この段階で得られるガス混合物は、主に水素、二酸化炭素、未反応のメタンで構成されています。 二酸化炭素(CO₂)は一般的にアミンガス処理によって除去されます。この方法では、アミン溶液に CO₂ を吸収させることで二酸化炭素だけが選択的に取り除かれ、精製された水素が残ります。
CO2 + Amine Solution ⇌ Amine-CO2 Complex (簡略化した化学反応式)
4. 水素の精製(任意工程)
必要とされる水素の純度に応じて、追加の精製工程が用いられる場合があります。代表的な方法としては、以下の 2 つが挙げられます。
- PSA(圧力変動吸着法):吸着材を用い、二酸化炭素などの不純物を選択的に吸着して除去する方法です。
- 膜分離:特殊な膜を用い、水素のみが透過できる仕組みを利用して精製を行う方法です。
触媒は SMR(蒸気改質)において反応速度を高めるために不可欠ですが、時間の経過とともに劣化し、再生または交換が必要となります。また、吸熱反応であるメタン改質プロセスと、発熱反応である水性ガスシフト(WGS)反応は、効率的な運転のために慎重な熱管理が求められます。
オートサーマル改質(ATR)
オートサーマル改質(ATR)は比較的新しい方法であり、特に 大規模な水素生産に適した技術です。この方式では、必要な反応を進めるための装置に より大きな設備投資が必要になりますが、その一方で 炭素回収をより効率的に行える という利点があります。これは、改質炉の中で酸素ガスの供給量(ドージング)を精密に調整することにより、一酸化炭素の生成が抑えられ、SMR と比べて より高純度の二酸化炭素を得られるガス流をつくることができるためです。
改質炉におけるオートサーマル改質プロセス
さらに、ATR ではメタンを酸素と部分的に酸化させて合成ガス(syngas)を生成するため、外部からの熱源を必要としません。また、SMR と同様に、水性ガスシフト反応(WGS)によって水素の生成量が最大化されます。
サーマル改質(ATR)の仕組み:化学プロセス
ATR が SMR より優れている主な点は、一酸化炭素の排出量が少ないことと、その結果として 二酸化炭素の回収効率が高いこと(SMR の約 60% に対して約 95%) です。ブルー水素の ATR プロセスでは、以下の重要なステップが必要になります。
1. 原料の予熱と混合
天然ガス(主にメタン)と水蒸気を予熱し、そこに 制御された量の酸素(O₂) を混合します。
2. 燃焼
メタンの一部が加えられた酸素と反応し、強い発熱を伴う燃焼反応 が起こります。この反応によって、後続の改質反応に必要な熱が供給されます。
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (ΔH = -890 kJ/mol)
3. 改質
燃焼によって生じた熱により、以下の吸熱性の改質反応が進行します。
スチーム改質:CH₄ + H₂O ⇌ CO + 3H₂(ΔH = +206 kJ/mol)部分酸化:2CH₄ + O₂ ⇌ 2CO + 4H₂(ΔH = −36 kJ/mol)
4. ウォーターガスシフト反応
スチームメタン改質(SMR)の場合と同様に、改質反応で生成した一酸化炭素は、触媒の存在下で水蒸気とさらに反応し、より多くの水素と二酸化炭素を生成します。
CO + H2O ⇌ CO2 + H2 (ΔH = -41 kJ/mol)
5. 二酸化炭素の除去
SMR の場合と同様に、ガス混合物から二酸化炭素が除去される。最も一般的にはアミンガス処理が用いられ、これにより精製された水素流が得られる。
6. 水素の精製(任意工程)
必要に応じて、より高い水素純度を得るために、PSA や膜分離などの追加の精製工程を実施することができます。
SMR(スチームメタン改質)は、酸素を常に供給する必要がないため、ATR(自己熱改質)よりも構造がシンプルで、導入コストも低くなります。一方で、ATRは内部に燃焼反応を含むため熱的に自己完結しており、一度運転が開始されれば外部の熱源を必要としません。そのため、SMRよりもエネルギー効率に優れています。
さらに、ATRは一般的に、生成される合成ガス(syngas)中の水素と一酸化炭素の比率がSMRより高くなる傾向があり、後工程によっては有利に働く場合があります。また、ATR システムは生産量の変動への応答性が高いという特長もあります。 これらの理由から、近年建設されるブルー水素設備では ATR が採用されることが多くなっています。
SMR と ATR の比較検討
ブルー水素の製造において、スチームメタン改質(SMR)と自己熱改質(ATR)のどちらを採用するかは、いくつかの要因を総合的に評価する必要があります。主な検討項目としては、次のようなものが挙げられます。
- 想定する生産規模
- 求められる水素純度
- 利用可能な天然ガス原料の組成
- 投資可能な資本(CAPEX)
- 運転コスト(OPEX)の見通し
- 世界的または地域的な経済環境
炭素の回収および貯留の重要性
ブルー水素に関する議論には、炭素の回収、利用、および貯留(CCUS)が不可欠です。これらの複雑なプロセスは、排気流体中の他の気体が存在する中から二酸化炭素を分離することから始まります。この工程は多くの場合、選択的に炭素を回収するアミンなどを使用した吸着技術に依存しています。
回収された二酸化炭素は加圧と液化によって超臨界状態となるため、長期貯留に適した地層まで、一般的にはパイプラインなどを使用した効率的な輸送が可能になります。貯留できる可能性がある場所として、枯渇した油田やガス田、帯水層、および岩塩ドームなどが挙げられます。
炭素の回収および貯留(CCS)は二酸化炭素排出を管理する一つの方法ですが、長期的な貯留には疑問が残ります。少量の漏洩であっても、近隣の生態系や地下水に影響を及ぼす可能性があるためです。
ブルー水素に関する留意事項
再生可能エネルギーを使用して製造されるグリーン水素と比較した場合のブルー水素の環境に対する影響については、議論が続いています。ブルー水素に注力すると、再生可能エネルギーやグリーン水素への移行が遅れるという意見もあります。
費用面で言うと、CCSにコストがかかるため、グレー水素よりもブルー水素の方が高額になります。しかし、このコストは徐々に減少しています。さらに、グレー水素に対する炭素税、政府によるブルー水素の奨励策、キャップアンドトレード制度といった要因により、ブルー水素のみならず、グリーン水素の経済的実現性も高まる可能性があります。
ブルーヒドロゲンの利点
水素インフラの拡大に伴い、ブルーヒドロゲンは、グリーン水素が成熟するまでの間、短期的な導入、効率向上、そして継続的な技術革新を支える重要な移行的役割を果たします。SMR(スチームメタン改質)と ATR(自動熱改質)は、依然として最も商業的に実現可能な製造技術であり、コスト、排出削減効果、技術成熟度のバランスが優れています。CCUS の技術進歩により、回収効率と貯留の長期的な安定性は向上してきていますが、ブルーヒドロゲンがグレー水素を大幅に置き換えるためには、引き続き大規模な投資とスケールアップが必要になります。
世界のエネルギー情勢が進展する中で、持続的な進歩には、水素の種類ごとのトレードオフを踏まえ、スケール可能で長期的な解決策を優先する現実的かつ技術包摂的な戦略が不可欠です。エネルギー転換には、複数の水素製造方法、再生可能エネルギーの活用、電化の拡大、そして排出削減を伴う化石資源の効率的利用が求められます。用途ごとに最適なソリューションを組み合わせて導入することが、信頼性が高く競争力のある低炭素エネルギーシステムの実現につながります。
ブルー水素の重要な産業的地位
さらに詳しい情報
ブルー水素製造導入の成功は、プロセスの信頼性、効率性、および安全性を維持するため、洗練された計装と連動する制御システムのネットワークにかかっています。
水素インフラが成長を続ける中、グリーン水素が必要なレベルに達するまでの間、ブルー水素にはさらなる研究と効率向上を促進するという重要な役割があります。一般的に、SMRとATRは経済面および環境面の問題の妥協点となり、技術的に成熟している点で、最も実用的な水素製造方法であるとみなされています。CCUS技術の発展によって炭素回収率と長期貯留の安全性が向上する一方で、ブルー水素の製造が現実的にグレー水素を上回るには、まだ長い道のりが残されています。
変化するエネルギー動向の複雑さに対する社会の取組みを前進させるには、各製造方法による水素の兼ね合いを考慮し、長期的な持続可能性を優先する、現在利用可能な複数の方法を考慮したバランスの良いアプローチが不可欠です。これには、複数の異なる製造方法による水素、再生可能エネルギー源、さらなる電化だけでなく、排出量削減策を講じた上での化石燃料の効率的な利用までもが必要となります。エネルギー革命を勝ち残るには、あらゆる方法のメリットを最大限に活用し、各アプリケーションに最適なソリューションを適用する必要があります。
プロジェクトのご相談は、ぜひ当社のエキスパートへ!
さらに詳しい情報
ブルー水素製造導入の成功は、プロセスの信頼性、効率性、および安全性を維持するため、洗練された計装と連動する制御システムのネットワークにかかっています。
水素インフラが成長を続ける中、グリーン水素が必要なレベルに達するまでの間、ブルー水素にはさらなる研究と効率向上を促進するという重要な役割があります。一般的に、SMRとATRは経済面および環境面の問題の妥協点となり、技術的に成熟している点で、最も実用的な水素製造方法であるとみなされています。CCUS技術の発展によって炭素回収率と長期貯留の安全性が向上する一方で、ブルー水素の製造が現実的にグレー水素を上回るには、まだ長い道のりが残されています。
変化するエネルギー動向の複雑さに対する社会の取組みを前進させるには、各製造方法による水素の兼ね合いを考慮し、長期的な持続可能性を優先する、現在利用可能な複数の方法を考慮したバランスの良いアプローチが不可欠です。これには、複数の異なる製造方法による水素、再生可能エネルギー源、さらなる電化だけでなく、排出量削減策を講じた上での化石燃料の効率的な利用までもが必要となります。エネルギー革命を勝ち残るには、あらゆる方法のメリットを最大限に活用し、各アプリケーションに最適なソリューションを適用する必要があります。
Endress+Hauserの地域担当エキスパートが、課題解決をお手伝いします。
よくある質問
Endress+Hauserの地域担当エキスパートが、課題解決をお手伝いします。
現在、世界で製造されている水素の大部分を占めるグレー水素とブルー水素は、いずれも既に実用化されている水蒸気メタン改質法(SMR)や自己熱改質法(ATR)により製造されており、天然ガスを原料として利用しています。グレー水素もブルー水素も同じ方法で製造されますが、ブルー水素は製造時に生成される二酸化炭素を回収・貯留し、大気中への放出を防止する点でグレー水素よりも一歩進んでいます。このため、ブルー水素は低炭素水素であるとみなされています。
さらに詳しい情報
現在、世界の水素の大部分を占めるグレー水素とブルー水素は、いずれも既に実用化されているメタンの水蒸気改質法や自己熱改質法により、一般的に天然ガスを原料として利用しています。