水素経済:現在開発が進められている未来の燃料
水素は主要なエネルギー源として非常に有望ですが、大規模な水素経済を実現するには、さらなる研究、革新、政府の援助、およびインフラ開発が必要です

要約
- インフラの普及に課題があるとは言え、水素はそのクリーンな燃焼と高密度な貯蔵特性により、代替エネルギーの最有力候補と目されています。
- 水素の製造方法は多岐にわたり、各製造方法に応じて「色」で分類されています。
- 水素経済は、輸送、発電、エネルギー貯蔵のためのクリーンかつ多目的なエネルギーキャリアとして有望視されており、気候変動緩和や経済成長促進の可能性を期待されています。
- その可能性の一方で、高い製造コスト、開発途上のインフラ、および新しい安全基準が、水素利用普及の障害となっています。
- 政府による投資、税制優遇措置、広報活動などが、水素経済確立の鍵を握っています。
- 現在の利用方法に加えて、製鉄、化学、航空といった排出量削減の難しい分野でも、水素の利用により二酸化炭素の排出を削減できる可能性があります。水素はよりクリーンな発電や熱源として、相当規模で天然ガスを補完することが可能です。また用途により完全に代替することも可能です。
- 経済的で実行可能なクリーンエネルギーキャリアとして水素開発を推進するには、グローバルに一丸となった研究、革新、および奨励策が必要です。
水素を代替エネルギーとして転換可能な分野
グローバルな気候変動の影響が強まる中、クリーンで持続可能なエネルギー源の拡大が必要とされています。様々なエネルギー源の中で水素は多くのメリットがあり、水素経済は世界のエネルギー革命を起こす可能性を秘めています。
水素は豊富な元素ですが、簡単に入手することはできず、その製造には化学的プロセスが必要です。高いエネルギー含有量と燃焼による二酸化炭素排出量ゼロという特性から、水素はエネルギー貯蔵や発電において、従来の化石燃料を代替するサステナビリティに優れた有力な燃料であると言えます。
さらに詳しい情報
質量単位当たりの高いエネルギー含有量と二酸化炭素排出量ゼロという特性から、水素はエネルギー貯蔵や発電において、従来の化石燃料を代替する有力な燃料であると言えます。
燃料として使用する場合、水素は水蒸気しか放出しません。製造方法は多岐にわたり、需要に応じた製造、貯蔵、消費が可能です。また、まだ多くの課題があるとは言え、水素は輸送が可能であるため、安定したエネルギー源としての柔軟性と信頼性に優れています。
しかし、多くの産業イニシアチブと同様、水素経済の発展および水素をエネルギーとするプロセスには、主に既存のインフラや規制に関連したいくつかの課題があります。
水素の主な色区分
水素に関する概況を理解するには、水素の取得や製造の各種方法と、それぞれのコスト、サステナビリティ、および法規制に関する側面を理解することから始めるのが肝要です。
他の消耗品と同様、水素がクリーンで環境に配慮しているかどうかは、その製造方法によって決まります。水素の環境適合性レベルは、色で区分されています。さまざまな製造方法がありますが、天然ガスの主成分であるメタンを使用した方法が主流です。
![水素の主な色 [プレースホルダー画像]](/__image/a/9631461/k/1c977e7980f39978e55e3bbd0611de79b85ed709/ar/16-9/w/640/t/jpg/b/ffffff/fn/hydrogen.jpg)
水素はその製造方法によって区分されます。
- グレー水素:グレー水素は、現在最も一般的な製造方法である水蒸気メタン改質法(SMR)または自己熱改質法(ATR)によって天然ガスから生成されます。これらのプロセスはコスト効率に優れていますが、いずれも大量の二酸化炭素を大気中に放出するため、グレー水素を燃料として使用する場合は環境面のメリットはほとんどありません。
- ブルー水素:天然ガスのSMRやATRで製造する点ではグレー水素と同様ですが、ブルー水素では製造によって生成された二酸化炭素を回収・貯留(CCS)する技術によって隔離します。この方法 では 二酸化炭素を回収貯蔵 するためサステナビリティに優れていますが、コストも高額になります。ATRはSMRよりも純度の高い二酸化炭素を生成するため、ブルー水素製造にはATRがより適しています。
- グリーン水素:グリーン水素は風力、太陽光、水力などの再生可能な電力を使用した電解プロセスによって、水分子を水素と酸素に分解することで製造されます。この方法では二酸化炭素が放出されないため、最もサステナビリティに優れています。しかし、製造コストと再生可能エネルギーの供給に課題が残ります。
- ターコイズ水素:開発途上技術であるターコイズ水素の製造では、天然ガスの主成分であるメタンの熱分解により、水素と固 体炭素に分解します。この方法は未だ開発途上ですが、副産物である炭素を効果的に活用または隔離できれば、少ない排出量でグレー水素を代替することが可能です。
水素経済の先駆け
未だ黎明期にあるとは言え、水素経済は具体性を帯びてきており、その多用途性と世界的普及の可能性に注目が集まっています。水素は既に、肥料用アンモニアの製造から石油製品の精製プロセスにいたるまで、数多くの工業プロセスにおいて重要な要素となっています。
輸送分野では、水素をエネルギー源とした燃料電池電気自動車(FCV)が、ゼロエミッションの輸送手段として脚光を浴びています。バッテリから電力を供給するEVは充電に数時間かかりますが、FCVは数分で燃料を補給できるという特長があります。 水素は発電用の定置型燃料電池としての活用も可能です。遠隔地や電力網へのアクセスが制限されている地域でも、家庭や事業所向けに安定した電気供給を可能にします。
さらに、水素は効率的なエネルギー貯蔵手段でもあります。ピーク期間に生成された余剰な再生可能エネルギーを回収して貯蔵し、必要時に使用することが可能です。短期的なエネルギー貯蔵に適したバッテリとは異なり、長期にわたって大量のエネルギーを貯蔵できる水素の特性は、再生可能エネルギーの生成が季節により不安定であるという問題の解決策となります。バッテリによるエネルギーの貯蔵と比較すると、水素による貯蔵は省スペース化が可能で、軽量かつ長期にわたりエネルギー損失がほとんどありません。

特定の時期や季節に生成が制限されることの多い再生可能エネルギーは、水素によって長期間貯蔵することが可能になります。
化石燃料ベースの発電方法を水素によるエネルギーで補完することで、人類と地球が現在直面している多くの気候変動の課題、特に温室効果ガスの排出に関する問題の解決に役立ちます。また、水素社会が発展することで、企業にとっても気候変動緩和への取組みや、サステナビリティの目標達成が可能になります。
さらに詳しい情報
化石燃料ベースの発電方法を水素で補完することで、我々が直面している多くの気候変動の課題の解決に役立ちます。
さらに、水素によってエネルギー供給が多様化することで、地政学的な影響を受けやすい従来のエネルギー源への依存度が低減し、エネルギー安全保障が強化されます。水素社会は、イノベーションの推進、新しい産業や職業の創出、およびバリューチェーン全体での経済成長促進の機会となります。また、産業用エネルギー源を水素に転換することで大気汚染が低減し、特に人口密集地における空気の質が改善され、人々の健康にプラスの効果をもたらします。
普及の阻害要因
前述のような利点の一方で、水素の幅広い普及にはいくつかの障害があります。
まず、グリーン水素はインフラへのエネルギー供給時の二酸化炭素排出量がゼロであるとはいえ、従来の化石燃料によるエネルギーと比較すると、製造コストが依然として格段に高額です。グリーン水素製造のコストを低減させることが、水素経済促進のための最優先事項の1つです。
同様に、ブルー水素もグレー水素と比較すると製造コストが非常に高いため、利用を促進するには奨励策が必要となります。
さらに、水素には製造、貯蔵、輸送、および流通において堅牢なインフラが不足しています。これらを確立するには、水素を安全かつ効率的に扱うための新規インフラの建造や既存インフラの改造に多額の投資が必要となります。また、水素技術を社会に適応させるには、企業や消費者に信頼され、受け入れられる必要があります。これには、水素のメリットについて周知し、安全性に関する疑念を払拭するための啓蒙活動が必要です。
さらに、製造および貯蔵から輸送や利用に至るまで、バリューチェーン全体における安全基準や法規制が広く周知される必要があります。既存および将来的な水素利用者への教育及び導入の奨励策施行に関しては、規制当局が大きな役割を担います。
法規制の状況および政策
政策の施行の他に、政府は研究開発に補助金を交付しています。これは、グリーンおよびブルー水素の製造コスト削減、水素技術の効率改善、およびエネルギーキャリアである水素の新しい用途を模索する上で重要です。公的資金や奨励策によっても、水素補給ステーション、パイプライン、および貯蔵施設の開発が加速し、幅広い普及をサポートする堅牢なインフラの構築につながります。
水素バリューチェーンにおいて明確な安全基準や規制を確立する上で、公共機関も重要な役割を担います。水素技術の公共性と安全性や信頼性を確立するには、これらの施策を強力に進めることが最も重要です。
新しい展望
化石燃料への依存度が大きい海運や航空の分野での二酸化炭素排出量の削減も大きな課題です。しかし、水素を燃料とした内燃機関がソリューションとなる可能性があります。
従来の天然ガス発電所向けに水素を混合し、大気中への二酸化炭素排出量を低減させる試みも行われています。 最近では、天然ガスの混合が不要な、水素のみを燃料として使用するガスタービン設計も使用されています。
消費者レベルでは、天然ガスに最大20パーセントまで水素を混合しても、暖房システム、ストーブ、給湯器、衣類乾燥機などの既存の機器に改造を加えることなく、住宅や商業施設で使用可能な、二酸化炭素排出低減及び健康的な生活環境実現への新しい道が開拓されています。
水素経済の醸成
堅牢な水素経済の発展は、単独では成しえません。これにはメーカー、流通業者、研究機関、政府、消費者といった利害関係者すべてによる包括的アプローチが必要となります。イノベーションの推進、コスト障壁の緩和、技術的課題の克服、安全性の確保には、パイロットプロジェクトによる更なる研究開発が不可欠です。

水素経済は多面的で、製造、貯蔵、輸送、流通、利用の各段階で課題が多岐にわたります。
世界が二酸化炭素排出量の削減や、現状のエネルギー源に代わる持続可能なグリーンエネルギーの利用を求める中、水素利用には課題が残っているとは言え、数多くのメリットがあります。水素経済の普及には、継続的な研究、教育、技術革新、政策の一体化が不可欠です。一方、水素利用の可能性は拡大しており、産業界だけでなく、消費者レベルでもクリーンな未来を実現する重要な推進力となりつつあります。