IIoTソリューションにおけるOPC UAの活用
従来のオートメーションシステムとクラウドベースのサービス間のデータ交換では、相互運用性とセキュリティに対する懸念が生じることが少なくありません。OPC UAは、これらの懸念事項に効果的に対処するための安全な機能を提供します。
Article
05.01.2026
要約
OPC(OLE for Process Control)は、長年にわたる産業アプリケーションの標準であり、シンプルで迅速な実装を実現してきましたが、拡張性と柔軟性には一定の制限がありました。 OPC UA(OPC Unified Architecture)は、この課題を大幅に改善するために開発され、異なるプラットフォームにおける自動化プロセスとITシステム間の安全かつ標準化された通信を可能にします。 そのアーキテクチャは、拡張性、相互運用性、高度なセキュリティ機能をサポートしており、最新の産業環境に最適です。 相互運用性の向上により、IIoTアプリケーションにおいて、OPC UAは多くのメリットをもたらします。
2008年にリリースされたOPC UAプロトコル は、デジタルシステム間の相互運用性を確保するための主要な標準規格の1つとなりました。このソリューションは、IIoTなどのコンセプトに完全に適合します。
主要な利点は、OPC UAがOPC Classicおよびその機能と完全に互換性があることです。ただし、OPC Classicは、Windowsシステムでのみ動作するのに対し、OPC UAは、Apple、Android、Linux、Windowsなど複数のプラットフォームに対応しており、より幅広い互換性が提供されます。
OPC ClassicとOPC UAは、ローカルサーバーおよびネットワークサーバーの検出、階層的なデータ表示、アクセス権限に基づいて管理された読み取り/書き込み操作など、いくつかの中核的な機能を共有しています。さらに、OPC UAは、従来のコンピュータ、プログラマブルロジックコントローラ、マイクロコントローラ、クラウドベースのサーバーなど、さまざまなハードウェアと互換性があります。
OPC UAにおけるメッセージ交換は、2つのプライマリフォーマット(Binary UAとXML)を使用して、機器レベルと上位システムレベルの両方で行われます。これらのフォーマットにより、メッセージのエンコードとデコードの方法が定義されます。
Binary UAは、小さな処理能力しか必要とせずに高い性能を発揮するため、最も一般的に機器レベルで使用されています。データサイズを十分に考慮して速度を最適化し、効率的なエンコードとデコード実現するように設計されました。
一方、XMLは高レベルの情報交換のために使用されます。OPC UAプロトコルを使用するクライアントは、XMLベースのメッセージを解釈できます。これにより、堅牢なシリアライゼーションおよびデシリアライゼーション機能が提供されるため、複雑なデータ処理においてXMLの能力がさらに強化されます。
セキュリティに関しては、OPC Classicは、MicrosoftのCOMおよびDCOMプロトコルに依存しています。OPC UAは、公開鍵基盤(PKI)と業界標準のx.509証明書を組み込んだ独自の包括的なセキュリティフレームワークを採用しています。また、認証、暗号化、権限付与、その他の高度なセキュリティ対策をサポートし、データインテグリティと機密性を保証します。
OPC UAは、クライアントとサーバー間の通信を定義するために、OPC TCPとSOAP/HTTPという2つのトランスポートプロトコルを使用します。OPC TCPは専用プロトコルであるため、送信された情報を解釈できるのはOPC UAクライアントのみとなります。クライアントとサーバー間の通信は双方向であり、安全なバイナリ構造でパッケージ化されます。
メッセージは、HTTPを使用してSOAP経由で送信されます。OPC TCPとは異なり、このアプローチではデータ解釈に関してより広い可能性が提供され、標準的なウェブブラウザからもアクセス可能になります。この方法は、産業環境において広く採用されています。
OPC UAプロトコルは、セキュリティと拡張性を確保しながら、プラットフォーム間の相互運用性を実現します。IIoTシステムを統合するための重要な標準規格として広く認められるようになっています。
OPC UAを介した通信は透過的であり、異なる製造者間の統合における課題を大幅に低減します。これにより、各製造者は、このプロトコルを使用してすべての関連情報を提供するように要求されることが増えています。
©Endress+Hauser
Netilionエコシステム - IIoTアーキテクチャ
OPC UAは、フィールド機器からのデータを上位システムへ統合するための明確かつ効率的な方法を提供します。MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)も機器の直接接続に広く使用されていますが、産業環境における構造化された安全なデータ交換の基盤として、OPC UAは依然として重要な役割を担っています。
OPC UAとJavaScript、JSON、REST APIの連携
IIoTにおける主要な課題の1つは、収集したデータを分析に活用して、実用的な有用情報を導き出すことです。OPC Foundation(OPC協議会)は、OPC UAとAPIの適用例を示しており、同様のアプローチを、Netilion などのIIoTサービスを使用して実装することが可能です。
Netilion Connect は、OPCサーバー拡張機能を含むAPIベースの接続サービスであり、OPC UAクライアントとの統合を容易にします。OPC UAサーバーを介して、MESやSCADAなどの他のソリューションにデータをシームレスに統合できます。
クライアントアプリケーションの接続層としてOPC UA サーバーを使用すると、いくつかの利点があります。ローカルインストールが不要なため、初期のインフラコストと継続的なメンテナンス作業を削減できます。必要なのはインターネット接続のみで、迅速かつ費用対効果の高い導入が可能です。
通常、データ収集のプログラミングにはJSON、実装にはJavaScriptが使用されます。ITと自動化の融合が進むにつれて、プログラミング言語は産業環境においてますます増加すると考えられます。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Netilionは工業用プロセス向けに開発された、受賞歴のあるIIoTエコシステムです。物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、現場の重要な情報をお客様にいつでもどこへでも送ることができます。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催
オンライン
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催のお知らせ
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる