超音波流量計のセンサ
各種超音波センサの動作原理を理解する
Article
複数の業界
03.12.2024
要約
- 超音波流量測定は、超音波を使用して流量を測定します。その方式として、伝播時間差法、ドップラシフト法、相互相関法の3つがあります。伝播時間差法は最も正確で広く使用されており、液体、気体、極低温、高温のアプリケーションに適用できます。
- 超音波センサの取付け方式には、クランプオン、挿入型、インラインの3種類があります。クランプオンセンサは配管の外側から流量を測定し、挿入型センサは流体に直接接触します。インラインセンサは、高精度を実現するために測定管にあらかじめ取り付けられます。
超音波測定の分野には、さまざまな方式や種類の流量計があります。そのため、「超音波」という用語だけで測定法が決まるわけではありません。「超音波」は、流量を超音波で測定することを示しているにすぎません。流量測定には、3つの原理的に異なる測定法のいずれかが用いられます。
- 伝搬時間差法(time-of-flight)
- ドップラ法
- 相互相関法
最も広く用いられ、最も精度が高いのは、伝搬時間差法(time-of-flight)です。この測定法は、液体、気体、極低温(LNGを含む)および高温のアプリケーションに適用できます。
現在では、さまざまな超音波センサタイプが提供されており、配管に直接取り付けられるものと、測定管にあらかじめ取り付けられるものがあります。さらに、センサは以下の3つのグループに分類できます。
音波は、物質を損傷させることなく通過します。医療診断、材質試験、流量測定では、この特性が非常に有効に活用されています。流量測定に音波を使用する場合、センサを配管の外側に設置でき、必ずしも流体に接触させる必要がありません。このようにして取り付けられる機器は、通常「クランプオン」センサと呼ばれます(図1)。クランプオンセンサでは、超音波の経路が常に配管の中心を通ります。
©Endress+Hauser
図1:クランプオンセンサは、配管の外側に直接取り付けられます。専用の取付レールにより、正確な位置決めが容易になります。
写真:Endress+HauserのProsonic Flowクランプオンセンサ。
流体に直接接触するセンサは、「挿入型センサ」または「接液型センサ」と呼ばれます。このセンサは、複数の音波経路を配管の中央面からずらして配置するマルチパス伝搬時間差流量計にも使用されます。2パスシステムはその一例です(図3)。マルチパスシステムはリニアリティに優れ、流速分布の乱れの影響を受けにくい特性があります。メーカーによっては、ホットタップ対応の挿入型センサも提供しています。
©Endress+Hauser
図2:挿入型センサは接液します。センサホルダは配管壁に溶接されます。写真:Endress+HauserのProsonic Flow挿入型センサ。
あらかじめ製作された測定管(図3参照)は、ラボで確認された測定精度をそのまま現場に適用するのに最適です。インラインセンサは、あらかじめ挿入型センサを取り付けて製作した測定管で構成されます。この挿入型センサは、流体に接液するタイプと、流体に接液しないタイプがあります。このような構成では、通常、2組、3組、4組またはそれ以上のセンサペアで構成されるマルチパスシステムを備えたインラインセンサが使用されます。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Endress+Hauserは、気体と呼び口径 4000 mmまでの液体を対象に、多様な用途に対応する経済的な流量測定のための包括的な製品ラインナップをご用意しています。こちらからすべての超音波流量計をご覧ください。
2026年11月10日、名古屋で開催される「第29回PROFINET OPENセミナー&マイクロフェア」に出展します
10.11.2026
11:00 - 17:00 JST
2026年11月10日、名古屋で開催される「第29回PROFINET OPENセミナー&マイクロフェア」に出展します
Certified Basic HART Technology
14.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Ultrasonic Innovations
オンライン
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。