超音波流量計の測定原理
超音波流量測定で用いられる、伝搬時間差法、ドップラ法、相互相関法の原理と特長について説明します。
Article
複数の業界
03.12.2024
要約
- 伝搬時間差法:流れ方向と逆方向に伝わる超音波パルスの伝搬時間差を利用して流量を測定します。伝搬時間の差は流速に比例します。
- ドップラ法:ドップラ効果を利用し、流体中の粒子や気泡で反射した音波の周波数変化を検出して流量を測定します。
- 相互相関法:流れの中で発生する乱れや流速分布パターンが、2点間を移動する時間を利用して流量を測定します。この測定法は、高流速条件や、粒子や気泡を含む流体に適しています。
この測定法は、液体および気体の測定に使用されます。流体中を伝わる音波の速度が、流体の流速によって変化するという性質を利用した測定法です。たとえば、流れに逆らって泳ぐ場合は、流れに沿って泳ぐ場合よりも、多くの時間と力が必要になります。伝搬時間差を利用した超音波流量測定は、このシンプルな物理現象に基づいています(図1参照)。
この測定法では、センサをペアで使用します。1組以上のセンサペアを配管に取り付け、超音波パルスを交互に送受信します(下図では信号 t1およびt2で示されています)。流体が流れていない状態では、信号 t1とt2の伝搬時間はほぼ同じで、伝搬時間差は発生しません。一方、流体が流れている場合は、超音波信号が流れ方向へ進む場合と逆方向へ進む場合で、到達時間に差が生じます。その結果として、伝搬時間差が発生します(t2–t1)。2つのセンサ間の距離が分かっていれば、この伝搬時間差が流速に比例しているので、流量を算出できます。両方のセンサは変換器に接続されており、変換器はセンサを励振して超音波を発生させるとともに、一方のセンサからもう一方のセンサへ伝搬する超音波の伝搬時間を測定します。
Q:流量
K:定数(音響経路長、動径方向/軸方向のセンサ距離比、速度分布(流速プロファイル)、断面積などに依存)
t1:伝搬時間 t1(流れ方向)
t2:伝搬時間 t2(流れに逆らう方向)
©Endress+Hauser
図1:伝搬時間差法による超音波流量測定。音波の伝搬速度は、流体の流速と流れ方向によって変化します。
ドップラ流量計は、ドップラ効果(ドップラシフトとも呼ばれます)を利用して流量を測定します。この物理現象は、私たちの日常生活でも身近なものです。動く物体から反射される音などで起こる現象です。たとえば、救急車のサイレンの音の周波数は、通過した後は低く聞こえます。これは、音源や反射体と観測側との距離が変化することで、受信される音波の周波数がドップラシフトにより変化するためです。
ドップラ流量計は、流体中に粒子や気泡など、超音波を反射する対象が含まれている場合にのみ機能します。ドップラ法では、1つのセンサが送信器と受信器の両方の役割を果たします(図2)。
©Endress+Hauser
図2:ドップラ効果を利用した超音波流量測定。送信された超音波(f1)と反射された超音波(f2)の周波数は、流体中を移動する粒子や気泡の流速によって変化します。
ドップラ法や伝搬時間差法に加えて、相互相関法による流量測定も利用されています。この測定法では、ある測定点で検出された流れの乱れや流速分布パターンが、次の測定点まで移動する時間(伝搬時間)を利用して流量を測定します。2つの測定点間の距離(Δx)が分かっているため、測定された移動時間から、流速や体積流量を算出できます。
相互相関法は、非常に高い流速条件や、気泡・粒子を多く含む流体の測定に適しています。一方で、乱れやパターンを比較して解析するためには、多数の演算処理が必要となるため、高度な信号処理技術と高性能なハードウェアが求められます。
©Endress+Hauser
図3:相互相関法を利用した超音波流量測定機器。
©Endress+Hauser
図4:シングルパスシステム(a)とデュアルパスシステム(b)による超音波測定。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Endress+Hauserでは、経済性の高い気体向け超音波流量計や、最大呼び口径4000 mmまで対応可能な液体向け超音波流量計などの幅広い製品ラインナップをご用意しています。こちらをクリックすると、すべての超音波流量計をご覧いただけます。
2026年11月10日、名古屋で開催される「第29回PROFINET OPENセミナー&マイクロフェア」に出展します
10.11.2026
11:00 - 17:00 JST
2026年11月10日、名古屋で開催される「第29回PROFINET OPENセミナー&マイクロフェア」に出展します
Certified Basic HART Technology
14.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Ultrasonic Innovations
オンライン
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。