Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

変動する商品価格に直面しつつ、その一方ではお客様の複雑な要望に向き合う中で、セメント産業における最適化されたプロセスに対するニーズはこれまでになく高まっています。例えばクリンカー製造プロセスにおけるエネルギーコストを考えてみると、最大で変動コストの75%を占める場合があります。しかし、製品の品質を妥協することなく経費を効率的に下げるためには、信頼性の高い機器から得られる正確なプロセスデータが重要になります。

重要な事実

65-75 %

エネルギーコストの占める割合

セメント製造では全体のコストの約7割をエネルギーコストが占めることは珍しいことではありません。しかし、プロセスを最適化する方法があります。

セメント貯蔵サイロ ©Endress+Hauser
インサイト

原料およびクリンカーサイロの監視

製造を継続するには、原料およびクリンカーサイロの在槽レベルを連続的に監視する必要があります。貯蔵容器にはさまざまな形状やサイズがあるため、レベルの監視は困難な場合があります。

この分野の当社の専門知識

エンドレスハウザーは、粉塵や摩耗などの厳しい環境向けに設計された、さまざまなレベル監視技術とソリューションを提供します。

セメントプラントにおける乾式再処理 ©Endress+Hauser
インサイト

キルンバーナー制御・燃料油注入

乾式再処理は、一般的にセメント製造の中核をなすと見なされています。セメント製造の操業コストの大部分が、この段階で使われます。裏を返せば、プロセス改善の可能性を最も秘めているのもこの領域なのです。

この分野の当社の専門知識

これらのプロセスの主要なパラメータとなるのは、もちろん温度です。これを監視することで、一貫した製品品質が保証され、燃料消費を最適化できます。

  • プレヒーターの上部サイクロンにおける温度測定には、窒化ケイ素製の高性能なセラミックサーモウェル付き熱電対を使用できます。
  • 下部サイクロンには、ニッケルコバルト製のバーストック型サーモウェル付きの温度計を推奨します。これは、腐食性のあるガスに対して極めて優れた耐性があります。
  • コリオリ流量計により、バーナーへ流れるオイルの質量流量を調整してバーナーを最適化することが可能であり、オイル加熱システムの温度と粘度のオンライン測定が実現します。
クリンカー生産 ©Endress+Hauser
インサイト

クリンカークーラーの監視

クリンカーの品質とセメントの総合的性能にとって冷却速度が重要になる可能性があるため、クリンカークーラーはセメント製造における最も重要なアプリケーションの1つとなります。

この分野の当社の専門知識

当社の包括的な製品ラインナップにより、エンドレスハウザーはクリンカークーラーのすべての監視パッケージを一括して提供することができます。これには、以下が含まれます。

サイクロンプレヒーター ©Endress+Hauser
インサイト

サイクロンプレヒーターの計装

原料の調合を制御し、コストのかかるダウンタイムにつながる可能性のある閉塞を防ぐために、サイクロンプレヒーターを監視する必要があります。

この分野の当社の専門知識

全体の効率の基本的なパラメータとなる温度に加えて、圧力および実際の付着を測定することが、閉塞の検出に役立ちます。

  • 長期温度監視用の耐振動性電子モジュールを備えた最先端の耐摩耗性アロイ熱電対
  • サイクロンチャンバー圧力制御用の高精度の耐熱・耐衝撃センサ
  • 非侵襲性のサイクロン付着物および閉塞の検出器

利点

エンドレスハウザーの産業コンサルタントがお客様と一緒に大きな成果を達成し、プラントの最適化を実現しています。貴金属、セメント、鉄鋼生産などの多くの業種において高レベルの操業安全性を維持しています。当社の技術的な専門知識や業界に最適な製品ラインアップに加え、このような成功の基盤にあるのは事業の信念です。私たちはお客様との関係の継続に重きを置き、短期的な利益を求めてはいません。

重要な事実

145,000台以上

世界中のセメントサイロに145,000台以上の導入実績

重要な事実

60年以上

計測機器の経験とノウハウの蓄積

重要な事実

1000万台

世界中に1000万台以上の導入実績

焦点

エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。

プロジェクト管理であれ、燃料取扱システムのオートメーション化であれ、クリンカープロセス用の機器の選択、環境適合プログラム用のNOxガス浄化ソリューションのパッケージ化であれ、エンドレスハウザーの経験豊富なプロセスオートメーションコンサルタントにお任せください。完全統合セメントプラントのあらゆる測定・制御要件に対応します。

  • 原料およびクリンカーサイロの監視
  • キルンバーナー制御・燃料油注入パッケージ
  • クリンカークーラーの監視
  • サイクロンプレヒーターの計装
  • 添加剤の貯蔵および投与

注釈

関連記事

興味のある記事を探す