パネルにより全てを監視できます
飲料水の継続的な監視を容易に実現
フランスナハト(スイス)の水処理プラントは、飲料水処理プロセスの監視にエンドレスハウザーの水質分析計パネルを使用しています。パネルは見やすくレイアウトされ、使いやすく極めて信頼性が高いものです。エンドレスハウザーのサービス技術者による年一回のサービス以外のメンテナンスは不要です。
利点 正確で、安定した、再現可能な測定値 が最高の飲料水品質を保証します。
問題のない操作: 精製水パネルはほぼ2年間、故障なしの信頼性が高い測定値を提供し続けています。
使いやすい: 測定点は集約されており、パネル上に見やすくレイアウトされています。すべてのパラメータの測定値および校正値は、1台の変換器に統合されています。
取扱が容易: メンテナンスは年に一度エンドレスハウザーサービスで行うだけです。
水質分析計パネルに関する私の体験は3語で要約することができます:故障なし、メンテナンスフリー、完璧。
Rolf Bügler氏、, 水質管理者、
Regionale Wasserversorgung St. Gallen(ザンクトガレン地域給水施設)
お客さまの期待 取水された原水および精製水で複数の重要なパラメータが継続的にモニタされています。水質管理者が水処理プロセスに介入するのは、測定値がその必要性を示す場合のみなので、測定結果は信頼性が高い必要があります。「信頼性の高い運転と容易な操作ができるように、測定点での正確で安定した、再現可能な値が提供されることを期待しています。」と水処理プラントの水質管理者は語っています。
エンドレスハウザーのソリューション 水質分析計パネルは、温度、導電率、pHから濁度やSACまでの重要なパラメータを測定するコンパクトなソリューションです。このパネルは、お客様の要件を正確に満たすため特注されました。すべてのセンサと計測機器が取り付けられた状態で提供されるため、簡単且つ容易に設定することができました。その後2台のパネルが精製水モニタ用に、1台が原水モニタ用に追加されました。
関連情報
Regionale Wasserversorgung St. Gallen, Frasnacht, Switzerland
The Frasnacht water treatment plant is one of 17 water treatment plants on Lake Constance and forms part of the St. Gallen regional water supply system (RWSG). Opened in 1999, the plant has a daily capacity of 60,000 cubic meters of water and supplies 150,000 inhabitants in the region with drinking water.
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
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
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる