フランス、グラン・ベルフォールに設置されている飲用水分析パネル
水質を継続的にモニタする信頼性の高いモジュール式機器
飲用水の品質を保証するには、複数の重要な分析パラメータが処理プロセスの有効性をモニタするうえで重要な役割を担います。このため、飲用水生成の異なるステージにおいて、これらのパラメータを継続的にモニタすることが不可欠です。現場で行われるミネラル添加プロセスに応じて、モニタするパラメータには塩素、濁度、溶存酸素、導電率などが含まれます。
改善結果
地域のニーズに適合したオーダーメイドのソリューション
関連パラメータのリアルタイムモニタにより、時間の短縮と生産性の向上を実現
バイパスラインの敷設にもかかわらず、水の損失を削減
フランス国内法で求められる水質基準に適合
ベルフォールの状況
グラン・ベルフォールの飲用水プラントは、フランス西部の18,750世帯以上に飲用水を提供しています。このため、法的要件に違反することは許されません。Endress+Hauserの分析パネルは、信頼性の高いネットワーク化された機器、アラーム発令機能、飲用水生成の直接モニタ機能といった、プラントのすべてのニーズに応えるオーダーメイドのソリューションを提供しています。
Endress+Hauserのソリューション
グラン・ベルフォールのプラントでは、設置されている11台の分析パネルと測定センサ類によって、飲用水生成プロセスが注意深くモニタされています。分析パネルは、水処理プロセスが正しく行われていることをリアルタイムで検証する独自のソリューションを提供しています。各パネルは、それぞれの設置場所専用に作成されています。設置されているセンサにより、処理プロセスの各ステージで重要なパラメータがモニタされています。