キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

泡の付着が発生する場合でも高精度測定を実現

Heartbeat Technologyにより消泡剤を排水に自動投入

ARA Worblentalは、自社の新しい汚泥脱水システムに最先端の技術を取り入れています。脱水プロセスの副生成物である濃縮水は発泡性が高いため、オーバーフローを引き起こす可能性があります。これまでは2種類のレベルセンサを使用して泡を測定していましたが、Heartbeat Technologyにより、このプロセスを1台のセンサだけで効率的に監視できるようになりました。

ARA Worblental(スイスの排水処理施設)の空中写真 ©ARA Worblental
濃縮水シャフトに設置されたMicropilot FMR60 ©ARA Worblental

ユーザーのメリット

  • プロセス中に泡または付着物を検知

  • メンテナンスにかかる労力を低減

  • 運転コストを削減

  • 可用性の高いシステム

Hans-Peter Salzmann氏、ARA Worblentalの運用責任者

「Endress+Hauserのソリューションにより、濃縮水シャフトの泡の増加を早期に検知でき、このおかげで資源を節約するとともに損傷のリスクも軽減できています。」

Hans-Peter Salzmann氏, 運用責任者
ARA Worblental、スイス

お客様の抱える課題

脱水プロセスで生成される濃縮水には高濃度の硝酸アンモニウムが含まれます。したがって、少量の硝酸アンモニウムが排水される可能性があるため、貯留タンクで中和されます。測定物内の発泡はこのプロセスに大きな影響を与えるため、監視が重要になります。また、濃縮水シャフトからの多量の発泡により脱水設備に漏れが生じ、デカンターにまで逆流してしまうリスクもあります。

最先端技術を導入した機器

Micropilot FMR60レーダーレベル計は、濃縮水の充填レベルを測定しながら、Heartbeat Technologyにより泡の発生を検知できます。これを同時に行うことができるのは、機器が2つの電源出力を備えるためです。2番目の電源出力により、消泡ポンプを常時調整できるため、消泡剤の投入量を実際に必要な量よりも大幅に削減できます。
レーダー式センサが泡を検知しない場合は、ポンプの稼働レベルが低くなります。