合成ゴム重合で性能低下を招く要因
液重合スチレンブタジエンゴム(SSBR)および乳化重合スチレンブタジエンゴム(ESBR)の製造では、収率、品質の安定性、生産性に関わる大きな損失が、バッチ工程の中で発生しています。その主な要因は、重合反応の挙動やミクロ構造の変化をリアルタイムで把握できないことにあります。こうした情報が見えないままでは、より早い段階で制御対応を行ったり、バッチ運転中に反応終点を見極めたりする機会を逃してしまいます。その結果、本来であれば空時収率やリアクタ処理能力の向上につながる判断が遅れ、生産効率の改善余地を十分に活かすことができません。また、終点の検出や補正調整といった重要な判断は、オフラインサンプリングやラボ分析の結果を待つ必要があるため、遅れが生じることが少なくありません。こうした遅れは品質に影響するだけでなく、反応が実質的に最適な終点へ到達した後もリアクタを稼働させ続けることにつながります。その結果、年間に生産できるバッチ数が制限され、設備の有効活用が難しくなります。
さらに、合成ゴムの性能を決定づける特性は重合中に形成されるため、反応制御に適したタイミングを逃すと、その影響を後から取り戻すことはできません。多くのゴム製造プロセスでは、過重合を防ぐためにショートストップが用いられており、反応は最適な転化率に達する前に停止されます。その結果、製品への転化が十分に進まないまま反応が終了し、バッチ間のばらつきが増加するとともに、高コストのストリッピングや回収工程が必要になります。さらに、グレードダウン品や規格外品の発生にもつながり、リアクタ稼働率、生産能力、操業利益率の低下を招きます。
インラインラマン分光法で把握できること
インラインラマン分光法により、合成ゴムリアクタ内の反応ゾーンの化学状態を直接把握できるようになります。これにより、ムーニー粘度や転化率の目標管理に必要な精度の高い終点監視が可能になります。ラマンプローブは、バッチ運転中の実際の温度・圧力条件下で、反応系そのものの化学組成を測定します。その結果、重合反応の挙動やミクロ構造の変化を、遅れて得られるサンプルや外部サンプルから推定するのではなく、ポリマー鎖が形成される現場で連続的に把握できます。
リアルタイムラマン監視により、以下を把握できます。
- モノマー消費量(ブタジエンおよびスチレン)
- バッチ全体を通じた反応挙動
- ミクロ構造の変化(cis、trans、vinyl、styryl構造)
- ガラス転移温度(Tg)に影響する異性体分布
- 初期段階におけるポリマーブロック形成と凝集リスク
これらの測定はインラインで行われるため、反応挙動を事後のラボデータから推定するのではなく、反応の進行に合わせてリアルタイムで把握できます。
反応可視化が運転判断をどう変えるか
インラインラマン分光法により得られる情報は、バッチ運転中にリアクタ内部で直接取得されます。そのため、数時間おきに採取したラボ用サンプルの結果から反応状態を推定する必要がありません。
重合反応の挙動やミクロ構造を継続的に把握できるようになることで、操業管理は事後対応型から先回り型へと変わります。オペレータは、すでに起きたことを後から把握するのではなく、バッチが進行している段階で逸脱が広がる前に対応できるようになります。
ラマンによる反応可視化は、以下のような判断を支援します。
- 終点をより確信を持って判断
- ミクロ構造の変化に応じたフィード条件や運転条件の即時調整
- バッチ運転中のリアルタイムな継続/停止判断
- 反応の促進に向けた開始剤やモノマー追加の判断
- 高温・高圧リアクタにおける手動サンプリングの削減
データに基づく終点判断は、単なる制御改善にとどまりません。リアクタの生産能力を高める重要な手段でもあります。終点をリアルタイムで確認できれば、ラボ分析の結果を待つことなく、目標転化率とミクロ構造が達成された時点で反応を終了できます。不要な反応時間を削減できれば、その分だけ空時収率が向上し、同じリアクタ容量でも年間生産能力を高めることが可能になります。ラマン分光法の価値は、単にデータ量を増やすことではなく、反応状態の変化をリアルタイムで把握し、より迅速で確実な判断につなげられることにあります。
ゴムリアクタ内で実現するバッチ制御
合成ポリマーの製造プロセスでは、バッチ品質と生産性に対するリスクが最も高くなるのは反応中です。インラインラマン監視により、モノマー転化率やミクロ構造の変化をリアクタ内で継続的に把握できるようになることで、制御はラボ結果を待つ事後対応型から、各バッチの実際の反応状態に基づくリアルタイム対応型へと変わります。バッチ運転中に終点を検出できるため、事後のラボ分析結果を待つことなく、実際の反応状態に基づいてより早い段階で終了判断を行えます。また、規格外品が発生する前に補正対応を実施できるため、反応後ではなく反応中に適切な判断を反映できます。
これにより、バッチサイクルの見通しが立てやすくなり、物性制御の精度が向上するとともに、リアクタの実効処理能力も高まります。その結果、バッチ終了後の補正に頼るのではなく、プロセス設計に基づいてコスト削減と空時収率の向上を実現できます。
反応可視化から具体的な生産効果へ
SSBRおよびESBRの重合プロセスでは、判断の遅れがショートストップの早期適用やバッチ保持時間の長期化を招き、サイクル時間の延長、ばらつきの増加、収率低下につながります。インラインラマン分光法による監視では、終点をより高い精度で検出し、ミクロ構造を継続的に把握できるため、品質の安定化を図りながらバッチ時間を短縮できます。
日々の操業において、以下のような効果が期待できます。
- 終点検出とバッチリリースの早期化
- バッチ間のばらつきの低減
- 物性を維持しながら収率を向上
- サイクル時間短縮によるリアクタ稼働率の向上
- 手動サンプリング削減による安全性向上
これらの効果は、後工程での補正によって得られるものではなく、バッチ運転中の適切な判断によって実現されます。
実際には、終点をより早い段階で確実に判断できるようになることで、リアクタ1基あたりの年間販売可能量を増やすことができます。つまり、反応可視化によって得られる情報を、具体的な経済効果へと結び付けることが可能になります。
合成ゴムプラントでこの価値を実現する方法
インラインラマン分光法は、以下のような構成で導入されます。
- ATEX認証ラマン分光計と浸漬プローブまたはバイパスプローブ
- 高温・高圧条件下での連続測定
- ガスクロマトグラフィ(GC)および核磁気共鳴(NMR)によって検証されたリアルタイムスペクトルモデル
- 分析モデルやプロセス理解を維持しながら、ラボ→パイロット→製造へと段階的に展開
ラマン分光法は、既存の制御システムを置き換えるものではありません。これまで見えなかった反応変数を可視化し、バッチ運転中の制御や最適化に活用できるようにすることで、既存システムを補完します。
合成ゴム重合での導入実績
インラインラマン監視は、ブタジエン系ゴムやニトリルブタジエンゴムをはじめとする合成ゴムプロセスで、数十年にわたり活用されてきました。モノマー転化率やミクロ構造をリアルタイムで測定することで、新しいグレードのラボ開発から実生産への移行を迅速化し、Tgに影響する重要な物性をより安定して制御できるようになります。また、危険な工程での手動サンプリングを削減することで、操業の安全性向上にも貢献します。
Endress+Hauserが選ばれる理由
Endress+Hauserは、プロセス分析技術(PAT)を重合プロセスに直接組み込むことで、合成ゴムメーカーによる安定性と生産性を両立したバッチ運転の実現を支援します。
- 重合およびエラストマー化学に関する深い専門知識
- 危険環境に対応する堅牢なラマンシステム
- アプリケーションエンジニアリングに関する豊富な知見と長期的なパートナーシップ
- 強力なローカル技術サポートを備えた広範なグローバルサービスネットワーク
開発から本格生産まで、Endress+Hauserは、各バッチを制御可能な段階で適切に管理できるよう支援します。