ビールは、年ごとに、そして収穫によって変わる自然に育った生産物を使用して醸造されます。醸造者は、品質の安定したビールを生産するためにこれらの変化に対応する必要があり、さらに、顧客の期待に応えるためにビールの味も毎年同じでなければなりません。この変動する目標を達成するには、多くの経験が必要です。そして、これこそがビールの醸造技術です。
重要な事実
~20億
ヘクトリットル
のビールが2019年に全世界で生産されました。 一貫して安定した製品品質はすべての醸造所にとって重要です。 この目標を達成するためにEndress+Hauserの経験とノウハウを活用してください。 出展: www.statista.com
醸造プロセスの改善方法をご紹介します

ビール醸造所
デンプンを麦芽糖に効率よく変換する必要があります。特定のプロセス内で適切なタイミングを見つけるには、革新的で正確な測定技術が欠かせません。
この分野における弊社の専門知識
Endress+Hauserは、ビール工場の各プロセスを最適化するために最大級の製品ラインナップを提供します。
- Memosensテクノロジーと組み合わされた

発酵
発酵の目的は、麦芽糖をアルコールに変換することです。信頼性の高い温度、エキス、およびアルコールの測定や発酵プロセスの監視は、すべてのバッチで品質を一定にするためには欠かせません。
この分野における弊社の専門知識
超高速応答時間に対応するサニタリ設計の高品質な測温抵抗体が、最適な温度制御を保証します。発酵プロセスにおけるすべての関連パラメータを連続して測定することで、信頼性の高いラボレベルの精度の情報をリアルタイムで取得できるため、高精度なプロセス制御が可能になります。
- 温度制御の向上をEndress+Hauserのデジタル温度計iTHERM TM411で実現
- 発酵プロセスをマルチセンサ計測機器

ろ過
珪藻土は品質にばらつきがあるため、従来のろ過プロセスの主な課題は、珪藻土ろ過に関連していました。また、有害かつ大量の排水が発生するため、取扱いや廃棄の問題があります。
この分野における弊社の専門知識
差圧はフィルタ性能を示す一般的なインジケータです。従来型の差圧伝送器または電気式差圧システムにより、必要な信頼性が確保されます。
- 電気式差圧システムDeltabar FMD71により信頼性の向上とフィルタ性能の最適化が可能

微生物検査によるビール品質の確保
醸造プロセスの複数のステージにおいて、腐敗性細菌による微生物汚染が発生するおそれがあります。微生物汚染は、原料、製品自体、または醸造環境に影響を及ぼします。このため、発酵タンクや瓶詰めライン、醸造水などの重要な地点で試験を行うことが不可欠です。従来は、腐敗性細菌の検出は主に時間のかかるラボでの試験に依存していました。
しかし、Endress+Hauserは、より効率的なソリューションとしてEndress+Hauser BioSense分析システムをご提供します。この革新的なシステムは、腐敗性細菌、微生物汚染、さらには病原菌までをもPCR検査で検出します。コンパクトなデザインかつシンプルなDevice BAB00により、現場での即時分析において応答時間が大幅に短縮され、是正措置を迅速に講じることが可能になります。この革命的な醸造の品質管理アプローチにより、品質と効率性の両方が改善されます。

定置洗浄(CIP)の最適化
CIP濃度は食品の安全性にとって重要ですが、洗浄剤の使用や排水処理コストにも大きな影響を与えます。
この分野における弊社の専門知識
高精度の導電率測定により、必要な濃度を正確に計算することが可能です。タンクサイズやユーザー設定に応じた各種のオプションを使用して、腐食性のある化学薬品のレベル測定を実行できます。
- 弊社の導電率変換器に装備された非常に高速な温度補償機能により、ビール/水の移行に際してビール損失を最小限に抑えることができます。
- 最も一般的な静圧レベル測定およびレーダーレベル測定の測定原理を使用できます。
- 定置洗浄(CIP)プロセスを最適化する、より革新的なセンサ技術をご紹介します。
特長
醸造所における品質管理と品質保証を実現する信頼性の高いEndress+Hauser製機器は、理想的なプロセスに必要なデータを提供するとともに、ビールのトラッキングとトレーサビリティに適したソリューションをサポートし、製品の損失を最小限に抑えます。Endress+Hauserの経験豊富な産業およびアプリケーションのエキスパートが、重要なパラメータに適したプロセス計装の選定をお手伝いします。
重要な事実
52週間
重要なパラメータに最適な計装により、安定した製品品質とプロセスが実現
重要な事実
30%
CIPプロセスで使用する水と化学薬品を削減
重要な事実
100%
業界規格および規制に完全準拠
弊社の製品
Endress+Hauserは日夜、常に高品質なレベルでの醸造プロセス実行をサポートします。弊社の最先端のセンサ技術が醸造産業を支援します。プロセスセンサの継続的な精度の向上、および高い繰返し性により、最も効率的な方法でのプロセス実行が可能になります。Endress+Hauserの提供するメリット:
- 安定したビール品質
- 信頼性の高いプロセス計装
- 原料の効率的な使用