Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

高機能 × コンパクト設計

― エアマン社がPicomag Inline流量計に信頼を託す理由

食品業界では、限られたスペースでの設置が珍しくありません。だからこそ、製造現場では、用途に合った性能を備えながらも、機能性を損なわないコンパクトな設計の計測機器が求められています。Endress+HauserのPicomag Inline流量計は、まさにこの課題に応える製品です。Bluetoothによる迅速な設定、温度・導電率の同時測定、そして柔軟な設置性を備え、狭い場所でも妥協なく機能を発揮します。その革新性とデザインが評価され、Picomagは2018年にRed Dotデザイン賞を受賞しました。

エアマン社は、ドイツ国内でも有数の乳業メーカー @Endress+Hauser

エアマン社は、ドイツ国内でも有数の乳業

Ehrmann AGはエンドレスハウザーのPicomag流量計に信頼を置いています。 @Endress+Hauser

エアマン社は、Endress+HauserのPicomag Inline流量計に信頼を寄せています。

ユーザーのメリット

  • Bluetoothで素早くワイヤレス設定 ― アクセスしにくい場所でも簡単操作

  • SmartBlueアプリで、機器操作も診断もスムーズに ― Bluetoothで素早くアクセス

  • 見やすく使いやすい大型ディスプレイ

ダニエル・フロメル氏(ドイツ・エアマン社)

期待していた機能・性能・設計、そのすべてをPicomag Inlineが実現してくれました。

ダニエル フロメル, エンジニアリングプロジェクト責任者
エアマン社(ドイツ・バイエルン州)

お客様の抱える課題

最新の乳製品工場では、製品の損失や漏れを防ぐために多大な労力を費やしています。このため、多くのポンプ送りプロセスでは、封水とともにスライドリングシールを使用して最適な圧力を保持し、密封機能を維持しています。これによって、廃水への牛乳の漏出を防ぐだけでなく、牛乳に封水が混入することを防止できます。これらのポンプでは設備スペースが狭いため、しばしば信頼性の高い流量測定の確保が困難になります。

エンドレスハウザーのソリューション

Picomag Inlineは、コンパクトな設計により、設置スペースが限られている環境でも、機能性を損なうことなく容易に取り付けることができます。特にスペースが限られる現場では、その利便性が際立ちます。この機器は、ポンプの安定した動作を確保するために、シール水の量を安全かつ高精度に監視します。流量や積算値に加えて、温度も見やすいディスプレイに表示され、現場での確認がスムーズに行えます。さらに、ディスプレイは設置状況に応じて自動的に水平位置に調整されるため、どの角度からでもパラメータを最適な状態で読み取ることができます。