Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

付着物の監視

地下水採取時により多くの有益なプロセス情報を取得可能

あるドイツの水処理施設では、井戸の詰まりによって予期しないダウンタイムが発生するという問題に直面していました。Heartbeat Technologyの付着物インデックスを備えたPromag W 400を使用することで、地下水採取プロセスにおける水酸化鉄の付着物をうまく監視できるようになりました。この新機能により、プロセスを中断することなく、付着物を確実かつ継続的に監視できるため、メンテナンス計画が改善され、洗浄サイクルの最適化、ダウンタイムの短縮、プロセスの効率向上が実現します。

付着物が形成されたPromag W計測チューブの写真 ©Endress+Hauser

改善結果 

  • 最初の1年間の付着物を評価した後、より正確な井戸のメンテナンス計画が確立されました。

  • 洗浄プロセスの追跡および短縮も可能でした。

  • さらに、お客様が設定した自己定義のスイッチポイントにより、付着物の形成が予想より速かった場合に、計画されたプロセスメンテナンスを開始します。

  • また、継続的なプロセスの監視により、予期しないダウンタイムが減少し、プロセスを制御するための信頼性が高まります。

お客様の課題

地下水に含まれる水酸化鉄の沈殿に起因する付着物は、経年劣化の問題として一般的です。水に溶解した酸化鉄(II)は酸化して酸化鉄(III)になり、これは、たとえば、井戸、パイプ、あらゆる流量計の中で沈殿します。付着物が危機的なレベルにまで達していることにお客様が気付かなかった場合、測定信号の中断やプロセスの詰まりにより、不意のダウンタイムに驚されることになります。また、パイプ直径が小さくなることで圧力損失が発生し、エネルギー損失によるコストの増加につながります。

エンドレスハウザーのソリューション

この問題を解決するために、Heartbeat Technologyの付着物インデックス監視機能を備えたPromag W 400が、お客様の井戸水採取パイプに設置されました。
監視機能により計測チューブ内の導電率分布の分析が行われ、付着物の厚さに比例するインデックス値が計算されます。これにより、操作または洗浄プロセス中の付着物の増加または減少を監視できます。インデックス値は、0%~100%で表示されます(検出可能な付着物なし/最大)。

付着物インデックスの繰返し性

12ヶ月間のサイクル2回にわたって、お客様のアプリケーションにおける水酸化鉄の付着を継続的に監視しました。隔月で付着物の厚さを測定し、インデックス値との比較を行いました。12ヶ月後に洗浄を実施して、さらに12ヶ月の間に付着物インデックス値と付着物の厚さを比較しました。そこで、初年の結果を確認することができました。同じ流体に対して値が同じになり、したがって繰返し性が証明されました。

お客様にとってのさらなる利点

ポンプの性能低下や低流量など、その他のパラメータに加えて、付着物インデックスを監視することで、予期しないダウンタイムを回避するための井戸の最適な洗浄時間を推定できるようになりました。さらに、この機能により、電極が綺麗な状態であるかを正確に把握できるため、洗浄プロセスの時間を短縮できます。