要約
日常生活のデジタル化は、常に私たちの行動に変化をもたらしています。たとえば、カスタマーサポートのボットによって、サービスが迅速化/効率化されています。 AIは、多くの問題を自律的に解決できる段階にまで進化しています。 雇用喪失に対する懸念は理解できますが、オートメーションはより高度なスキルを必要とする新たな役割も創出しています。 デジタルトランスフォーメーションは、産業アプリケーションを含むあらゆる分野で加速しています。 それでもやはり、新しいトレンドが生まれるたびに、「受け入れる準備はできているのか?」という問題が浮上します。デジタルトランスフォーメーションとは何を意味し、それが業務をどのように変革できるのかについて考えてみましょう。
プロセス産業におけるデジタルトランスフォーメーションとは、一般的に、デジタル技術をあらゆる業務に戦略的に統合し、効率、信頼性、価値創造を根本的に改善することと定義されます。既存のプロセスをデジタル化するだけでなく、データ、接続機能、高度な分析を活用して、バリューチェーン全体にわたってよりスマートな意思決定と性能の最適化を実現することを意味します。
デジタルトランスフォーメーションの意味を簡潔に答えることは、その影響範囲がビジネスの状況や環境に応じて異なるため、困難な場合があります。ここでは、以下のように定義します。
プロセス産業におけるデジタルトランスフォーメーション
プロセス産業におけるデジタルトランスフォーメーションとは、アプリケーションやワークフローにデジタル技術を組み込み、運用上の性能を向上させて測定可能なビジネス価値を提供することを意味します。
実際の例を考えてみましょう。これまではフィールド機器を点検する場合、プラントに出向き、フィールドコミュニケータを接続して機器のステータスを診断する必要がありました。しかし、健全性 監視システムなどのデジタル技術を活用すると、この情報をハンドヘルド機器で即座に取得できます。さらに、フィールド機器をクラウドベースのIIoTエコシステムに接続することで、診断データやその他のデータをリモートで受信できるため、現場に訪問する必要がなくなります。この変革により、時間とリソースの節約だけでなく、プロアクティブメンテナンスも可能になり、アセットの信頼性が向上します。
デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの違いとは?
プロセス産業では、これらの用語は同じ意味で使用されることがよくありますが、それぞれコンセプトが異なります。
デジタイゼーション
定義 :アナログ情報をデジタル形式に変換すること。これには、テキスト、音声、信号などの非デジタル素材をバイナリコードに変換することが含まれます。たとえば、標準的な通信プロトコルを使用して、アナログセンサ信号をデジタル信号に変換することです。目的 :データの電子的な保存、処理、送信を可能にすること。 デジタライゼーション
定義 :既存のプロセス、ワークフロー、ビジネスモデルを改善するためにデジタル技術を利用すること。リアルタイムデータと接続機能を活用して運用効率を高め、エンドユーザーに価値を提供することに重点を置きます。例 :予知保全ツールを導入し、センサデータを活用してダウンタイムを削減します。 デジタルトランスフォーメーション
定義 :組織全体にデジタル技術を統合し、業務や価値提供の仕組みを根本的に変革する、包括的かつ戦略的なアプローチ。プロセス産業においては、よりスマートな意思決定と性能の最適化を実現するために、クラウドベースのソリューション、高度な分析、サブスクリプション型サービス(Solution-as-a-Service)などがよく利用されます。目標 :漸進的な改善ではなく、イノベーション、俊敏性、長期的な競争力の推進。
デジタルトランスフォーメーションへの取組みを開始する方法
デジタルトランスフォーメーションへの取組みを開始するにあたって、既存のシステムの全面的な見直しは必要ありません。なぜなら、デジタルソリューションの最大の利点の1つは、その拡張性であるためです。インフラ全体を置き換えるのではなく、小規模な導入から開始して徐々に拡張していくアプローチが推奨されています。
すでにプロセスが確立されている場合は、アセット監視やデータ可視化など、デジタル化によってすぐに価値を提供できる領域を1つ特定します。そこから、成長できる基盤を徐々に構築していきます。この段階的なアプローチにより、リスクを最小限に抑え、混乱を軽減し、各段階で測定可能な価値やメリットを確保します。
たとえば、Netilion のようなデジタルサービスを利用する場合、限られた範囲から始めて、必要に応じて規模を拡大していくことができます。Netilionデジタルサービスには無料バージョンが用意されており、数台のフィールド機器と接続して試験的に利用することができます。これにより、アセットの健全性や性能に関する有用な情報を直接取得できます。価値やメリットを感じることができた場合は、たとえばオフライン環境から完全な接続環境へと移行することも可能です。追加のエッジデバイス を使用すると、クラウドベースの包括的な機器データベースを構築でき、高度な分析や最適化が可能になります。
Netilion の各デジタルサービスは、デジタルトランスフォーメーションを実現するための拡張性に優れたモジュール式のアプローチであり、プラントにおいてアセットの接続、情報の一元化、実用的な情報の取得を可能にします。プロセスの透明性、アセットの健全性監視、データアクセスの向上を支援し、ほぼリアルタイムの性能追跡と在槽管理をサポートします。クラウドベースのソリューションを既存のインフラと統合することで、これらのサービスを活用して手動作業を削減し、メンテナンス戦略を最適化して、正確な最新情報により意思決定を強化できます。さらに、相互運用性により、他のシステムとのシームレスな統合が保証され、効率、信頼性、長期的なオペレーショナルエクセレンスを推進するコネクテッドエコシステムを構築できます。
Netilionがお客様の業務をどのように変革できるかについては、こちら をご覧ください。また、デジタルトランスフォーメーションへの取組みについてご相談いただく場合は、弊社までお問い合わせください 。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Netilionは工業用プロセス向けに開発された、受賞歴のあるIIoTエコシステムです。物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、現場の重要な情報をお客様にいつでもどこへでも送ることができます。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催
オンライン
2025年12月17日 分光分析セミナー検量線モデルの考え方編 オンライン開催のお知らせ
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる