Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
お客様のデジタルソリューションの重要性は急速に高まっています。そのためには、Endress+Hauserは、業界最高基準の認証取得が必要だと考えました。Endress+Hauser Digital SolutionsのマネージングディレクターであるRolf Birkhofer博士は、「Endress+Hauserのデジタルソリューションのコンピテンスセンターとして、ISO 27001認証を取得できたことを誇りに思います」と述べています。
この国際規格は、組織によって生成および処理される情報の機密性、整合性、および可用性を保護するための構造的アプローチを提供します。この規格を基盤としてEndress+Hauserは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を作成し、あらゆる種類の情報、データ、およびシステムを保護し、継続的に最適化するプロセスを導入しました。
Achieving ISO 27001認証の取得には、リソースの確保と投資が必要です。Birkhofer博士は動機の説明の中で、「最終的に弊社のリスクを低減し、ビジネスプロセスを最適化することになるため、私達は喜んでこの取り組みに着手しました。しかし、それ以上に重要な点は、お客様との信頼関係を築くことです。これらの対策により、Endress+Hauserは脅威を確実に検知し、お客様のデータを積極的に保護できるようになりました」と語っています。
Endress+Hauserは3年前、業界初の企業の1つとして、同社のウェブベースサービスが特別に定義された基準に準拠して運営されていることを保証するStarAudit認証を取得しました。また、国際的なISO認証は包括的なアプローチを必要とし、個々のアプリケーションのみでなく、Endress+Hauser Digital Solutionsの影響を受けるすべての活動が考慮されていることを保証します。
このような取り組みの一環として、NetilionクラウドソリューションはISO 27017認証を取得し、新たなマイルストーンを達成しました。この認証は、Endress+HauserのIIoTエコシステムがクラウドサービスのすべての要件を継続的に満たしていることを保証します。
ファイルサイズ: |
4 MB |
ファイル名: |
EH_08-04-21_ISO 27001 certification.zip |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global