冷却流体の品質監視で信頼性の高いデータセンターの冷却システムを実現
AIや高密度負荷に液冷で対処するデータセンターでは、機器の保護、エネルギー使用の最適化、ダウンタイム防止のために冷却流体の品質の連続監視が不可欠となっています。
はじめに
流体品質の連続監視でデータセンターの冷却性能を確保
クラウドコンピューティングや人工知能(AI)、テンソル処理装置(TPU)、画像処理装置(GPU)の普及による負荷の急速な増大は、かつてないほどデータセンターの電力密度を押し上げつつあります。その結果、従来の空冷から、ダイレクトチップ(D2C)、リアドア熱交換器(RDHx)、浸漬冷却といった液体ベースの冷却アーキテクチャに移行する事業者はますます増えています 。液冷は熱除去効率を大幅に向上させますが、一方で運用上の新たなリスクを孕んでいます。
データセンターのほとんどの液冷システムでは、凍結やファウリングから設備を保護するためにグリコールなどの添加剤を含む水ベースの流体を利用しています。信頼性の高い運用を確保するには、これらの流体が化学的に安定し、清浄で所定の制限値内に留まっている必要があります。たとえわずかな偏差であっても腐食、ファウリング、微生物の繁殖、熱伝導率の低下、ひいてはエネルギー使用量の増加や計画外のダウンタイムにつながりかねません。
D2C冷却のような高性能アプリケーションでは、通常、熱特性に優れた低粘度の脱イオン水または超純水が推奨されます。 ただし、これらはイオン含有量が少ないため汚染や物質間の相互作用の影響を受けやすく、したがって腐食や化学的に不安定になるリスクが高まります。そのため、性能を維持するには、厳密な材質の適合性とpH、導電率、汚染レベルなどの重要なパラメータの連続監視 が必要です。
継続的な冷却流体の品質監視と水質分析 により、信頼性が高く、効率的かつ持続可能なデータセンターの運用に必要な可視化が可能になります。Endress+Hauserの産業用途向けの測定ソリューションは、一次熱除去回路から二次冷却回路、ラックレベルの冷却回路に至るまで、冷却ループ全体にわたってオペレータをサポートします。
プロセス概要
データセンターの液冷システムの最適化における水質分析の重要な役割
©Endress+Hauser
水質分析は、オペレータによる水質監視、化学的バランスの維持、エネルギー消費量の削減をサポートすることで、データセンターの冷却システムの最適化で重要な役割を果たします。
©Endress+Hauser
情報
液冷システムでは流体の品質が稼働時間に直接影響を及ぼす要因に
高密度AIやGPUの負荷に対処するためにデータセンターの冷却システムが空冷から液冷に移行するにつれ、冷却流体が熱制御チェーンの重要な一部になりつつあります。液冷システムはプロセッサの近くの熱を吸収して熱交換器を介してそれを伝達します。これはつまり、冷却流体の状態が温度安定性と動作信頼性に直接影響するということです。冷却流体の品質はもはやバックグラウンドのユーティリティに関するものではなく、稼働時間、効率、設備保護に影響を及ぼす可能性のあるものとなっているのです。
大規模なデータセンターの多くは、相互に接続された冷却スキッドや中央のユーティリティビルに依存しています。流体の状態が継続的に可視化されていなければ、温度ドリフトやアラームが作動するまで効率の低下や汚染に気がつかない可能性があります。リアルタイム監視により、オペレータは冷却性能を熱負荷の変化に合わせて調整できるため、エネルギーの浪費につながる過冷却と過熱のリスクを高める冷却不足の両方を回避することができます。
業界の慣行から、液冷システムの監視は少数の主要な指標に重点を置いた方が効果的であることがわかっています。pHから化学的安定性を確認でき、導電率は冷媒の組成変化の検知に役立ち、濁度は清浄度や粒子負荷を示します。これらのパラメータは、冷却流体の健全性の評価や冷却性能の安定した予測のための実用的な基準となります。
Endress+Hauserは、冷却スキッド用に設計されたマルチパラメータ水質分析ソリューションでこれをサポートします。通常は、Liquiline CM444マルチパラメータコントローラ とMemosens pHセンサ 、導電率センサ 、濁度センサ を組み合わせて、連続測定、信頼性の高いトレンド分析、データセンターの監視システムへのシームレスな統合を実現します。 1台の伝送器で3つのパラメータを組み合わせることで配線要件および全体的な設置面積を低減でき、リレーなどの出力を追加することで使いやすいインタフェースの機能がさらに向上します。Heartbeat Technology に対応する診断機能が組み込まれているため、システムの可用性と稼働率も向上します。迅速なアラーム機能を備えた連続監視で偏差を早期に検出することが可能で、不具合が起きてから介入するのではなく、予防保全型のメンテナンス戦略を実現できます。
情報
pHの監視は液冷ループの腐食リスクの制御に役立ちます
pHは、冷却流体の化学的性質に関する最も重要な指標のひとつです。データセンターの液冷システムでは、冷媒は絶えずパイプや熱交換器、冷却プレート、センサに接触しています。pHドリフトが許容範囲外になると腐食のリスクが高まり、時間が経つにつれて測定の信頼性に影響を及ぼす可能性があります。温度測定の関連資料では、液体冷媒はセンサの腐食や汚染に関係し、化学的条件を適切に制御しなければ精度の低下や製品寿命の短縮につながる恐れがあることも示されています。
大規模な分散型冷却システムではわずかな化学的不均衡が複数のループに広がる可能性があるため、腐食は特に重大なリスクです。pHの連続監視によって、化学的なドリフトを早期に警告し、オペレータはアセット健全性や冷却効率が損なわれる前に対策を講じることができます。これは、特にデータセンターの規模が大きく熱的余裕が小さい場合に重要です。
デジタルpH計もより効率的なメンテナンスに役立ちます。オペレータは、定期的なサンプリングだけに頼るのでなく、時間の経過に沿ったpHのトレンドを分析して運転イベントと偏差を関連付け、より正確な是正措置計画を立てることができます。これにより、不要な流体の交換が減って、安定した長期的な運転が可能になります。
Memosensテクノロジーを用いたEndress+HauserのデジタルpHセンサはこのような連続監視用に設計されています。Memosens CPS11E などのセンサは校正およびプロセスデータをデジタル形式で保存し、トレンド分析や予知保全をサポートします。Liquiline CM444 などのマルチパラメータ伝送器を統合することでpH測定が加わって、より幅広い冷却流体の品質監視が可能になるため、設備の保護と信頼性の高い冷却性能を実現できます。
/
情報
導電率の監視で冷却の制御や異常検知を改善
導電率は、冷却流体の溶存物質量を把握するための迅速かつ安定した測定値です。冷水、または水とグリコールの混合物を使用するデータセンターの冷却システムでは、導電率を監視することで濃度低下、汚染、意図せぬ混合を示す可能性のある冷媒の成分変化を検知できます。この変化は、熱伝導率やシステムの長期的な信頼性に影響を及ぼす可能性があります。
液冷システムは複雑かつダイナミックです。温度監視のみであれば、流量、熱負荷、動作条件の変動によって流体劣化の初期兆候を見落とす恐れがあります。導電率によって可視化が強化されるため、オペレータは、性能に関する問題やエネルギー消費量の増加が生じる前に異常を特定できます。
時間の経過に沿った導電率のトレンド分析は、複数の冷却スキッドおよび施設間の一貫性の維持にも役立ちます。導電率に温度と流量のデータを組み合わせると、プロセス条件や流体品質に問題が生じた場合に冷却性能まで影響が及ぶかどうか判断する目安になります。
Endress+Hauserは、Memosens CLS82E導電率センサ などのデジタルセンサでデータセンターの液冷システムの導電率監視をサポートします。これらのセンサをLiquiline CM444 に接続することで、リアルタイム測定が可能になり、またデジタルデータの一貫性を確保できます。さらに、冷却アプリケーションに使用されるPicomag やProline Promag W 300 といった一部の電磁流量計では、導電率を追加変数として加えることで、複雑化することなく各測定点の値を増やすことも可能です。
/
情報
濁度監視で熱伝導率を維持
データセンターの液冷システムの安定した熱伝達には清浄な冷却流体が不可欠です。時間の経過に伴って懸濁粒子、微生物の繁殖その他の汚染物質が蓄積されてフィルタの負荷が増加し、ファウリングの発生や冷却効率の低下につながることがあります。データセンターの冷却システムに関するホワイトペーパーでは、水質の低下やデブリはコンポーネントに損傷を与え、熱伝導を低下させ、最終的にはシステムの信頼性に影響を与える可能性があることが明らかにされています。
濁度監視により、冷却ループ内の粒子レベル上昇の兆候を早期に検知することができます。濁度トレンドを利用すれば、オペレータは、フィルタの目詰まりや熱交換器の劣化が生じてから対処するのではなく、清浄度に関する問題を早期に特定して的を絞った措置を講じることができます。これにより、冷却システムの運用がより円滑になり、計画外のメンテナンスが減少します。
最先端のデータセンターでは冷却性能のわずかな変化もエネルギー使用や熱安定性に大きな影響を及ぼしかねないため、低レベル濁度測定が特に重要です。連続監視により、オペレータは徐々に進む汚染と突発的な汚染を区別し、より的確な意思決定を行うことができます。
Endress+Hauserは、Memosens CUS52D のような低濁度を高い信頼性で測定可能なデジタル濁度センサを提供しています。Liquiline CM444 のようなマルチパラメータプラットフォームでpHおよび導電率の測定と組み合わせることで、濁度監視は、清浄な冷却ループと安定した熱伝導性能を維持するための包括的な冷却流体品質戦略の一部となります。
/
情報
流量測定は流体の品質と実際の冷却性能を関連付けます
実際の冷却性能を把握するには、流量条件と一緒に冷却流体の品質を評価する必要があります。綿密に調整された冷媒であっても、流量が不安定であったり不十分であったりすれば熱を効果的に除去することはできません。データセンターの冷却システムのアプリケーションに重点を置いた分析では、最先端のデータセンターは、限られたスペース、多様な冷却アーキテクチャ、厳しいセキュリティ要件に対処する一方で、正確な流量監視の需要の高まりに直面していることが明らかになっています。
擾乱は急激な温度上昇や冷却装置への負荷につながる可能性があるため、流量の安定が重要です。さらに、適切な計装が選択されていなければ、圧力損失が生じてポンプのエネルギー消費が増加し、全体的な効率の低下を招くことがあります。正確かつ損失の少ない流量測定は、熱性能とエネルギー効率の両方の目標達成に役立ちます。
温度、流体品質の測定、流量データを関連付けることで、オペレータは冷却能力とシステムの健全性をより明確に把握できます。統合されたビューにより、冷却ループが意図した性能を発揮しているかどうかの検証や、情報に基づく意思決定が可能になります。
Endress+Hauserは、データセンターの冷却システムのさまざまな箇所に適した電磁流量計を提供しています。Picomag は二次ループや限られた設置スペース向けに設計されており、データセンターの環境で一般的に求められる厳格な運用要件およびサイバーセキュリティに要件に対応するため、Bluetooth機能を工場出荷時に無効化した状態で出荷されます。Proline Promag W 300 は一次ループや大口径の配管向けで、圧力損失がなく、直管長が不要で双方向の流量測定が可能です。これらのソリューションを組み合わせれば、流体品質のデータと実際の冷却性能の関連付けに役立ちます。
/
情報
信頼性の高い温度測定で効率およびPUE両方の目標を達成
温度は、データセンターの冷却システムの主要な制御変数です。冷却システムはデータセンターの総エネルギー消費量の最大40%を占めることがあり、電力使用効率(PUE)の向上と計算負荷に使用できるエネルギーを最大化するには正確な温度測定が不可欠です。液冷システムでは熱負荷やダイナミックフローが急激に変化するため、安定した効率的な動作を維持するには、迅速かつ信頼性の高い温度データが必要です。
温度測定値のばらつきや遅延は過冷却や冷却不足につながる可能性があり、いずれも効率低下および運用リスクの増大を招きます。アプリケーションに適さない液体冷媒を使用すると、時間が経つにつれてセンサの材質に影響が出ることがあるため、センサの配置や設計も重要です。
高精度の温度測定により、オペレータは冷却制御の微調整、熱条件の安定化、電力使用効率の向上が可能になります。温度データと、流量および流体の品質に関する情報を組み合わせると、冷却システムの動作をより正確に把握することができます。
Endress+Hauserは、産業用の温度計および伝送器の幅広い製品ラインナップでデータセンターの冷却システムの温度測定をサポートします。ソリューションには、堅牢なプロセス測定を可能にする従来のサーモウェルや直接浸漬型の温度計(RTDまたは熱電対)に加え、プロセスへの浸入を回避できるiTHERM SurfaceLine TM611 などの非接触オプションがあります。このユニークな温度測定用クランプにより、特に設定中の汚染リスクを最小限に抑えることができ、長期的なプロセス接続が不要な追加の測定が便利です ウェイク周波数の計算が不要で配管の規定もありません。TM611は電子補償(他の表面温度や測定時のクランプなど)が不要で、従来のサーモウェルに比べて性能を犠牲にすることなく表面温度の測定が可能です。これらの手法を利用して、さまざまな冷却アーキテクチャで信頼性の高い温度監視を実現します。
データセンターの冷却温度測定の複雑さを軽減
データセンター液冷システム向けのEndress+HauseのiTHERM SurfaceLine TM611について詳しく見る
FAQ
データセンターの液冷システムの冷却流体の品質に関する主な質問
データセンターにおいて冷却流体の品質監視が重要なのはなぜですか?
冷却流体の品質は熱伝導率、機器の保護、システムの信頼性に直接影響します。流体の品質が低ければ、腐食、ファウリング、エネルギー消費量の増加につながる可能性があります。問題の早期検知や安定した運用には連続監視が役立ちます。
通常監視する液冷システムのパラメータにはどのようなものがありますか?
通常監視されるパラメータはpH、導電率、濁度です。これらは、データセンターの冷却ループで使用される冷却流体の化学的安定性、汚染、粒子負荷を評価する際の指標となります。
水質分析はエネルギー効率の向上にどのように役立ちますか?
冷却流体を清浄で化学的に安定した状態に保つことで熱伝導率が向上します。これによりポンプおよびチラーの負荷が軽減され、データセンターのエネルギー使用の最適化、電力使用効率(PUE)の向上につながります。
液冷システムは空冷システムよりもリスクが高くなりますか?
液冷はリスクが高いと言うより、空冷とは異なるリスクを孕んでいます。冷却効率が向上する一方で、漏れ、腐食、汚染を防止するための流体品質の正確な監視が必要です。これらのリスクは適切な測定によって軽減できます。
Endress+Hauserはどのようにしてデータセンターの冷却アプリケーションをサポートしていますか?
Endress+Hauserは、データセンターの冷却システムに合わせてカスタマイズされた産業グレードの水質分析、流量および温度の測定ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、信頼性の高い運転、エネルギー効率の向上、長期的な設備保護に役立ちます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる