Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Endress+Hauserが横河電機のDCSを用いてEthernet-APLのマルチベンダー環境におけるスケーラビリティを検証 

Ethernet-APLが複雑なプラント環境で性能を実証

公開日 28.07.2026

Endress+Hauserは、Covestro、BASF、横河電機と共同で、Ethernet-APLの大規模スケーラビリティテストを実施し、検証範囲をより複雑で多様なプロセスオートメーション環境へと拡大しました。本テストは2026年5月、Reinach(スイス)にあるEndress+Hauser Digital Solutionsで実施されました。

これまでのマルチベンダーテストでは、主に多数のフィールドデバイスを接続した環境での検証に重点を置いていましたが、今回はシステムアーキテクチャ全体のスケーラビリティにまで検証範囲を拡大しました。今回初めて、横河電機の分散制御システム(DCS)「CENTUM VP」とアセット管理システム「Plant Resource Manager」を、大規模なEthernet-APL PROFINETテスト環境に統合しました。さらに、多様なフィールドデバイスやスイッチ、ネットワークインフラを組み合わせることで、より実際のプラント環境に近い構成としました。

実環境を想定した条件下でアーキテクチャのスケーラビリティを検証

これまでのテストでは、Ethernet-APLが最大負荷時でも十分な性能を発揮できることを確認してきましたが、今回のテストでは、より複雑なプラントアーキテクチャにおけるスケーラビリティの検証に重点を置きました。また、ピーク負荷時の検証に加え、複数日にわたる安定性テストも実施し、実運転を想定した条件下でネットワークが長時間にわたり安定して動作することを評価しました。

「今回で5回目となる大規模テストで良好な結果が得られたことで、Ethernet-APLが実際のマルチベンダー環境で求められる成熟度、スケーラビリティ、柔軟性を備えていることへの信頼がさらに高まりました」と、Endress+Hauserでプロダクトマネジメント部門のアドバンストエキスパートを務めるKarl Büttnerは述べています。

テスト環境には、以下が含まれていました。

  • マルチリング構成のEthernet-APLトポロジ  
  • より幅広いインフラコンポーネントの組み合わせ  
  • DCS、スイッチ、フィールドデバイスを含むマルチベンダーシステム統合  
  • プライベートVLANアーキテクチャを用いた、複数リング間でのアセット管理システムへのアクセスの検証  

マルチベンダーシステム統合の適用範囲を拡大 

横河電機の「CENTUM VP」システムの統合により、Ethernet-APLにおける検証済みDCS環境の適用範囲が拡大しました。また、Ethernet-APLスイッチや上位ネットワーク機器などのインフラコンポーネントを追加することで、拡大を続けるエコシステムにおける相互運用性がさらに実証されました。 

ユーザー企業主導の検証 

Covestroがテストを主導し、BASFがこれまでのテストで得た知見を提供することで、世界を代表する2つの化学メーカーは、スケーラビリティを重視した実環境に近い条件下でEthernet-APL技術を積極的に検証しました。これは、一貫したデータアクセス、システム間の相互運用性、ライフサイクル全体の可視性を実現するデジタル化の基盤として、Ethernetベースのフィールド通信への関心が高まっていることを示しています。

「Ethernet-APLは、弊社のデジタルトランスフォーメーションを支える重要な要素です。高速通信をフィールドレベルまで拡張し、業務全体のデジタル化に必要なデータの可視性と接続性を実現します。今回のスケーラビリティテストに積極的に参加したことで、実際の生産環境の複雑さを忠実に反映した条件下で本技術を検証することができました。

今回の成果により、大規模な産業環境への導入に向けた本技術の成熟度に対する信頼がさらに高まりました」と、Covestroの副社長兼プロセス制御技術部門長を務めるSebastian Mahler氏は述べています。

「2023年には、ABB、Honeywell、Siemensの制御システムと10台のフィールドスイッチを使用し、240台のPROFINET over APL対応デバイスを単一のEthernetリングに接続することで、BASFはスケーラビリティを実証しました。2025年には、Emersonもこれに加わりました。

今回のテストの成功により、Covestroが主導し、Endress+Hauser(Reinach、スイス)で実施された2026年のテストにおいて、横河電機の制御システムについてもスケーラビリティが実証されたことを確認できました」と、BASFの電気・計装エンジニアリング担当シニアマネージャーを務めるGerd Niedermayer氏は述べています。

ネットワーク構成の概要

相互運用性は、制御システム層、フィールドデバイス、Ethernet-APLスイッチ、およびネットワークインフラコンポーネント全体にわたって検証されました。テスト環境には、PRM(Plant Resource Manager)を搭載した横河電機の分散制御システム(DCS)「CENTUM VP」、Endress+HauserのAPL対応フィールド機器、SamsonのAPL対応ポジショナ、およびR. Stahl、Softing、Phoenix Contact、Pepperl+Fuchs製のEthernet-APLスイッチが含まれていました。

ネットワークインフラコンポーネントには、リング間でのアセット管理アクセスに対応するプライベートVLANを備えたHirschmann製スイッチと、メディア冗長性プロトコル(MRP)マネージャーとして動作するSiemens製SCALANCEスイッチが含まれていました。

以下の機器およびコンポーネント間で相互運用性が検証されました。

  • 分散制御システム(DCS)
  • 横河電機「CENTUM VP」および「PRM(Plant Resource Manager)」
  • フィールドデバイス 
  • Endress+Hauser製APL対応フィールド機器  
  • Samson製APL対応ポジショナ 
  • Ethernet-APLスイッチ 
  • R. Stahl製APLフィールドスイッチ(Ex Zone 1対応) 
  • Softing製APLフィールドスイッチ 
  • Phoenix Contact製APLフィールドスイッチ 
  • Pepperl+Fuchs製APLフィールドスイッチ 
  • ネットワークインフラコンポーネント 
  • Hirschmann製スイッチ(リング間のアセット管理アクセス用プライベートVLAN対応)  
  • Siemens製SCALANCEスイッチ(メディア冗長性プロトコル(MRP)マネージャー)  

同様のトピックを読む

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
EH_Ethernet-APL_2026-07-28.zip ZIP, 4.3 MB
download icon ダウンロード
Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

プレスリスト

Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

お問い合わせ先

経験豊富な当社エキスパートにご相談下さい

Martin Raab Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Kägenstrasse 24153 Reinach BL スイス
pictogram email メールの送信
Tel. (通常) +41 61 715 7722
Fax +41 61 715 2888