Endress+Hauserはテープカットのセレモニーを行い、アルザス地方のCernayに新設した建屋を正式に開設しました。
新設されたこの建屋には、フランスのEndress+Hauserのセールスセンターがあります。
アルザス地方のCernayのキャンパスに、Endress+Hauserの生産、販売、中枢機能が1ヶ所に集約されました。
現在、800名以上の従業員がCernayのキャンパスで共に働いています。最新のワークスペースは、コラボレーションやイノベーション、そして顧客との緊密な関係づくりを促進します。
Endress+Hauserは2026年10月2日、フランスのアルザス地方にあるCernayに新たなキャンパスを開設しました。開設のイベントには、顧客、パートナー企業、同社の従業員、企業や行政機関の代表者が出席しました。同社は1991年からCernayで世界中の顧客向けに流量計を製造してきました。Huningueのセールスセンターから約140名の従業員がCernayに移ったことで、生産、販売、中枢機能が1ヶ所に統合されました。
「この新しいキャンパスは、販売、サービス、生産部門の連携を促進するための最適な環境を提供します。これにより、顧客関係を強化し、イノベーションを推進するとともに、当社の長期的な成長を後押ししていきます」と、Endress+HauserグループのCEOであるPeter Seldersは述べています。Endress+Hauser監査役会会長であるSteven Endressは次のように付け加えました。「このキャンパスは、アルザス地方に根差した当社の長年の取組みと、未来への新たなビジョンを融合させたものです。これは、従業員、このアルザス地方、そして事業の持続可能な成長のために献身的に取り組んでいくという当社の姿勢を強く示した投資です」
連携と交流を促進する新キャンパス
床面積5,700平方メートルのこの新たな営業棟には、最新のワークスペースや会議エリアが設けられています。この施設には、カスタマーエクスペリエンスセンター、実践的なトレーニングを行うためのPTU(Process Training Unit)、多数の交流スペースや共用エリア、120席のホールなどが設けられています。最高水準の環境基準を満たすこの施設は、現地従業員と緊密に連携しながら開発されました。従業員は建設プロジェクトの計画段階から実行段階まで積極的に参加し、従業員の意見やアイデアが新しい職場環境の設計に反映されました。
持続可能性に配慮した建設プロジェクト
Endress+Hauserでは、新たな土地を舗装しなくて済むよう、既存の建物を解体して建設を行いました。解体の過程で生じた総重量1,405トンの資材のうち、96%が再利用またはリサイクルされました。敷地内の樹木はそのまま残すか、または植え替えによって保全されました。
さらに、この新しい施設はフランスの新築建造物に適用される環境規制RE2020の要件を満たしています。地熱エネルギーや太陽光発電設備、屋上緑化、エネルギー効率の高い冷暖房システムにより、以前のHuningue本社と比較してエネルギー消費量を約70%削減しています。本プロジェクトの実施においては、Endress+Hauserとアルザス地方の長年にわたる結びつきが重要な役割を果たしており、プロジェクトに参加した企業の95%が地元企業でした。
フランスにおけるEndress+Hauser
Endress+Hauserは1962年からフランスで事業を展開しており、同国で1,000名以上の従業員を雇用しています。同グループはCernayのキャンパス以外にも、Bordeaux、Lyon、Parisに販売拠点を設けています。また、Lyonにはプロセス分析技術の拠点もあります。さらに、子会社であるAnalytik JenaがParis近郊でラボ向けの技術ソリューション事業を展開しています。
キャンパスの主なデータ
- 敷地総面積:120,000 m²
- 従業員数:800名以上
- 営業棟の床面積:5,700 m²
- 解体廃棄物の再利用/リサイクル率:96%
- 旧本社と比較したエネルギー消費量の削減率:70%
- 建設プロジェクトに参加した企業のうち、アルザスの地元企業の割合:95%