風力タービンや太陽光発電所は再生可能エネルギーを生産します。しかし、無風の日や夜間には発電できないため、エネルギーを継続的に供給するには貯蔵が必要です。一方、晴天が多い地域の太陽熱発電所では、エネルギーの生産と貯蔵を組み合わせることができます。
これを可能にしたのは、熱エネルギー貯蔵(thermal energy storage:TES)機能を備えた集光型太陽熱発電(concentrated solar power:CSP)と呼ばれる技術です。最先端のCSPプラントの多くには、ソーラータワーの頂上にある集光器に日光を集める何万個もの反射鏡が設置されています。そこで、集光された太陽エネルギーによって、一般に溶融塩が使用される熱伝導流体が非常に高い温度まで加熱されます。この設計の利点は、費用対効果の高い手法でエネルギーをタンクに貯蔵し、夜間も発電用の蒸気生成システムに供給できることです。
米国再生可能エネルギー研究所によると、現在世界中で運用・建設中のCSPの設備容量は合計10.7ギガワットです。中国だけでも、CSPの設備容量は2030年までに15ギガワットに達すると予測されており、これは大型石炭火力発電所15基分に相当します。
非常に過酷なプロセス
ソーラータワーの電力システムは、熱、圧力、腐食がエンジニアリング上の課題となります。「熱伝導流体は、高温になるほど効率的に太陽光エネルギーを熱エネルギーに変換することができ、それを電力に変換できます」と、Endress+Hauser Chinaの電力産業担当マネージャを務めるSong Liは述べています。そのため、ほかの主なシステム同様、計装機器も550°Cを超える高温、高圧、塩の腐食性に耐える必要があります。「Endress+Hauserは、熱伝導流体および水/蒸気回路に関連するすべての測定変数に対応する計測機器を供給している唯一のメーカーです」と、Song Liは言います。これまでにEndress+Hauserが計装機器を提供した最大規模のプロジェクトでは、3,000台をはるかに超えるセンサが使用されており、これらのセンサが運転の信頼性と最大限の効率を確保する役割を担っています。