Enter at least 2 characters to start the search.

ドキュメントに関するお知らせ

弊社技術仕様書および取扱説明書誤記のご連絡と差し替えのお願い

 平素は格別のご高配をたまわり厚く御礼申し上げます。
 さて、弊社が3月下旬から10月上旬にかけて発行した技術仕様書、取扱説明書、簡易取扱説明書(以下ドキュメントとして記載)の製品仕様記載事項に誤記があることが判明いたしました。 つきましては、対象ドキュメントを下記の要領にて最新のドキュメント入手し、差し替えをして頂きます様、お願い申し上げます。
誤記につきましては、下記項目1のとおりです。 弊社側のドキュメント制作上の確認不足から、お客様にはご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げます。今後このようなことの無きよう、製造元とともに改善につとめてまいる所存です。
尚、製品を見積、販売、納入させて頂いた際に提出しております、見積書、納入仕様書記載等には誤記はございません。

1.ドキュメント中の誤記内容

(1)プロセス圧力に関する誤記

和文ドキュメントでは圧力単位の変換と共に数値をbar表記の数値から10分の1する事で、barとMPaの記載の整合性をとるべきところ、下記例のように数値の変換ないまま圧力単位のみbarからMPaに変更されている誤りがある。 (英文ドキュメントでは圧力単位をMPaではなくbarで表記をしている。 )
例) 誤:-1 ~ 3MPa (-14.5 ~ 43.5 psi) => 正:-0.1 ~ 0.3 MPa (-14.5 ~ 43.5 psi)

(2)±表記の記載漏れ

性能特性の基準動作条件に記載している諸条件の数値から「±」が正しく表記されていない。
例) 温度 = +24℃(+75°F) 5℃(9°F) => 正:+24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
これらの誤記につきましては、2017年10月13日に修正及び配布準備が完了しております。

(3)対象機器リスト

対象ドキュメントにつきましては、対象ドキュメントのリストを参照ください。

2.印刷版ドキュメントについて

対象ドキュメントをお持ちのお客様は、最寄りの弊社営業所又は、弊社営業担当者へご連絡戴ければ、最新版をお届けいたします。又は、弊社ホームページより入手して頂くことも可能です。また対象ドキュメントにつきましては、廃棄頂きます様、お願い申し上げます。 対象時期に3月下旬から10月上旬にご購入頂き納入された取扱説明書につきましては無料にて提供させていただきますので、必要部数を営業までご連絡ください。 改訂版印刷ドキュメントにつきましては、裏表紙左下のドキュメント番号の上に「10.17」と記載されております。

3.ダウンロード版ドキュメントについて

2017年10月13日以降修正版PDFファイルがダウンロード可能となりました。 対象期間中にダウンロードしてご利用頂いたPDFファイルは破棄頂き、最新PDFファイルをダウンロード頂きます様、お願い申し上げます。