貯蔵タンクのオーバーフロー防止策は万全ですか?

「安全の輪(命綱)」を切れ目なくサポートするエンドレスハウザーのソリューションは他に類を見ません。

貯蔵タンクに入れる液体は、自然環境に流出すると悪影響を及ぼすような危険なものである場合がほとんどです。適切にモニタリングしなければ、作業員の負傷など重大な事故のおそれがあります。フロートスイッチの故障のような単純な出来事も、タンク内の液位が危険レベルに達したときにアラームが出されなければ、重大な事故の引き金となるおそれがあります。燃料がこぼれて蒸気雲が発生し、爆発や火災につながることがあるのです。このように、なくてはならない溢れ防止システムですが、導入には大きなコストや手間がかかったり、メンテナンスも難しかったりすることがあります。

設定時間を短縮しメンテナンスコストも削減します。

エンドレスハウザーの溢れ防止ソリューションパッケージは、あらかじめ設定済で出荷されるためプロジェクトコストを最大20%削減し、導入リスクを低減します。システムは標準的な手法に基づく再現性に優れた設計を採用しており、テスト済み、実証済みです。ロックウェルオートメーション社との共同開発により、測定やモニタリングから要素の補正に至るまで「安全の輪(命綱)」を切れ目なく網羅する、完全な総合ソリューションとして完成しました。機器は組み込み済みですので、あとは現場でパラメータ設定を行うだけです。ソリューション全体がモジュール式で、且つ拡張可能となっています。

優れたスケーラビリティと高い適合性

  • API 2350 および IEC 61511 に適合

  • お客さまのニーズに対応するスケーラビリティ。

  • 手動運転設備にも自動運転設備にも最適。

  • 最高でSIL 3に適合。

  • 詳細な警告メッセージやアラームメッセージをテキスト表示画面にも操作パネルにも表示。

  • フェールセーフ機能。

  • 高液位の監視および警告と警報。

優れた透明性とトレーサビリティ

  • 総合自動プルーフテスト手順(特許出願中)。

  • 全イベントの自動記録による優れた透明性とトレーサビリティ。

  • UPSの搭載により、万一の停電時も機器は30分間作動。

  • お客さまによるタンクの選定や、アラーム割当ても簡単。

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール