様々な機器が導入された場合でもHMIで簡単に機器を設定

標準化されたヒューマンマシンインターフェイス(HMI)により素早く簡単に機器を設定

エンドレスハウザーは、タスク志向のインタラクションを提供する操作手法を開発しました。測定技術を問わず、機器はすべて同じような操作画面から同じように操作できます。エンドレスハウザーのすべての機器はこの操作手法を基に設計されています。操作ツールと機器とのインタラクションに同じ操作手法が適用されるため、機器を現場で直接操作する場合も操作ツールを使って遠隔操作する場合も、同じ様に作業を行うことができます。

シンプル + 安全 + 信頼

ディスプレイおよび操作メニューの言語選択と設定は、誰でもアクセスできる「Display/Operation」メニューから行います。保全スタッフのために「Diagnostics」メニューなどのタスク志向のパラメータ表示も備えています。設定の種類を問わず、あらゆるタスクを操作メニューから行うことができ、専門外の方でも設定は容易です。ユーザ固有のメニューや組込みヘルプで、操作中の安全性が向上します。

明確な診断とメンテナンス情報

組込みソフトウェアには信頼のある機器と、プロセスの診断機能が備わっており、Namur NE 107に準拠したアイコンとテキストで情報が表示されます。空検知、不均一流体、摩耗、腐食、付着物などを検出します。機器には対策情報も表示されます。明確なテキストメッセージにより、素早く安全にサービスタスクを実行できます。

データ可用性の最適化

HistoROMのイベントログに履歴が保存されます。診断は、オペレータの「何も変更していない」などの申告とは独立して、実際のデータを基に行われます。HistoROMコンセプトにより、モジュール交換後に自動的にデータが転送されます。また、データトレンドを使用して、プロセスを短時間で最適化できます。

タスク志向のインタラクションを提供するエンドレスハウザーのヒューマンマシンインターフェイス(HMI)をご紹介します。

  • 迅速で信頼のおける基本設定用「make-it-run」ウィザードを使用したパラメータ設定 ©Endress+Hauser

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール