ケイ酸塩沈殿物は研磨性があり、効率低下の要因

ケイ酸塩SiO2の精確な制御でタービンを保護

タービンを通る蒸気は非常にクリーンであることが求められるので、蒸気発生器の供給水のケイ酸塩濃度をモニタリングする必要があります。ケイ酸塩の添加量が不適切であると、タービンブレードが破損したり、メンテナンスの手間やプラントのダウンタイムが増えたりします。化学物質または機械的プロセスによるケイ酸塩部分の除去は、貴重な時間や資源を要する場合があります。

ケイ酸塩の継続的モニタリングを強く推奨

ケイ酸塩を分析することで、水-蒸気タービンサイクル内の危険濃度の可能性を常に意識しておくことができます。そうすることで、サンプルバッチを手作業でテストする羽目になって始動が遅れ、コストが高くつく事態を防ぐことができます。

ケイ酸塩の分析は、いくつかのポイントで行う必要があります。たとえば、高圧・低圧タービン蒸気、ドラム蒸気、CEP排水、給水、ドラム水などです。エンドレスハウザーの分析計には次のような特長があります。

  • 化学物質の消費量を抑える設計。

  • メンテナンスの手間を最小限に減らす設定。

  • 計測の信頼性は実証済み。

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連情報

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), a subsidiary of Hitachi, Ltd., designs and constructs fossil-fired power plants. The plant constructor also supplies key components such as utility steam generators, environmental engineering equipment, turbines and pulverizers. Including subsidiaries, approx. 2000 staff is on the company's payroll (as of May 2013).

オンラインツール