水/蒸気系統の真空・密度の問題

ごく少量の蒸気で大量のエネルギー、ごく少量の水によってタービンを傷めてしまう。

蒸気を加熱用の熱伝導流体として利用する主な利点は、蒸気が毒性を持たず、不燃性であるほか、蒸気用の機器が安価でメンテナンスもほぼ不要であることです。とはいえ、システムの安全性の問題、機器の初期故障、蒸気システムの低効率、低水位によるボイラーの頻繁な停止、ウォーターハンマーや振動、腐食、侵食による蒸気管や蒸気バルブの破損、蒸気ヒーターの能力低下、蒸気トラップの過負荷などに遭遇することもあります。

蒸気系統における課題

発電所の蒸気系統の部品の多くが、難しい課題を抱えている可能性があります。第1に、系統の安全運転の保証、容器内のレベルのモニタリング、水蒸気配管の流量の制御を行うほか、発電所内のあらゆる部分で過圧と温度を測定する必要があります。第2に、これらをできるだけ簡単な方法で行う必要があります。

蒸気系統の運転効率の向上

エンドレスハウザーは、次の特長を持つ完全な外筒管ソリューションを提供します。

  • ライフサイクルコストの最適化。プランニング・調達期間の短縮。

  • 積込・取付コストの最小化。

  • メンテナンスコストの削減。

  • 安全基準(PED)に準拠。

  • 差圧レベル計やディスプレーサ(フロート)レベル伝送器(フロート)に比べて信頼性が高くしかも低コスト。

  • 可動部なし。レベルの上限および下限に関してEN12952-11/12953-9に準拠。

アプリケーション

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連情報

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), a subsidiary of Hitachi, Ltd., designs and constructs fossil-fired power plants. The plant constructor also supplies key components such as utility steam generators, environmental engineering equipment, turbines and pulverizers. Including subsidiaries, approx. 2000 staff is on the company's payroll (as of May 2013).

オンラインツール